Entdecken Sie unser Refurbished Sortiment - Qualität trifft Kosteneffizienz
Mit unserer einzigartigen Auswahl an Refurbished Produkten erleben Sie das Beste von beidem: Effizienz und Rentabilität. Auf unserem Marketplace finden Sie nachhaltige und umweltfreundliche Geschäftsausstattung - und sparen dabei bis zu 40 Prozent.
Highlight-Marken
Refurbished Kategorien
Refurbished Apple
Refurbished Produkte
Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Bei der Überlegung, ein neues Gerät wie ein Smartphone zu kaufen, denken viele nur über Neuware nach. Doch auch gebrauchte Geräte können ein zweites Leben bekommen und entlasten damit Ihr Budget und die Umwelt.
Generalüberholte Geräte wurden gründlich geprüft, gereinigt und repariert, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind und ordnungsgemäß funktionieren. Dadurch erhalten Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt zu einem günstigeren Preis und tragen gleichzeitig zur Reduzierung von Elektroschrott und zur Schonung der Umwelt bei.
Was das bedeutet, welche Produkte häufig angeboten werden und worauf Sie vor dem Kauf unbedingt achten sollten, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Das Wort Refurbished stammt aus dem Englischen und kann mit „wiederaufbereitet“ übersetzt werden. Damit vermittelt der Name direkt, dass es sich nicht einfach um gebrauchte Technik handelt, sondern um geprüfte, einwandfreie Ware.
In Abgrenzung zu Neuware handelt es sich um Geräte, die bereits in Benutzung waren, jedoch offiziell als generalüberholte Produkte verkauft werden dürfen. Generalüberholung bedeutet in diesem Kontext, dass die Ware einer strengen Überprüfung unterzogen wurde und sich als funktionsfähig bewährt hat.
Defekte Komponenten wurden im Zuge des Refurbished-Verfahrens ausgetauscht. Dafür wird meist auf Originalteile der Hersteller zurückgegriffen. Am Ende des Prozesses kann der Ware technische Funktionsfähigkeit bescheinigt werden.
Neben der technischen Überprüfung wird im Regelfall auch die optische Qualität dokumentiert. Viele können mit Mängeln wie Kratzern an einer Aussenhülle leben, andere stören sich stark daran.
Bevor Händler Refurbished-Waren zum Kauf anbieten, erlaubt die Qualitätskontrolle der Optik, vorhandene optische Gebrauchsspuren in der Beschreibung für potenzielle Kunden klar zu benennen.
Exzellent
Das Produkt ist technisch voll funktionsfähig und optisch nahezu neuwertig. Es können minimale Gebrauchsspuren oder kaum sichtbare Kratzer vorhanden sein, die aber aus 30cm Entfernung nicht erkennbar sind. Falls das Gerät ein Display besitzt, muss dieses absolut kratzerfrei sein.
Sehr gut
Das Produkt ist technisch voll funktionsfähig und optisch in sehr gutem Zustand. Es kann leichte Gebrauchsspuren oder vereinzelte, feine Kratzer aufweisen, die aus weniger als 30cm Entfernung sichtbar sein können. Der Bildschirm kann minimale Gebrauchsspuren aufweisen, jedoch dürfen diese bei eingeschaltetem Zustand nicht sichtbar sein.
Gut
Das Produkt ist technisch voll funktionsfähig, zeigt jedoch sichtbare Gebrauchsspuren. Es können mehrere Kratzer oder Abnutzungsspuren vorhanden sein, die aus 30cm Entfernung erkennbar sind. Der Bildschirm kann Kratzer aufweisen, jedoch dürfen diese bei eingeschaltetem Zustand nicht die Nutzung beeinträchtigen.
Der grösste Vorteil für Kunden: Sie können häufig viel Geld sparen. Je nach Produkt muss manchmal nicht einmal die Hälfte des Originalpreises gezahlt werden. Auch für Hersteller ist es eine Win-Win-Situation, da sie dank Aufbereitung Geräte verkaufen können, die als Retouren oder Leasingrückläufer sonst keine Abnehmer mehr gefunden hätten. Das begrenzt ihre Verluste.
Ein weiterer Vorteil darf nicht unterschätzt werden: die Nachhaltigkeit. Werden ständig und ausschliesslich Neuwaren gekauft, landen alte Geräte automatisch im Müll. Das erzeugt jedes Jahr viele Tonnen Elektroschrott, der bei unsachgemässer Entsorgung durch Schwermetalle und giftige Gase die Ökosysteme stark belastet. Refurbished Produkte vermeiden Müll und leisten einen entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz. Gleichzeitig werden Ressourcen gespart, da weniger Energie, Wasser und weitere Rohstoffe in die Herstellung neuer Geräte fliessen.
Fazit: Fällt die Wahl auf Refurbished-Ware, können Käufer spürbar Kosten sparen und geben zudem einem alten Gerät ein zweites Leben. Das schützt wiederum Ressourcen und ist gut für die Umwelt. Refurbished-Einkäufe sind daher ökonomisch und ökologisch sinnvoll.
Akkuleistung
Da viele E-Geräte ihre Energie über einen Akku erhalten und dieser mit den Jahren an Kapazität verliert, sollte er bei der Generalüberholung im Idealfall ausgetauscht worden sein. Das gilt besonders für Smartphones und Notebooks. Mit dem Alter der Geräte sinkt die noch mögliche Zahl der Ladezyklen und auch die Dauer einer Ladung fällt auf teils unter eine Stunde.
Speicherkapazität
Arbeiten Refurbished-Produkte mit Speichermedien, sollte unbedingt auf die Kapazität geachtet werden. Sie wird meist in Gigabyte (GB) angegeben und muss zum geplanten Einsatzbereich passen. Überlegen Sie beispielsweise, ob Ihnen 450GB auf der Festplatte im Laptop oder 8 GB im Smartphone wirklich genügen.
Qualitätssiegel
Im besten Fall sind Refurbished Produkte zertifiziert. Am wichtigsten ist in diesem Zusammenhang das RETEQ-Qualitätssiegel. Erhalten Geräte dieses Siegel, handelt es sich um hochwertige Business-Hardware, die bei der Generalüberholung auf den angegebenen Standard gehoben wurde.
Garantie / Gewährleistung
Viele Anbieter versehen ihre Refurbished-Angebote mit einer Garantie von durchschnittlich 12 Monaten. Bei Conrad steht Ihnen die gesetzliche Gewährleistung bei Fernabsatzgeschäften ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu. Weitere Informationen finden Sie in unseren AGB.
Wichtig zu wissen: Ein Garantieversprechen zu geben, ist nicht verpflichtend.