Alle Produkte
Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Der Begriff kann aber auch für verschiedene Arten von Schaltgeräten stehen, die elektrische Systeme und Maschinen in Unternehmen steuern, regulieren und schützen. Mit letzterem beschäftigt sich unser Ratgeber. Wir stellen Ihnen hier die wichtigsten Komponenten dieser Schalttechnik vor und erklären deren Funktion.
Sie gehören zu den Sicherheitskomponenten in der Schalttechnik, schützen Stromkreise vor Schäden durch Überlast oder Kurzschluss. Eine Überlast tritt dann auf, wenn zu viel Strom durch den Stromkreis fließt, was zu einer übermäßigen Erwärmung der Leitungen führen kann. Leistungsschalter enthalten in der Regel eine Bimetall-Leiste, die sich bei Erwärmung durch Überlastung verbiegt. Wenn diese Verbiegung einen bestimmten Punkt erreicht, löst sie einen Mechanismus aus, der den Schalter öffnet und den Stromkreis unterbricht.
Ein Kurzschluss ist dagegen ein direkter Stromfluss zwischen zwei Punkten in einem Stromkreis, der den normalen Weg umgeht. Das führt zu einem plötzlichen Anstieg des Stromflusses und damit zu einer potenziell gefährlichen Situation. Leistungsschalter erkennen Kurzschlüsse durch eine elektromagnetische Spule, die bei einem schnellen und hohen Stromanstieg aktiviert wird. Sie zieht einen Anker an, der den Schalter sofort öffnet.
Industrierelais
Industrierelais sind Zustandsschalter in besonders robusten Gehäusen. Sie finden sich überwiegend für die Steuerung größerer Lasten oder zur Signalverarbeitung in der Fertigung. Industrierelais nutzen zur Funktion Steuersignale mit geringer Spannung, um größere Lasten oder Stromkreise zu schalten. Technisch unterschieden wird dabei in elektromechanische Relais und Halbleiterrelais.
Elektromechanische Industrierelais enthalten im Steuerkreis eine Spule mit Eisenkern. Wird die Spule von einem elektrischen Steuersignal durchflossen, entsteht ein Magnetfeld. Das zieht einen beweglichen Anker an, der wiederum im Lastkreis die Schaltkontakte betätigt. Diese Kontakte können entweder als Öffner, Schließer oder Wechsler konfiguriert sein. Das ermöglicht die Steuerung von höheren Strömen oder Spannungen im Lastkreis, durch kleinere Ströme im Steuerkreis.
Elektromechanische Industrierelais bieten eine galvanische Trennung zwischen Steuer- und Lastkreis. Das bedeutet: Es gibt keine direkte elektrische Verbindung zwischen den beiden Stromkreisen. Das ist wichtig für die Sicherheit und zum Schutz von Anlagen und Steuerungssystemen.
Im Gegensatz zu elektromechanischen Relais verwenden Halbleiterrelais Thyristoren, Triacs oder Transistoren, um den Lastkreis zu schalten. Da sie keine beweglichen Teile enthalten, sind sie geräuschlos, verfügen über eine längere Lebensdauer sowie schnellere Reaktionszeiten und größere Präzision beim Schaltvorgang. Im ausgeschalteten Zustand gibt es allerdings keine galvanische Trennung von Steuer- und Lastkreis. Halbleiterrelais sind daher anfällig für externe elektrische Einflüsse wie Überspannungen und starke elektrische Felder, die durch entsprechende Schutzeinrichtungen verhindert werden müssen.
Schütze
Bei Schützen handelt es sich in der Schalttechnik um Geräte, die in vielen elektrischen Systemen das Steuern von größeren Lasten übernehmen. Schütze sind eigentlich große Relais und verfügen über einen ähnlichen Aufbau mit einer Spule, einem Anker und Kontakten im Lastkreis. Im Vergleich zu Relais sind sie aber für das Schalten höherer Ströme und Spannungen ausgelegt. Sie können beispielsweise große elektrische Motoren und Heizelemente steuern.
Neben den elektromechanischen Ausführungen gibt es Schütze auf Halbleiterbasis. Auch diese Art von Schütz enthält keine beweglichen Teile und nutzt stattdessen elektronische Komponenten für den Schaltvorgang. Für spezielle Anwendungen sind zudem Varianten erhältlich. So wird ein Hilfsschütz verwendet, um einen oder mehrere kleinere Steuerstromkreise zu steuern, die wiederum größere Schütze oder andere Schaltgeräte aktivieren. Hilfsschütze verfügen oft über mehrere Kontakte – sowohl Öffner als auch Schließer –, um verschiedene Teile einer Steuerungsschaltung gleichzeitig zu steuern.
Installationsschütze steuern größere elektrische Verbraucher oder Stromkreise, zum Beispiel Beleuchtungssysteme, Energieversorgungsanlagen oder größere Motoren. Diese Schütze lassen sich durch Niederspannungssignale steuern, ausgegeben von Schaltern, Zeitschaltuhren, Thermostaten oder anderen Steuerelementen, vorzugsweise im Gebäudemanagement. Installationsschütze sind in der Regel kompakter als industrielle Schütze und für die Montage auf Hutschienen in Schaltschränken oder ähnlichen Installationen konzipiert.
Wendeschütze wiederum bestehen typischerweise aus zwei Schützen. Jedes Schütz ist so verkabelt, dass es die Phasenfolge des an den Motor gelieferten Stroms ändert. Die Änderung der Phasenfolge bewirkt eine Umkehr der Drehrichtung des Motors. Eine wichtige Eigenschaft von Wendeschütz-Schaltungen ist die Verriegelungslogik. Sie stellt sicher, dass nicht beide Schütze gleichzeitig aktiviert werden können, was einen Kurzschluss zur Folge hätte. Die Verriegelung kann mechanisch, elektrisch oder durch eine Steuerungslogik erfolgen.
Motorschutzschalter
Motorschutzschalter sind speziell konzipierte Sicherheitsschalter, die Elektromotoren vor Schäden durch Überlast, Kurzschluss und manchmal auch Phasenausfall schützen. Der häufigste Grund für die Verwendung ist der Schutz des Motors vor Überlastung. Sie tritt auf, wenn der Motor über längere Zeit mehr Strom aufnimmt, als er sicher vertragen kann, was zu einer übermäßigen Erwärmung führt. Motorschutzschalter enthalten in der Regel Bimetallstreifen, die sich bei Erwärmung durch zu hohen Strom verbiegen. Diese Verbiegung löst schließlich den Schalter aus und unterbricht den Stromkreis, wodurch der Motor vor Schäden geschützt wird.
Motorschutzschalter bieten auch Schutz vor Kurzschlüssen. Sie reagieren auf den plötzlichen Anstieg des Stroms und trennen den Motor schnell vom Netz. Einige Typen bieten auch Schutz vor Phasenausfall, also dann, wenn eine der Versorgungsphasen in einem Dreiphasensystem ausfällt. Phasenausfall kann zu ungleichmäßiger Belastung und Überhitzung des Motors führen. Motorschutzschalter mit dieser Funktion erkennen den Phasenausfall und unterbrechen den Stromkreis.
Lasttrennschalter
Lasttrennschalter ermöglichen ein sicheres Trennen eines Stromkreises unter Lastbedingungen. Ihre Hauptfunktion besteht darin, eine sichtbare Trennung im Stromkreis zu gewährleisten, das ist besonders für Wartungs- und Reparaturarbeiten wichtig. Im Gegensatz zu Leistungsschaltern bieten Lasttrennschalter keinen Schutz vor Überlast oder Kurzschlüssen. Sie sind ausschließlich dazu gedacht, einen Stromkreis unter Last zu öffnen oder zu schließen. Bei einigen Lasttrennschaltern sind spezielle Vorrichtungen vorhanden, um den Lichtbogen, der beim Trennen der Kontakte unter Last entstehen kann, schnell und sicher zu löschen.