Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
In der heutigen Zeit sind Präzision und Effizienz entscheidend für den Erfolg im Handwerk und Baugewerbe. Bits spielen dabei eine zentrale Rolle, denn sie ermöglichen eine schnelle, sichere und zuverlässige Montage und Demontage von Schrauben, Muttern und anderen Verbindungselementen. Doch die Auswahl des richtigen Bits kann eine Herausforderung sein, denn es gibt eine Vielzahl von Typen, Größen und Materialien.
In unserem Ratgeber erfahren Sie alles Wissenswerte über Bits. Wir erklären Ihnen die verschiedenen Arten von Bits, ihre spezifischen Anwendungsbereiche und die wichtigsten Kriterien für die Auswahl des passenden Werkzeugs. Egal, ob Sie ein kleines Handwerksunternehmen führen oder eine große Baustelle leiten – wir helfen Ihnen, die optimalen Bits für Ihre individuellen Anforderungen zu finden.
Es handelt sich um einen austauschbaren Einsatz, der auch als Schraubbit bezeichnet wird. Der Einsatz wird in die Werkzeugaufnahme von Bohrmaschinen oder in Handgriffe eingesetzt, die zu diesem Zweck meist eine sechseckige Aufnahme vorsehen.
Der Bithalter, entweder ein rein mechanisches Element oder fester Bestandteil des Antriebes eines elektronischen Schraubers, fungiert als Verbindungselement zwischen dem (Elektro-)Werkzeug und dem Bit. E-Antrieb oder Muskelkraft liefern bei der Verwendung die notwendige Energie und das Drehmoment, die über den Bithalter auf den Bit übertragen werden.
Für den professionellen Einsatz ist es wichtig, dass die Bits eine hohe Passgenauigkeit und Stabilität aufweisen, um ein Abrutschen und Beschädigungen an den Schrauben zu vermeiden. Bits bestehen zu diesem Zweck zumeist aus gehärtetem Stahl, um den Belastungen beim Schrauben standzuhalten. Teilweise sind sie zudem mit Spezialbeschichtungen versehen, die Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit erhöhen.
Bits sind in unterschiedlichen Formen und Größen erhältlich, um für verschiedene Schraubentypen und -größen geeignet zu sein. So genügt ein Werkzeug für viele Aufgabenstellungen, da je nach Bedarf lediglich der passende Bit eingesetzt wird.
Kreuz-Bits
Kreuzschlitz-Bits, auch Phillips-Recess (PH) oder Phillips genannt, haben eine kreuzförmige Spitze und sind für Verschraubungen sehr häufig im Einsatz. Kreuzschlitz Schrauben bieten eine sehr hohe Stabilität und sind sowohl in der Elektronik als auch bei der Möbelmontage oft die erste Wahl.
Weitere Bits
Es existiert eine Reihe weiterer Bits für Hochleistungswerkzeuge. Dazu gehören verschiedene Vierkant-Bits, beispielsweise für die quadratische Robertson-Schraube. Anzutreffen sind auch die Bittypen Torq-Set (asymmetrische vier Flanken) oder Tri-Wing (dreiflügelige Propeller-Form).
Schlüsselweite in Zoll | Schlüsselweite in Millimetern | Anmerkung |
---|---|---|
5⁄32 Zoll | 4 mm | Minibits genannt |
1⁄4 Zoll | 6,3 mm | die häufigste Aufnahmegröße |
5⁄16 Zoll | 7,9 mm | gelegentlich in der Holz- und Metallbearbeitung anzutreffen |
7⁄16 Zoll | 11,1 mm | für härtere Materialien wie Stein relevant |
1. Auswahl des richtigen Bits
Wählen Sie den passenden Bit-Typ und die richtige Größe für die Verschraubung aus. Ein falscher Bit kann die Schraube beschädigen oder abrutschen, was Werkzeug und Werkstück beschädigen und Mitarbeiter verletzen kann.
2. Einsetzen des Bits
Setzen Sie den Bit in die Werkzeugaufnahme Ihres Elektrowerkzeugs beziehungsweise in die Aufnahme des Handgeräts ein. Achten Sie darauf, dass der Bit fest sitzt und nicht wackelt, um eine optimale Kraftübertragung zu gewährleisten.
3. Positionierung auf der Schraube
Platzieren Sie das Werkzeug mit dem Bit exakt auf der Schraube. Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, um ein Abrutschen zu verhindern. Bei schwierigen Montagesituationen kann ein magnetischer Bit hilfreich sein, um die Schraube in Position zu halten.
4. Drehmomentkontrolle
Verwenden Sie bei Elektrowerkzeugen eine Drehmomentkontrolle. Dies verhindert ein Überdrehen und Beschädigen der Schraube und des Materials.
5. Wartung und Pflege
Reinigen Sie die Bits regelmäßig und ersetzen Sie abgenutzte Bits zeitnah. Eine gute Pflege verlängert die Lebensdauer der Schraubbits und der Austausch abgenutzter Einsätze sorgt für kontinuierlich gute Arbeitsergebnisse.
Tipp:
In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass die Schrauben in engen Zwischenräumen platziert werden müssen. Für Nischen und vergleichbare Bereiche gibt es Adapter, die ins Bohrfutter eingesetzt werden und somit zur Bit-Verlängerung werden.