Alle Produkte
Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Die Spur TT Modelleisenbahn ist eine in den USA entwickelte Modellbahn-Spurgrösse, die in den Normen der Europäischen Modellbahnen (NEM) mit einem Massstab von 1:120 festgelegt wurde. Die Normalspur (Original 1.435 mm) ist in Spur TT 12 mm breit. Die Bezeichnung TT kommt vom englischen Begriff Table Top (Tischfläche), da dieser Massstab einen verhältnismässig geringen Platzbedarf erfordert. Die Bezeichnung „Spur der Mitte“ verweist auf den Umstand, dass der Massstab kleiner als H0 (Massstab 1:87), aber noch nicht so klein wie Spur N (Massstab 1:160) ist, man also bei beengten Platzverhältnissen eine Modellbahnanlage mit mehr Detailreichtum als in Spur N gestalten kann.
TT Tillig Gleis
Was wäre eine Modelleisenbahn ohne Schienen? Zu den Tillig Gleisen zählen unter anderem Bettungsgleise, Gleise ohne Bettung, gerade Gleise, verschiedene Weichen, Kurvengleise und Flexgleise in Spurgrösse TT. Die Tillig Gleise verfügen über Schienenprofile aus Neusilber (Kupfer-Nickel-Zink-Legierung), die blank und brüniert angeboten werden.
TT Figuren
In Spur TT wird eine grosse Anzahl an Figuren angeboten, die der Modellbahnanlage Leben einhauchen. Neben bemalten Gruppen von zu Fuss Gehenden, mitreisenden Personen, Rad Fahrenden und Bauarbeiten ausführendes Personal stehen auch unbemalte Figuren zur Verfügung, mit denen das Modellbahnland einzigartig wird.
Der Massstab
Jede Spurgrösse ist untrennbar mit einem Massstab verknüpft. Um zu verhindern, dass die mitreisenden Personen beispielsweise zu gross sind, um in die Züge einzusteigen, oder das Bahnhofsgebäude überragen, ist es wichtig, beim Zubehörkauf zu wissen, dass die Spur TT in einem Massstab von 1:120 gestaltet wird. Bei Modellbahnzubehör steht die Spurgrösse normalerweise auf der Packung, bei Fahrzeug-Sammelmodellen wird hingegen eher der Massstab angegeben.
Die Epoche
Um eine authentische Atmosphäre in Spur TT schaffen zu können, ist es wichtig, dass rollendes Material, Gebäude und Fahrzeuge aus derselben Zeit stammen. Im Modellbahnbau hat man sich dieses Problems mit der Definition von Epochen angenommen. Insgesamt gibt es sechs Epochen, die immer einen bestimmten Zeitraum abdecken. Ab welcher Epoche Modellbahnzubehör verwendet werden kann, ist in der Artikelbeschreibung in römischen Ziffern angegeben.
Die Steuerung
Damit der Zugbetrieb in Spurweite TT reibungslos läuft, müssen die Züge über die Lokomotiven digital oder analog gesteuert werden.
Sowohl bei der Gleisplanung als auch bei der Anschaffung neuer Lokomotiven sollte diese Überlegung berücksichtigt werden, da ein analoger Zugbetrieb eine andere Gleisarchitektur fordert.
Unser Praxistipp
Durch die Modulbauweise kann die Modellbahnanlage praktisch beliebig wachsen. Bei der Modellbahn sind Module einzelne Dioramen, die sich zu einer grösseren Anlage verbinden lassen. Verschiedene Normen regeln die Lage der Gleisanschlüsse und die Höhe des Unterbaus, damit verschiedene Modellbahner ihre Module verbinden und als grosse Anlage befahren können. Module sind immer eine gute Idee, um den Transport einer Modellbahnanlage zu vereinfachen und Modultreffen, die gerade in der TT-Szene beliebt sind, zu besuchen.
Kann ich meine alte VEB-BTTB-Lokomotive mit neuen Wagen fahren lassen?
Jein. Die Kupplungen haben sich zwischenzeitlich verändert, allerdings sind Kupplungen und Kupplungsadapter erhältlich, mit denen sich alte Lokomotiven umrüsten lassen. Scheut man diese Bastelarbeit, ist es einfacher, Züge ausschliesslich aus neuem oder altem Material zusammenzustellen.
Ich habe noch alte Rokal-Züge (westdeutscher Hersteller bis 1974). Kann ich diese auf den neuen Tillig-Gleisen einsetzen?
Leider nein, da die Spurkränze dieser Modelle zu gross sind. Es gibt zwar die Möglichkeit eines Umbaus, dieser erfordert jedoch fundierte Modellbau-Kenntnisse.
Welchen Querschnitt muss die Leitung für meine TT-Modellbahn haben?
Zur Stromversorgung der TT-Lokomotiven hat sich eine 2-polige Ringleitung in der Nähe der Gleise mit einem Querschnitt von mindestens 0,25 mm² bewährt, von der alle 2 m eine Einspeisung zu den Gleisen führt.
Es gibt gute Gründe, sich für eine Modellbahnanlage in Spur TT zu entscheiden: Der geringere Platzbedarf in Kombination mit Modellen, die noch sehr detailreich sind. Bei Spur TT beginnt die Planung in der Regel beim „Tisch“, also der Platte, auf der die TT-Bahn fahren soll. Das kann eine Platte aus dem Baumarkt sein, die von der Grösse her gut passt, oder, wesentlich spannender, eine Platte, die den Modulvorschriften eines TT-Clubs entspricht und die Möglichkeit bietet, auf einem Modultreffen Teil einer richtig grossen Anlage zu werden. Ist die Grösse definiert, beginnt die Ausgestaltung, die eigentlich nie zu Ende geht. Und damit ist die Frage nach der passenden Modellbahn und dem richtigen Zubehör auch schon beantwortet: Alles was Ihnen gefällt.