Ratgeber
Ob zu Hause, im Büro oder im Geschäft – LED-Lichtbänder werden in vielen unterschiedlichen Bereichen zum Zweck der Objekt- oder Hintergrundbeleuchtung eingesetzt. Aufgrund ihrer flexiblen Beschaffenheit lassen sie sich auf vielfältige Weise anbringen.
In unserem Ratgeber erfahren Sie mehr über das Funktionsprinzip, Anwendungsgebiete und Eigenschaften von LED-Streifen.
Effizient & kompakte Bauform
Die kompakte Bauform erlaubt es, die Leuchtmittel in schmalen und flachen LED-Lichtbändern unterzubringen. Ein LED-Strip bringt aber noch weitere Vorteile mit sich: Leuchtdioden gelten als äusserst effizient. Sie bieten eine hohe Lichtausbeute und weisen dabei einen geringen Stromverbrauch auf. Ihre Wärmeentwicklung ist gering, so dass die Stripes auf diversen Kunststoffen oder Holz aufgebracht werden können.
Weitere Informationen rund um die Energieeffizienzklassen finden Sie in unserem Ratgeber zum EU-Energielabel!
Flexibler Einsatz
Ein grosser Vorteil von LED-Lichtbändern besteht in ihrer Flexibilität. Die gebündelte Lichtabgabe in eine Richtung ermöglicht es, sie als Objekt- oder Hintergrund-Beleuchtung einzusetzen. Auch die Länge der Stripes ist oftmals dem individuellen Bedarf entsprechend anpassbar. Viele Streifen können gekürzt oder verlängert werden. Die Montage der Leuchten gestaltet sich dank selbstklebender Rückseite ebenfalls unkompliziert. Oftmals ist auf der Rückseite ein doppelseitiger Klebestreifen aufgebracht. Ist der passende Montageort für die LED-Beleuchtung gefunden, wird die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernt und der LED-Strip an der gewünschten Stelle aufgeklebt – ganz ohne Werkzeug.
Aussenbereich
Nicht alle LED-Lichtbänder können im Innen- und Aussenbereich verwendet werden. LED-Bänder für den Aussenbereich müssen Witterungseinflüssen standhalten. Bauteile wie das Band und Netzteil müssen vor Kälte, Feuchtigkeit und Nässe geschützt sein. Möchten Sie LED-Lichtstreifen im Aussenbereich montieren, sollten Sie das vor dem Kauf berücksichtigen.
Nutzen Sie nur Lichtstreifen, die outdoortauglich konstruiert sind und beispielsweise über eine Silikonummantelung verfügen.
Die richtige IP-Schutzart gibt Aufschluss darüber, welche Stufe notwendig ist.
Innenräume
Bei der Verwendung von LED-Lichtbändern im Indoor-Bereich müssen Sie keine Rücksicht auf Witterungseinflüsse nehmen.
Allerdings sollten Sie auf den Schutz vor Nässe oder Feuchtigkeit achten, sofern das LED-Lichtband in Küche oder Badezimmer angebracht werden soll.
LED-Lichtbänder sind neben dem Einsatzort Indoor oder Outdoor auch nach Anwendungszweck unterscheidbar. Je nach Anwendungsort werden verschiedene Varianten benötigt. Die Unterscheidung erfolgt nach Lumenwerten, durch welche die Helligkeit der LEDs erkennbar ist.
Dekoratives Licht
LED-Bänder schaffen ein behagliches und entspanntes Ambiente, indem sie als dekoratives Akzentlicht eingesetzt werden. Sie eignen sich hervorragend für Wohnzimmer oder Schlafzimmer für Lichteffekte in Ihrem Zuhause.
Hierfür sind Lichtbänder mit ca. 300 Lumen pro Meter vollkommen ausreichend.
Warmweisse LEDs
Warmweisse LEDs schaffen ein behagliches und entspanntes Ambiente. Sie eignen sich hervorragend für Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Aber auch im gewerblichen Umfeld finden LED-Lichtbänder immer häufiger Anwendung, beispielsweise in der Gastronomie oder in Verkaufsräumen.
Neutralweisse LEDs
Neutralweisse LEDs schaffen eine produktive Arbeitsatmosphäre und kommen besonders in Büros, Besprechungsrämen, Badezimmern oder in der Küche zum Einsatz. Wo Konzentration und Aufmerksamkeit gefordert sind, wird auf tageslichtweisse Lichtquellen gesetzt.
Tageslichtweisse LEDs
Tageslichtweisse LEDs sorgen für eine helle Grundbeleuchtung in Ihren Räumen.
Der Einsatz ist immer dann sinnvoll, wenn Konzentration und Aufmerksamkeit gefordert ist. Weisses Licht mit hohem Blauanteil eignet sich auch sehr gut für Schulungsräume.
Tunable White-LEDs
LEDs mit einer tunable white-Funktion ermöglichen es, fliessend zwischen verschiedenen Weiss-Farbtönen zu wählen. Von Warmweiss bis Tageslichtweiss kann das Licht flexibel eingestellt werden – je nach aktuellem Bedarf.
RGB-LEDs
LEDs leuchten nicht nur in weiss: RGB-LEDs bieten eine breite Farbpalette. Die Kombination von grünen, roten und blauen Leuchtdioden ermöglicht es, Licht in verschiedenen Farbnuancen auszuspielen. Oft beherrschen RGB-LED-Streifen einen Farbwechsel.
RGBW-LEDs
Ähnlich wie die RGB-LEDs leuchten auch RGBW-LEDs in vielen verschiedenen Farben. Aus den Grundfarben entstehen tausende verschiedene Lichtkombinationen. Zusätzlich enthalten sie die tunable white-Funktion, die in der Regel per Fernbedienung oder App angesteuert werden kann.
Unser Praxistipp: LED-Lichtband richtig zuschneiden
Viele LED-Streifen lassen sich mühelos kürzen oder verlängern. Beachten Sie jedoch, dass ein LED-Lichtband in mehrere Segmente unterteilt ist und daher nicht an jeder beliebigen Stelle gekürzt werden kann. Die Stellen sind in der Regel markiert, so dass Sie den Streifen zuschneiden können, ohne einzelne Gruppierungen zu beschädigen. In den meisten Fällen ist eine Schere dafür ausreichend.
Angeboten werden LED-Streifen mit verschiedenen Anschlüssen, etwa mit Lötanschluss, Stecker oder auch mit offenem Kabelende. Prüfen Sie die Betriebsspannung der Modelle, die für den individuellen Einsatzzweck in Frage kommen. Für eine optimale Ausleuchtung empfiehlt es sich, die Angaben zum Lichtstrom und zum Abstrahlungswinkel zu beachten.
Damit die Lichtbänder perfekt an die vorhergesehene Stelle passen, sollten Länge und Breite entsprechend ausgewählt werden.
Ein Komponentensystem bietet eine grosse Gestaltungsfreiheit. Diese Systeme können durch verschiedene Verbindungsstücke flexibel zusammengesetzt werden. Ganz nach Bedarf können mit Hilfe von unterschiedlichstem Zubehör Anpassungen oder Erweiterungen vorgenommen werden. Zudem bieten die Komponentensysteme häufig eine Auswahl aus verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten.
Smarte Steuerungen ermöglichen es, die LED-Lichtbänder vielseitig und individuell zu steuern. Per App, Sprachbefehl oder Fernbedienung lassen sich so verschiedene Funktionen problemlos steuern.
LED-Profile können eine ideale Ergänzung für Ihre LED-Bänder darstellen. Hervorzuheben sind die drei folgenden Vorteile, die für eine Integration von LED-Profilen sprechen:
✓ Verbesserte Wärmeabfuhr der LED-Lichtbänder
✓ Schutz vor äusseren mechanischen Einwirkungen
✓ Optik: Professioneller und ansprechender
Erfahren Sie mehr in unserem Ratgeber zu LED-Profilen!
Was sind LEDs?
LEDs begegnen uns mittlerweile überall: Egal ob Ampeln, Fernseher oder die Beleuchtung in privaten und geschäftlichen Räumen. Durch ihre lange Lebensdauer, ihre geringe Grösse sowie die variantenreichen Formen und Farbspektren haben sich LEDs in kurzer Zeit gegenüber Glühbirnen, Halogen- und Energiesparlampen durchgesetzt. Hinter jeder LED steckt ein ganzes Stück Technik, die wir Ihnen in unserem Ratgeber kurz erklären. Zum Ratgeber LED Leuchtdiode »