Ratgeber
Ob im Eingangsbereich von Gebäuden, im Flur oder einzelnen Büroräumen, Reinigungsprozesse sind für das Erscheinungsbild des Unternehmens und für die Sicherheit sowie Zufriedenheit der Menschen wichtig. Um Zeit und Ressourcen zu sparen und dennoch hohe Reinigungsstandards zu gewährleisten, lohnt sich die Investition in Saug-Wisch-Roboter. Was diese leisten und welche Kaufkriterien entscheidend sind, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Es handelt sich um einen Reinigungsassistenten für Fußböden, der sowohl saugen, als auch wischen kann. Mit einer intelligenten Navigation durchquert der Roboter den Raum, nimmt über seinen Sauger Staub, Haare und sonstigen Schmutz auf und kann dank der Wischer zugleich Hartböden feucht reinigen.
Die meisten Wisch-Staubsauger sind mit Technologien wie App-Steuerung ausgestattet, erkennen bei der Reinigung Hindernisse und vermeiden gefährliche Situationen wie das Fahren über Treppen. Hochwertige Geräte kehren außerdem nach der Reinigung oder bei nachlassender Akkuleistung zu ihrer Ladestation zurück.
Saug-Wisch-Roboter arbeiten autonom und erfordern nur Einstellungen vor der ersten Benutzung sowie später Eingriffe wie das Leeren des Staubbehälters oder das Befüllen des Wassertanks.
Der Roboter verfügt über Sensoren und Navigationsalgorithmen, die es ihm ermöglichen, die Umgebung zu erkennen und eine Reinigung vorzunehmen. Häufig handelt es sich um Laserdistanzsensoren zur Laser-Navigation. Während des Reinigungsvorgangs erkennt der Roboter Hindernisse wie Möbel oder Treppenstufen und passt seine Navigation an, um Kollisionen zu vermeiden oder Gefahren zu umgehen.
Auf der Unterseite der Geräte befinden sich wie bei einem reinen Staubsauger Räder und Bürsten. Durch rotierende Bürsten wird der Schmutz gelöst, ein Unterdruck saugt ihn an und leitet ihn in einen Tank im Inneren der Roboter. Zusätzlich bieten Saug-Wisch-Roboter eine Wischfunktion: Ein Wassertank und ein Wischtuch sorgen dafür, dass der Boden feucht gereinigt wird. Wird die Wischfunktion nicht benötigt, klappen viele Geräte das Wischtuch hoch, damit kein Wasser auf Teppiche kommt.
Für seine Navigation sowie die Saug- und Wischfunktion wird der Roboter über einen Akku mit Energie versorgt. Geht der Akkustand zur Neige, erfolgt das Laden über eine Station. Seine Ladestation findet der Saug-Wisch-Roboter ebenfalls durch die Verwendung seiner Sensoren.
Die Geräte bieten eine enorme Arbeitserleichterung, da sie den Einsatz von Staubsauger und Wischmopp nahezu überflüssig machen. Für eine zufriedenstellende Leistung des Roboters machen Sie am besten vor der Kaufentscheidung einen persönlichen Saug- und Wischroboter-Vergleich und achten Sie auf folgende Kriterien:
Bodenart
Die meisten Saug-Wisch-Roboter arbeiten problemlos auf Hartboden, doch nicht alle sind für Teppiche vorgesehen. Befinden sich häufig Teppiche im Zimmer oder sind ganze Räume mit einem Teppich ausgelegt, sollten Roboter gewählt werden, bei denen eine Teppich-Reinigung ausdrücklich zum Leistungsumfang gehört.
Saugleistung
Eine wichtige Frage vor dem Kauf lautet: Wie viel Saugleistung sollte ein Saug-Wisch-Roboter haben? Um sowohl feinen Staub als auch gröberen Schmutz von Hartböden aufzunehmen, sollte die Saugleistung bei mindestens 1.000 Pascal (Pa) liegen. Geht es zusätzlich um die Reinigung von Teppichen, empfehlen sich mindestens 1.500 bis 2.000 Pa. Highend-Roboter schaffen auch 6.000 Pa Saugleistung.
Wichtig: Eine höhere Saugleistung verbraucht mehr Akku und erhöht die Geräuschentwicklung der Roboter.
Akku
Die Betriebszeiten günstiger Saug-Wisch-Roboter starten bei 90 Minuten. Je größer der zu erwartende Aufwand bei den Reinigungen ist, desto eher sollten Sie sich bei Geräten mit 120 bis 180 Minuten umsehen. Highend-Roboter kommen auf bis zu 4 Stunden Laufzeit.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Ladezeit an der Station. 5 bis 7 Stunden an der Ladestation sind die Norm, schnelle Geräte benötigen nur 3 Stunden in der Station.
Wassertank und Staubbehälter
Kleine Saug-Wisch-Roboter starten bei einem Wassertank, der 180 Milliliter Wasser fasst, andere bieten einen Tank mit 400 Millilitern Wasser. Auch die Staubbehälter variieren deutlich zwischen 0,3 bis 3 Liter Fassungsvermögen.
Praktisch: Es gibt Saug-Wisch-Roboter, deren Ladestation mit einer Absaug-Station verbunden ist. In dieser Station erfolgt das automatische Entleeren der Roboter und der Staub wandert in einen Beutel.
Form und Gewicht
Viele Saug-Wisch-Roboter sind rund und flach. Gute Orientierungswerte sind 35 Zentimeter im Durchmesser und 10 Zentimeter Höhe. Das Gewicht der Geräte kann stark variieren und liegt zwischen 3 und 10 Kilogramm.
Wie oft den Schmutzauffangbehälter leeren und Wassertank auffüllen?
Die Häufigkeit hängt von der Größe der zu reinigenden Fläche und der Menge des anfallenden Schmutzes ab. Je nach Tank-Größe hält das Wasser mehrere Tage. Der Schmutzfangbehälter wird am besten nach jeder Reinigung entleert. Befindet sich hinter der Ladestation ein Beutel, reicht dieser mehrere Wochen.
Geräuschpegel
Der Motor in den Geräten erzeugt ebenso wie die rotierenden Bürsten auf dem Teppich und die Rollen auf Hartboden Geräusche. Zwischen 50 und 70 Dezibel sind die Norm.
Tipp: Roboter mit Timer-Funktion wählen
Je lauter die Geräte sind, desto ratsamer ist es, die Saug- und Wischfunktion abseits der Bürozeiten zu nutzen. Wird am Roboter oder via App ein Timer eingestellt, kann der Roboter früh morgens oder nach Feierabend die Reinigung starten.
Steuerungsoptionen
Die technische Ausstattung variiert je nach Roboter, wobei viele Geräte ein Display für manuelle Einstellungen besitzen. Hinzukommen Steuerung via App und Sprachassistenten wie Alexa oder Google Home.
Bei Saug-Wisch-Robotern mit App-Steuerung können je nach Komplexität der App Funktionen wie Timer und Navigation eingestellt, App-Karten für separate Räume angelegt oder dank virtueller Wände No-go-Areas eingerichtet werden.
Häufige App-Funktionen
Fernsteuerung via App
Echtzeitabläufe via App überwachen
Zeitpläne via App festlegen
App-Kartenverwaltung für Reinigungszonen
Reinigungszyklen über App festlegen
App-Benachrichtungen zu Geräte-Status (z.B. wenig Wasser im Tank)
App-Benachrichtungen zu Ladestation-Status
App zur Einbindung der Station ins Smart-Home
App für Softwareaktualisierungen nutzen