Elektrische Energie messen
Zur sicheren und genauen Verbrauchsanalyse werden exakte Messgeräte benötigt, die den Energieverbrauch einfach und unkompliziert ermitteln. Anstecken und ablesen.
Bereits seit 1995 entwickelt VOLTCRAFT Energiekostenmessgeräte, welche nicht nur die Wirkleistung, auch die Blindleistung, die Scheinleistung und die Phasenverschiebung zuverlässig und mit einer Laborgenauigkeit abbilden können. Nicht nur Elektrofachkräfte können sich so ein umfassendes Bild vom tatsächlichen Energieverbrauch machen.
Die neue Klasse - jetzt mit Cloudspeicher
Die neue Klasse - jetzt mit Cloud Speicher. Das tausendfach bewährte Energiekosten Messgerät SEM6000 hat einen grossen Bruder bekommen:
SEM6500 WiFi Energiekosten Messgerät
- Beeindruckend präzise
- Cloudfähig powered by Tuya
- Riesiger Datenspeicher zum Loggen von Langzeitmessungen
- Mit smarten Geräten kombinierbar
Die effektivste Methode zur Energiekostensenkung ist die genaue Prüfung der Gebäudehülle. Hierbei sollte die Dämmwirkung und die Luftdichtheit im Fokus stehen. Auch Feuchteschäden und Kältebrücken lassen sich hierbei aufdecken.
Lüften in den Wintermonaten ist immer mit einen gewissen Wärmeverlust verbunden. Um die Verluste so gering wie möglich zu halten, kann moderne Messtechnik als Hilfsmittel eingesetzt werden, um das Stosslüften zu optimieren.
Je mehr Menschen sich in einem Raum aufhalten, desto schneller ist die Luft "verbraucht". Die Folge: Der CO2-Gehalt steigt und die Konzentration aller Anwesenden lässt nach. Doch nicht nur das: Nimmt der Anteil an ausgeatmeter Luft zu, steigt infolgedessen auch die Belastung mit Viren und Bakterien, was das Risiko einer Ansteckung mit den in der Luft befindlichen Krankheitserregern erhöht.
Lichtstärke messen
Die Raumbeleuchtung und Arbeitsplatzbeleuchtung bietet Potential für weitere Energieeinsparmassnahmen. Bei der Umstellung von Leuchtstoffröhren oder Halogen auf moderne LED-Technik können unnötige Stromkosten effektiv reduziert werden.
Aber wieviel Licht ist notwendig? Dies kann nur mit einen geeigneten LUX-Meter überprüft werden. Sind die Werte nicht ausreichend, so müssen weitere Massnahmen, wie beispielsweise Anzahl und Leistung der Leuchtmittel, ergriffen werden.
Batterien durch Akkus zu ersetzen ist nachhaltig und spart Ressourcen und problematischen Müll. VOLTCRAFT verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung mit der Entwicklung von prozessorgesteuerten Ladegeräten für sämtliche Akku-Typen.
Moderne Akkus sind heute genauso einsetzbar wie Batterien. Einmal aufladen und irgendwann bei Bedarf einsetzen. Die Endurence Technologie macht's möglich und kombiniert die Vorteile der Batterien (geringe Selbstentladung) mit den Vorteilen der Akkus (immer wieder aufladbar).
VOLTCRAFT Rundzellenladegeräte können mit sämtlichen Akku-Technologien und Akku-Grössen umgehen. Selbst für Akku-Knopfzellen gibt es ein passendes Ladegerät.