Ratgeber
Wissenswertes zu Nockenschaltern
Nockenschalter kommen zum Einsatz, um elektrische Antriebe zu schalten. Sie sind robust konstruiert, funktionieren zuverlässig und finden vor allem im Bereich der Elektronik und im Maschinenbau Verwendung. Lesen Sie in unserem Ratgeber, wie Nockenschalter funktionieren und was es beim Kauf zu beachten gibt.
Nockenschalter werden in Handwerk und Industrie an vielen Stellen eingesetzt, primär aber im Niederspannungsnetz. Typischerweise erfüllen solche Schalter die Funktion als Motorschalter an einer Maschine. Sie können aber auch als EIN-AUS-Schalter, Lasttrennschalter, Umschalter oder Stufenschalter genutzt werden. Zudem sind die Drehschalter als Wendeschalter, Bypass-Schalter oder Hauptschalter nutzbar.
Aufbau eines Nockenschalters
Im Vergleich zu einem konventionellen Drehschalter verfügt der Nockenschalter in seinem Inneren über eine Nockenwelle. Diese besteht aus einem besonders robusten und leitenden Material und besitzt mehrere elektrische Kontakte. Wird das Schaltgerät betätigt, dreht sich die Nockenwelle und die elektrischen Kontakte werden je nach Schalterstellung entweder geöffnet oder geschlossen. Ein mehrstufiger Schalter lässt sich mit einer Welle realisieren, auf der sich mehrere Nocken befinden, die verschiedene Kontakte schalten können.
Nocken-Drehschalter zeichnen sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit aus und behalten auch unter rauen Bedingungen ihre Funktionstüchtigkeit. Ein solcher Schalter ist weitgehend resistent gegenüber Vibrationen und Temperaturschwankungen. Auch aggressive Kühl- oder Schmierstoffe beeinträchtigen die Funktion nicht. Zudem können Nockenschalter problemlos an Maschinen eingesetzt werden, bei denen es zu einem hohen Aufkommen von Metall- oder Holzspänen kommt. Viele Ausführungen besitzen darüber hinaus eine IP-Zertifizierung wie etwa IP65. Als Zubehör erhalten Sie von den meisten Herstellern verschiedene Griffe, Frontschilder sowie Beschriftungsschilder.
Einige Nockenschalter kennen mehr Stellungen als nur Ein-Aus. Bringen Sie daher vor dem Kauf in Erfahrung, wie viele Schaltstellungen Sie benötigen. Ebenfalls ist wichtig, wo der Schalter verbaut werden soll: Es gibt Drehschalter für die Montage auf der DIN-Schiene oder für die Tür- beziehungsweise Bodenmontage. Je nach Einsatzgebiet kann es auch erforderlich sein, einen Schalter mit einer bestimmten Schutzart (z.B. IP67) oder mit einem UV-resistenten Gehäuse zu verwenden.
Damit der Schalter während Wartungsarbeiten nicht aus Versehen bedient wird, sollten zur Sicherheit Drehschalter verwendet werden, die entweder über einen schlüsselbetätigten-Griff verfügen oder die zumindest das Anbringen eines Vorhängeschlosses erlauben. In unserem Online-Shop finden Sie ein grosses Angebot verschiedener Nockenschalter und dazu passendes Zubehör.
Unser Praxistipp: Spezifikationen berücksichtigen
Um den richtigen Nockenschalter auszuwählen, müssen Sie eine Vielzahl an Spezifikationen berücksichtigen. Es empfiehlt sich daher, vor dem Kauf die Datenblätter der Hersteller einzusehen, um sicherzugehen, dass der Schalter alle Ihre Anforderungen erfüllt.
FAQ – häufig gestellte Fragen zur Nockenschaltern
Welche Verriegelungslösungen gibt es für Nockenschalter?
Je nach Bauform können Nockenschalter die folgenden Verriegelungslösungen aufweisen: Die einfachste Art ist eine Öffnung, die ein handelsübliches Vorhängeschloss aufnimmt, mit dem der Schalter gesperrt werden kann. Eine weitere Option ist der schlüsselbetätigte Nockenschalter, bei dem der Schlüssel gleichzeitig auch als Griff dient. Ein mit einem Schlüssel abschliessbarer Nockenschalter besitzt dagegen einen normalen Griff, der mithilfe des Schlüssels verriegelt werden kann. Darüber hinaus sind Nockenschalter erhältlich, die nur dann bedient werden können, wenn gleichzeitig eine zusätzliche Taste gedrückt wird.
Was sagt die Schutzart IP65 bei einem Nockenschalter aus?
Die erste Ziffer der Schutzklasse gibt an, welcher Schutz gegenüber Fremdkörpern besteht. In diesem Fall steht die 6 für staubdicht. Die zweite Ziffer gibt an, welcher Schutz gegenüber Wasser gegeben ist. Die 5 steht für Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel. Der vorliegende Schalter mit IP65 Zertifizierung ist also staubdicht und resistent gegen Strahlwasser.