Ratgeber
Manche nutzen sie regelmäßig, andere nur ab und zu: Personenwaagen dienen der Kontrolle des Körpergewichts. Während einer Diät sind sie unverzichtbar, um die Fortschritte zu dokumentieren. Sportler benötigen sie beispielsweise zur Gewichtskontrolle vor Wettkämpfen und auch vor einer Reise kann eine Personenwaage nützlich sein, um das Gepäck zu wiegen.
Personenwaagen gibt es in verschiedenen Ausführungen – von der mechanische Waage, über die einfache digitale Version bis hin zur speziellen Körperanalysewaage, die neben dem Gewicht auch den Körperfettanteil, Muskel- und Wassergehalt des Körpers bestimmt.
Mechanische Personenwaagen
Die einfachen Personenwaagen arbeiten unabhängig von Batterien oder andersartiger Stromzufuhr. Meistens basiert ihr Mechanismus auf einer Feder, die unter der Wiegefläche angebracht ist. Sie ver-formt sich bei Belastung und bringt den Zeiger im Sichtfeld zum Aus-schlagen. Auch hydraulische Systeme sind möglich.
Einfachedigitale Personenwaagen
Digitale Personenwaagen funktionieren über empfindliche Druck-sensoren, über die sie das Gewicht der Körper oder Gegenstände auf der Wiegefläche messen. Dabei benötigt die digitale Waage Strom, den sie meistens über Batterien oder Solarzellen bekommt.
Körperanalysewaagen
Körperanalysewaagen gehören zu den digitalen Personenwaagen. Der Unterschied: Sie wissen deutlich mehr als die einfachen Modelle und zeigen beispielsweise auch den Fettanteil, das Knochengewicht, den Muskel- und Wassergehalt des Körpers an. Möglich macht das die sogenannte „bioelektrische Impedanz-Analyse“, oder „BIA-Methode“: Die Waage sendet ein schwaches, nicht spürbares elektri-sches Signal über die Fußsohle durch den Körper und misst den elektrischen Widerstand der einzelnen Körperbereiche. Für genaue Ergebnisse gibt man zunächst Geschlecht, Alter und Körpergröße an.
Vorteile:
- grammgenaue Messungen (z.B. bis auf 50 Gramm)
- viele Funktionen
- detaillierte Analyse des Körpergewichts
- gesundheitlich relevante Aussagen zu Körperfett & Co
Nachteile:
- gute Qualität macht sich hier durchaus im Preis bemerkbar
- stromabhängig
- komplexere Bedienung erfordert Kenntnis der Funktionen
- nicht bei Herzschrittmachern geeignet
- in der Schwangerschaft keine genauen Messungen möglich
- Schrauben o.ä. in den Knochen/Gelenken können zu Messungenauigkeit führen
Rohlstuhlwaagen, Stehhilfewaagen, Stuhlwagen
Diese speziellen Personenwaagen eignen sich vor allem für medizini-sche Einrichtungen wie Altenheime, Reha-Zentren oder Kliniken. Sie sind optimal an den Bedarf der jeweiligen Zielgruppe ausgerichtet und gewähren größtmögliche Sicherheit im Umgang mit den Patienten.
Feature | Beschreibung | Vor- und/oder Nachteile |
Relevanz |
---|---|---|---|
Speicherfunktion / Benutzerspeicher |
Viele digitale Waagen können die Einstellungen und Messdaten (für eine oder mehrere Personen) speichern, sodass sie nachträglich abrufbar und vergleichbar bleiben. Manche verfügen sogar über eine automatische Personenerkennung | + Zeitersparnis, weil nicht alle Daten neu eingegeben werden müssen (bei Kör-peranalysewaage) - etwas höherer Preise |
Der Benutzerspeicher ist praktisch, wenn mehrere Personen im Haushalt leben und dieselbe Körper-analysewaage nutzen. Die Datenspeicherung und Kurvenanzeige lohnt sich für Menschen, die ihr Ge-wicht aktiv überwachen. |
Handsensor | Der Handsensor ermöglicht, dass der Stromimpuls durch den ganzen Körper statt nur durch die Beine läuft. | + präzisere Messungen - höherer Preis |
Nur, wenn Messungen wirklich sehr präzise sein müssen. |
Sprachfunktion |
Die Waage sagt das Gewicht an. |
+ Barrierefreiheit |
Ja, für Menschen mit Sehbehinderung. |
Ermittlung BMI und/oder Kalorienbedarf |
Die Waage errechnet den BMI und Kalorienbedarf | + Unterstützung bei Diäten - höherer Preis |
Bedingt. Vor allem für Fitnessfans und Diät haltende Menschen. |
Persönliche Handlungsempfehlung |
Gibt dem Nutzer beim Wiegen individuelle Tipps zur Ernährung, Wasseraufnahme, Bewegung. | + Unterstützung und Motivation - höherer Preis |
Bedingt. |
Smart Scales mit WLAN-/Bluetooth/USB-Anbindung |
Datenübertragung an Smart Phone oder Computer: zur Weiterverwertung der Ergebnisse in Apps oder sozialen Netzwerken. | + Motivation beim Abneh-men/Training - höherer Preis |
Vor allem für Fans smarter Technologien. |
Spezialwaagen für Übergewichtige |
Normale Waagen sind für ein Maximalgewicht von 150 bis 160 kg konzipiert. Die Adipositas-Waage misst bis zu 300 kg. |
+ Messung hoher Werte möglich | Ja, für Übergewichtige. |
Die Messgenauigkeit
Natürlich soll Ihre neue Personenwaage ihren Job machen: wiegen und das korrekte Gewicht an-zeigen. Wie genau sie messen soll, entscheiden Sie beim Kauf. Viele digitale Waagen können auf 50 Gramm genau messen, analoge Waagen hingegen messen eher in 1-Kilogramm-Schritten.
Möglicher maximaler
MesswertIn welchem Spektrum soll Ihre Waage messen können? Reicht eine Waage, die 130 kg anzeigt oder benötigen Sie einen größeren Messspielraum?
Die Ablesbarkeit
Damit Sie die Messergebnisse gut ablesen können, sollte das Display Ihren Anforderungen ent-sprechen – in Größe, Helligkeit, Beleuchtung, grafischer Darstellung. Gerade bei Körperfettwaagen sollten Sie auf eine ausreichend große Anzeige der Werte achten. Es gibt auch Waagen mit ab-nehmbaren Displays, die beim Wiegen in der Hand gehalten oder ständig an der Wand angebracht werden können.
Material und Design
Das Material sollte gerade bei höherwertigen Modellen langlebig sein. Empfehlenswert sind Trittflä-chen aus Sicherheitsglas oder Edelstahl, gegebenenfalls mit gummierten, rutschfesten Auflagen. Natürlich sollte die Waage Ihnen auch optisch gefallen und je nach Standort vielleicht sogar ein Hingucker sein.
Stromzufuhr
Entscheiden Sie sich für eine batteriebetriebene Waage, sollten Sie darauf achten, welche Batterien die Waage benötigt. Sind Spezialbatterien notwendig, kann die Beschaffung aufwendig und teuer sein. Auch ist hier eine automatische Abschaltfunktion ratsam. Eine mit Solarzellen betriebene Waage sollte bei Sonne und bei Kunstlicht funktionieren.
Unser Praxistipp
Personenwaagen sind empfindlich. Schon eine kleine Veränderung des Untergrunds oder auch ein Standortwechsel vom warmen Bad ins kühle Schlafzimmer kann die Messgenauigkeit beeinträchti-gen. Die zuverlässigsten Messergebnisse erhalten Sie beim Wiegen auf einem harten Untergrund. Zudem empfiehlt es sich, unbekleidet und am besten zu einer festgelegten Tageszeit auf die Waage zu steigen.
Wie lange hält eine Personenwaage?
Bezüglich der Lebensdauer liegen die mechanischen Personenwaagen noch immer vorne: Sie sind weniger störungsanfällig. Die Nulljustierung können Sie schnell selbst nachstellen. Aber auch digita-le Modelle haben eine hohe Lebensdauer – vorausgesetzt die Qualität stimmt. Hier sind Preis und Marke gute Orientierungspunkte.
Benötige ich ein geeichtes Gerät?
Geeichte Personenwaagen dienen der präzisen Gewichtserfassung. Erhältlich sind sie ab ca. 300 Euro, können aber auch deutlich teurer sein. Sie kommen vor allem im medizinischen Bereich vor. Auch bei Boxwettkämpfen sind sie Pflicht. Im Privaten ist eine geeichte Waage im Normalfall nicht notwendig.
Überlegen Sie sich vor dem Kauf Ihrer Personenwaage, was Sie von dem neuen Gerät erwarten. Soll es digital oder analog messen? Welche Zusatzfunktionen wünschen Sie sich? Achten Sie da-rauf, dass die Personenwaage Ihren Bedürfnissen entspricht, gut ablesbar ist und von guter Qualität. Sobald Sie die Grundkriterien festgelegt haben, können Sie sich im Conrad Onlineshop ganz einfach passende Modelle in Ihrer Preiskategorie anzeigen lassen.