Ratgeber
Im Garten nebenan ist das wöchentliche Rasenmähen voll in Gang. Ihr Nachbar schiebt seinen lauten Mäher über die Grünflächen. Die kräftezehrende Arbeit ist ihm anzusehen. Anschließend gießt er wie jeden Abend noch die Beete und Staudenreihen. In Ihrem Garten läuft das Gießen und Mähen dank Gardena smart system deutlich entspannter ab. Der Rasenschnitt erfolgt vollautomatisch, wenn gerade niemand zu Hause ist. Und bewässert wird ohne Ihr Zutun in den frühen Morgenstunden und zusätzlich nach Bedarf. So können die Pflanzen das Wasser am besten aufnehmen und verwerten. Über Ihr Smartphone und die Gardena-App steuern und kontrollieren Sie die Gartentechnik – egal wo Sie sich gerade aufhalten. Sie lehnen sich zurück und genießen die freien Stunden nach Feierabend und am Wochenende.
Das Gardena smart system verbindet über Funk die angeschlossenen Komponenten. Gesteuert wird das kluge Gartenpflegesystem von Gardena über eine kostenlose App für Ihr Smartphone und Tablet. Die App für Android und iOS kommuniziert über das heimische WLAN mit dem Gardena smart Gateway. Die Gateway-Funkbasis wird über das mitgelieferte Kabel oder drahtlos mit Ihrem WLAN-Router verbunden. Installieren Sie das Gerät einfach in der Nähe des Routers. Eine hohe Sendeleistung und die empfindlichen Antennen in den Gardena-Komponenten gewährleisten eine gute kabellose Verbindung zum Gateway – auch in großen Gärten.
Über das Internet ist das Gateway mit der kostenlosen Gardena-Cloud verbunden. So lassen sich die Gardena-Geräte unabhängig von Ihrem Aufenthaltsort überwachen und fernsteuern. Weiterer Vorteil: Im Falle eines Strom- oder Internetausfalls bleiben die gewählten und bewährten Einstellungen erhalten.
Das Gardena-System arbeitet mit verschlüsselten Verbindungen zwischen Gateway, Router, den smart Geräten und der Gardena-Cloud. Ein intelligenter Diebstahlschutz verhindert, dass smart Gartengeräte ohne Ihre Erlaubnis von Dritten genutzt werden können. Jedes smart Gardena-Gerät besitzt eine eindeutige Seriennummer, die auf dem Gehäuse aufgedruckt ist. Über diese Nummer lassen sich Ihre Geräte mit dem Gateway verbinden und steuern. Wechselwirkungen mit anderen Geräten sind damit ausgeschlossen – auch wenn Ihr Nachbar ebenfalls ein Gardena smart system besitzt.
Automatische Updates
Die Software des Gardena smart Gateway wird bei der Inbetriebnahme automatisch auf den neuesten Stand gebracht. Dazu lädt das Funk-Gateway die aktuelle Firmware vom Gardena-Server über eine verschlüsselte Verbindung herunter und installiert sie. Während des Updatevorgangs blinkt die Power-LED am Gateway gelb. Nach Abschluss der Aktualisierung leuchten die Power-LED und die Internet-LED grün. Auch im laufenden Betrieb aktualisiert sich das Gateway automatisch, sobald ein Update verfügbar ist und Sie dem Vorgang in der App auf Ihrem Smartphone zustimmen.
Zum intelligenten Gardena-Gartenpflegesystem gehören neben dem Gateway die Komponenten smart Water Control, smart SILENO / SILENO +, smart Sensor, smart pressure Pump und smart Battery. Die Produkte sind in verschiedenen Sets mit Gateway und auch ohne Gateway als Erweiterung erhältlich. Bis zu 25 Geräte lassen sich mit einem Gateway verbinden. Es handelt sich übrigens um ein geschlossenes System, das nur mit ausgewiesenen Gardena smart-Geräten kompatibel ist.
smart Water Control
Der Gießautomat smart Water Control versorgt die Pflanzen in Ihrem Garten mit der richtigen Wassermenge. LEDs am Gehäuse zeigen den Status an und über eine Direkttaste öffnen Sie auch manuell das Ventil zur Wasserausgabe. Die Bewässerungszeiten programmieren Sie bequem vom Smartphone aus – die Gießarbeit erledigt der Automat automatisch, auch wenn Sie unterwegs oder im Urlaub sind. Auf Wunsch berücksichtigt smart Water Control die vom Gardena smart Sensor ermittelte Bodenfeuchtigkeit und passt die Bewässerung an die Mähzeiten Ihres smarten Mähroboters SILENO / SILENO+ an. Ein praktisches Extra ist der integrierte Frostalarm. Er warnt rechtzeitig, bevor es zu kalt für den Betrieb des Water Control wird.
smart SILENO / SILENO+
Mit den Mährobotern smart SILENO und smart SILENO+ stehen Ihnen zwei vollautomatische Rasenmäher zur Auswahl. Beide sorgen für einen präzisen und leisen Rasenschnitt, so oft es nötig ist. Auf dem Weg zum perfekten, gesunden Rasenteppich reicht gelegentliches Mähen häufig nicht aus. Wichtig ist ein möglichst kurzes Mähintervall. Erst wenn Sie Ihren Rasen ein oder gar mehrmals die Woche mähen, kann er richtig grünen. Der smart SILENO und smart SILENO+ nehmen Ihnen das kräftezehrende Mähen ab, sogar, wenn es regnet. Dank Mulchfunktion landet das zerkleinerte Schnittgut nicht im Fangkorb, sondern wird zurück auf den Rasen befördert, wo es als natürlicher Dünger wirkt. Der smart SILENO eignet sich für Rasenflächen bis 1.000 m2, der smart SILENO+ mäht bis zu 1.300 m2.
smart Sensor
Der smart Sensor misst die Feuchtigkeit des Bodens in der Nähe der Pflanzenwurzeln und liefert damit wichtige Informationen für die automatische Bewässerungssteuerung über die Gardena-App. Der batteriebetriebene Sensor dient darüber hinaus auch als lokale Wetterstation für Pflanzen. Dazu misst er die Temperatur und Lichtstärke. Diese Daten können dann in der App in die Optimierung der Bewässerung einfließen. So erfahren Sie, ob Ihre Pflanzen genügend Licht und Wärme abbekommen, und können die Umwelt schonen, da stets die optimale Wassermenge zum Gießen ermittelt wird.
smart Pressure
Die smart pressure Pump erlaubt eine vollautomatische Wasserversorgung in Haus und Garten. Die 1.300 Watt starke Automatikpumpe mit integriertem Feinfilter ist vor allem für Gartenbesitzer mit Brunnen, Regenauffangbehälter, Brauchwasserspeicher oder Zisterne interessant, die am Smartphone eine zeitgesteuerte automatische Gartenbewässerung programmieren möchten. Die Pumpe integriert sich über das Gateway nahtlos ins Gardena-System. Dank Kleinmengenprogramm lassen sich auch geringe Wassermengen problemlos fördern, etwa zum Spülen der Toilette.
Unser Praxis-Tipp: Installationsservice nutzen
Sie finden einfach nicht die Zeit, Ihr neues Gardena smart system selbst einzurichten? Dann nutzen Sie den praktischen, von Gardena bundesweit angebotenen Installationsservice. Gardena bietet dabei eine fachmännische vor-Ort-Installation der smart system-Komponenten zum Pauschalpreis an. Der Service umfasst die Planung, Inbetriebnahme, Erstprogrammierung und Einweisung in die Funktionen der Systems.
Über die kostenlose Gardena-App haben Sie Ihren Garten von überall aus im Blick und können Bewässerungs- und Mähzeiten ganz nach Bedarf anpassen oder fernsteuern. Die App zeichnet sich durch eine intuitive Bedienoberfläche aus. Die einfache Handhabung beginnt bereits bei der Inbetriebnahme Ihres neuen Gardena-Systems und dem Hinzufügen von Geräten. Ein Assistent in der App führt Sie Schritt-für-Schritt durch Einrichtung. Anhand von Wochentagen und Uhrzeiten lassen sich die Geräte individuell programmieren. In den Zeitplänen können Sie Prioritäten setzen, um beispielsweise den Mähvorgang rechtzeitig vor dem Start der Gartenbewässerung vorübergehend zu unterbrechen. In der App sehen Sie auch eine Übersicht alle Messungen des smart Sensors. So bekommen Sie das gute Gefühl zu wissen, wie es Ihren Pflanzen gerade geht und was im eigenen Garten passiert.