Ratgeber
Wanduhren in attraktiven Designs mit vielen Funktionen
Im Ratgeber erhalten Sie viele nützliche Informationen rund um das Thema Wanduhren. Mit diesen wertvollen Tipps finden Sie genau die richtige Wanduhr für Ihr Zuhause oder Büro.
Das Zeitmanagement in einem Büro ist heute wichtiger denn je.
Denn bei vielen im Büro tätigen Leuten ist der Terminkalender voll und ein Termin folgt dem anderen. Da ist es zwangsläufig erforderlich, dass alle Bürokräfte im Raum über die exakte Uhrzeit informiert sind. Deshalb gehören gut ablesbare Wanduhren, die sekundengenau die Zeit anzeigen, zur modernen Büroausstattung einfach dazu.
Damit die wichtigen Zeitanzeigen sich auch harmonisch in das Büroambiente einfügen, gibt es moderne Wanduhren in verschiedenen Materialien wie Holz, Glas oder Metall. Aber auch das moderne Design ist ausserordentlich vielseitig, wobei selbst Vintage immer wieder neu begeistert.
Somit ist es kein Wunder, dass die neue Wanduhr, die für das Büro geplant war, auch wunderbar ins private Wohnzimmer oder Schlafzimmer passen würde.
Doch viele Wanduhren können noch weit mehr als nur hübsch aussehen und die Zeit anzeigen. Wir verraten ihnen gerne alles Wissenswerte zu den Wanduhren.
Wie die meisten Uhren, werden auch Wanduhren in unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Dabei liegt die Unterscheidung sowohl in der Funktion als auch in der Anzeige.
Mechanische Wanduhr
Mechanische Uhrwerke werden eher selten in Wanduhren verwendet. Schliesslich müssen bei dieser Technik entweder Spannfedern aufgezogen oder Zuggewichte nach oben bewegt werden. Durch diese regelmässig erforderlichen Handgriffe konnten sich mechanische Uhrwerke in Wanduhren nicht wirklich behaupten. Lediglich in den traditionellen Kuckucksuhren werden selbst heute noch Mechanik-Uhrwerke in grossen Stückzahlen verbaut.
Quarz-Wanduhr
Quarz-Uhren besitzen einen kleinen Quarzkristall, der in einem elektrischen Oszillator integriert ist. Ein Oszillator ist eine Schwingstufe, die dank des Quarzkristalls extrem stabil und mit der immer gleichen Frequenz schwingt. Die gleichmässige Schwingfrequenz dient als Taktgeber für das Uhrwerk. Dadurch ist eine Quarzuhr deutlich präziser als ein mechanischer Zeitmesser. Wanduhren mit Quarz müssen jedoch gelegentlich nachgestellt werden.
Funk-Wanduhr
Funk-Uhren sind streng genommen ebenfalls Quarzuhren, denn auch sie besitzen einen Oszillator mit Quarzkristall. Zusätzlich empfängt diese Art von Wanduhr regelmässig ein DCF-77 Funksignal, wodurch die Uhrzeit automatisch richtig eingestellt wird. Dadurch müssen Funk-Wanduhren in der Regel nie manuell nachgestellt werden. Auch die Zeitumstellung wird vom Uhrwerk automatisch durchgeführt.
Analoge Wanduhr
Eine analoge Wanduhr arbeitet mit einem klassischem Ziffernblatt und Zeigern. Als Antrieb für die Zeiger können mechanische Uhrwerke, Quarzuhrwerke als auch Funkuhrwerke dienen. Da das tickende Laufgeräusch für manche Menschen eher störend als beruhigend wirkt, gibt es auch Wanduhren mit „schleichenden“ bzw. lautlosen Uhrwerken, die bei der Büroarbeit oder nachts im Schlafzimmer nicht stören.
Digitale Wanduhr
Bei einer digitalen Wanduhr wird anstelle eines Ziffernblattes mit Zeigern eine Digitalanzeige verwendet. Bei vielen Uhren wird aber nicht nur die Uhrzeit im Display angezeigt. Sehr oft werden noch zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel das Datum, der Wochentag und die Temperatur, mit angegeben.
Damit die Stromversorgung über Batterien lange möglich ist, werden hauptsächlich stromsparende Flüssigkristallanzeigen (LC-Displays) verwendet. Vereinzelt werden aber auch Leuchtdioden (LEDs) für die Anzeige eingesetzt. In diesem Fall erfolgt die Stromversorgung über ein mitgeliefertes Netzteil.
Digitale Wanduhren werden vorzugsweise als Funkuhren angeboten.
Unser Praxistipp
Funk-Uhren synchronisieren sich in regelmässigen Abständen mit einem Funksignal. Damit dieses gut empfangen wird, montieren Sie die Wanduhr am besten in der Nähe des Fensters. Gebäudewände, in denen Stahlbeton oder Metallteile verbaut wurden, können das Signal stören oder sogar blockieren.
Bei der Auswahl der passenden Wanduhr sind clevere Technik und modernes Design gleichermassen wichtig.
Technische Ausstattung
Die erste Frage, die geklärt werden muss, ist das Anzeigeformat. Das kann analog, digital oder sogar kombiniert sein. Bei einer klassischen analogen Uhr muss zudem der Typ des Uhrwerkes festgelegt werden.
Ein Quarzuhrwerk ist dann sinnvoll, wenn am geplanten Aufbauort kein DCF-Signal empfangbar ist.
Bei vielen Digitaluhren werden neben der Uhrzeit oft auch noch weitere Infos wie Wochentag und Datum oder auch die Temperatur angezeigt. Da stellt sich die Frage, welche Informationen sind wichtig und welche werden eher weniger benötigt.
Ansprechendes Design
Wenn die technischen Anforderungen definiert wurden, stehen der Stil und das Design im Fokus der Entscheidung.
Soll das Ziffernblatt besser römische, arabische oder eventuell sogar gar keine Ziffern besitzen? Wie gross soll die Anzeige sein? Reicht eine Wanduhr in durchschnittlicher Grösse oder soll es doch lieber eine XXL-Wanduhr sein?
Aber auch die Materialien wie Kunststoff, Holz, Glas und Metall spielen bei der Optik einer modernen Design-Wanduhr eine grosse Rolle.
Da die Anforderungen an Grösse und Design reine Geschmackssache sind, gibt es von Vintage-Look bis hin zur modernen Uhr die unterschiedlichsten Wünsche und Vorstellungen.
Das wissen auch die Hersteller und haben deshalb attraktive und hochwertige Wanduhren mit den unterschiedlichsten Materialien und in einer grossen Designvielfalt im Angebot.
FAQs: Die häufigsten Fragen zu Wanduhren
Wie kann ich meine Wanduhr richtig einstellen?
Bei Quarz-Uhren müssen Sie die Zeit manuell einstellen, Funk-Uhren beziehen ihre Uhrzeit durch ein Funksignal. Die genauen Anforderungen sind modellabhängig, die Bedienungsanleitung der Wanduhr gibt hierzu Auskunft.
Lässt sich eine Funk-Uhr auch manuell einstellen?
In einigen Gebieten oder Gebäuden kann es passieren, dass Ihre Uhr das Funksignal nicht richtig empfängt und dadurch eine falsche Zeit anzeigt. Bei den meisten Funk-Uhren können Sie die Synchronisation aber manuell per Knopfdruck vornehmen oder sogar zeitweise abschalten. Anschliessend können Sie den Zeitmesser wie eine normale Quarz-Uhr einstellen.
Woran liegt es, wenn meine Wanduhr falsch geht?
Egal ob Quarz- oder Funk-Uhr, zuallererst sollten Sie prüfen, ob die Batterien ersetzt werden müssen. Ist Ihre Wanduhr dennoch unpräzise, kann es an ihrer Position oder sogar der Wetterlage liegen: Metallgegenstände, elektronische Geräte - vor allem solche mit eigener Funksteuerung - sowie Gewitter können das Signal beeinträchtigen. Sollte Ihre Uhr dennoch ständig nachgehen, kann ein Defekt im Uhrwerk oder der Elektronik vorliegen.
Fazit: So kaufen Sie die passende Wanduhr
Wanduhren gibt es in grosser Auswahl, dies gilt insbesondere für Analoguhren mit Zifferblatt. Bei der Wahl Ihres neuen Zeitmessers können Sie daher in erster Linie ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack entscheiden. Badezimmer- oder Gartenuhren sollten jedoch feuchtigkeits- beziehungsweise wettergeschützt sein. Funk-Uhren sind deutlich präziser und komfortabler als Quarz-Uhren, sofern das Signal nicht gestört wird. Wer kein stetes Ticken hören möchte, sollte zu einem schleichenden Uhrwerk oder einer Digitaluhr greifen. Zusatzfunktionen wie Wetterdaten oder Kalender machen Ihre Wanduhr vielseitig einsetzbar und zu einem wertvollen Helfer im Alltag.