Ratgeber
Normale Staubsauger sind dazu konzipiert, trockenen Schmutz zu entfernen. Nass-Trockensauger gehen einen Schritt weiter. Sie sind in der Lage, sowohl trockene als auch feuchte Verunreinigungen und Flüssigkeiten zuverlässig aufzusaugen.
Wie diese Geräte funktionieren und welche Kaufkriterien von Bedeutung sind, erfahren Sie in diesem Ratgeber.
Der Name deutet es bereits an: Ein Nass-Trockensauger ist ein Gerät, das sich für die Entfernung von trockenem wie feuchtem Schmutz eignet. Deshalb verwendet man auch die Bezeichnung Mehrzwecksauger. Mit der Fähigkeit, nasse Verunreinigungen und sogar Flüssigkeiten aufzusaugen, heben sich Nass-Trockensauger von herkömmlichen Staubsaugern ab, die nur zur Entfernung trockenen Schmutzes geeignet sind.
Auf den ersten Blick haben Nass-Trockensauger und normale Staubsauger viel gemeinsam. Sie sind mit einem Motor ausgestattet, der eine Turbine antreibt, die wiederum einen Unterdruck erzeugt. Dadurch entsteht ein Sog, der dafür sorgt, dass alles, was unter die Düse gerät, eingesogen und über Saugrohr und Schlauch in einen Auffangtank transportiert wird.
Hier kommen wir allerdings zu einem entscheidenden Unterschied zwischen Nass-Trockensaugern und herkömmlichen Saugern. Nass-Trockensauger verfügen über einen speziellen Auffangbehälter und aktivieren beim Umschalten in den Modus des Nass-Saugens eine Sperre, die verhindert, dass eingesaugte Feuchtigkeit in Berührung mit dem Motor kommt. Die Luftzufuhr erfolgt getrennt, so dass es trotzdem möglich ist, zu saugen. Herkömmliche Staubsauger vollziehen diese Trennung nicht, weshalb beim Einsaugen von Flüssigkeit oder sehr feuchtem Schmutz Schäden an der Elektronik entstehen können.
Nass-Trockensauger sind je nach Bauweise entweder für den Einsatz im Innen- und Außenbereich oder nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Besonders viel Komfort bieten Sauger mit Wischfunktion. Sie sind in der Lage, Hartböden nicht bloß zu saugen, sondern auch feucht zu wischen, entweder mit einfachem Wasser oder unter Zuhilfenahme eines Reinigungsmittels. Manche Saugwischer sind auch auf textilen Flächen einsetzbar. Daneben gibt es Modelle, die als kompakte und handliche Akku-Handstaubsauger für die Fahrzeuginnenreinigung konzipiert sind.
Nass-Trockensauger, die im Außenbereich verwendet werden dürfen, haben in der Regel ein größeres Fassungsvermögen und mehr Leistung. Dafür sind sie meist lauter, größer und schwerer als Sauger für den Innenbereich. Viele Modelle bieten zudem eine Blasfunktion. Damit lässt sich Schmutz an schwer erreichbaren Stellen wie Fugen, Ritzen, Ecken oder Winkeln ausblasen, so dass er anschließend aufgesaugt werden kann.
Der Einsatzzweck gibt vor, welche Art von Nass-Trockensauger am besten geeignet ist. In dem Zusammenhang ist zu klären, ob das Gerät perspektivisch ausschließlich in Innenräumen oder auch im Außenbereich verwendet wird. Soll eine gründlichere Bodenreinigung realisierbar sein, kann sich eine zusätzliche Wischfunktion oder eine Blasfunktion als vorteilhaft erweisen. Die Bodenbeschaffenheit ist ebenfalls in den Blick zu nehmen. Die meisten Nass-Trockensauger performen sehr gut auf Hartböden wie Laminat, Vinyl oder Fliesen. Ist jedoch Teppich verlegt, brauchen Sie ein Modell, das explizit für die Reinigung von Textilflächen ausgelegt ist.
Die Leistung ist in jedem Fall ein wichtiger Faktor. Bedenken Sie, dass eine hohe Leistungsaufnahme nicht automatisch bedeutet, dass der Sauger eine höhere Saugkraft hat als Geräte, die weniger Watt verbrauchen. Um die Saugkraft einschätzen zu können, müssen Sie wissen, wie viel kPa (Kilopascal) der erzeugte Unterdruck misst und wie viele Liter Luft pro Minute eingesaugt werden. Oft verhält es sich so, dass bei höherer Saugleistung auch ein lauteres Betriebsgeräusch erzeugt wird, was in manchen Umgebungen störend sein kann. Die Lautstärke sollte daher berücksichtigt werden.
Nass-Trockensauger gibt es als kabelgebundene Sauger und als Akku-Sauger. Geräte mit Akku haben den Vorteil, dass sie flexibler einsetzbar sind. Es gibt kein Stromkabel, das den Aktionsradius bei der Arbeit einschränkt und die Nähe zu einer Steckdose verlangt. Allerdings wird die Betriebszeit durch die Akkulaufzeit begrenzt. Zudem haben Akku-Staubsauger meist eine geringere Saugleistung. Wie lange Sie einen Nass-Trockensauger am Stück verwenden können, hängt nicht nur von der Stromversorgung ab, sondern auch von der Größe des Tanks. Je weitläufiger die Flächen sind, die gereinigt werden müssen, und je häufiger gesaugt wird, desto größer sollte das Fassungsvermögen des Saugers sein. Andernfalls muss der Tank während des Reinigungsvorgangs regelmäßig entleert werden, was mit Zeit und Aufwand verbunden ist.
Weitere wichtige Kaufkriterien sind die Handhabung und der Bedienkomfort. Hier spielen unter anderem das Gewicht des Saugers und die Länge des Schlauchs eine Rolle. Bezüglich des Gewichts empfiehlt sich ein Gerät, das weder zu leicht noch zu schwer ist. Ein leichter Sauger ist wendiger, aber ein höheres Gewicht bringt eine bessere Standfestigkeit mit sich. Es gilt also, die goldene Mitte zu finden. Bei Akku-Mehrzwecksaugern ist das in besonderem Maße zu bedenken, weil diese aufgrund des Akkus per se ein gewisses Eigengewicht mitbringen. Was die Bedienung betrifft, so bieten Nass-Trockensauger mit LED-Anzeige viel Komfort, kosten aber auch mehr. Zudem stellt sich die Frage, wie breit das Angebot an kompatiblem Zubehör, etwa in Form alternativer Düsen oder Filter ist. Es ist nicht von Nachteil, wenn bereits ein gewisses Kontingent an Zubehör im Lieferumfang inbegriffen ist.
Wenn Flüssigkeit auf den Boden gelangt ist, sollte sie schnellstmöglich aufgesaugt werden – nicht nur weil Ausrutschgefahr besteht, sondern auch, weil nicht jeder Boden Feuchtigkeit gut verträgt. Manche neigen dazu, aufzuquellen. Je "aggressiver" eine Flüssigkeit ist, desto schneller gilt es zu handeln.
Wie viel Watt sollte ein Nass-Trocken-Sauger haben, wenn er als Industrie-Sauger eingesetzt werden soll?
Sauger für die Industrie haben mindestens eine Leistungsaufnahme von 700 Watt. Gute Nass-Trocken-Sauger verbrauchen um die 1000 Watt. Allerdings bedeutet eine hohe Watt-Zahl nicht automatisch eine höhere Saugkraft.
Wie oft sollte der Filter gewechselt werden?
Wichtig ist zunächst, dass Sie den Filter immer dann wechseln, wenn Sie vom Trocken-Saugen zum Nass-Saugen oder umgekehrt wechseln. Für das Aufsaugen von Flüssigkeiten ist ein anderer Filter nötig als für die Entfernung von trockenem Schmutz und Staub. Für das Trocken-Saugen sind HEPA-Filter gut geeignet, die selbst kleinste Schmutzpartikel aus der Luft filtern. Für das Nass-Saugen braucht es Schaumstoff- oder Textilfilter, die Flüssigkeiten absorbieren. Wie häufig die Filter gewechselt werden müssen, hängt davon ab, wie oft der jeweilige Modus genutzt und welche Mengen an Schmutz aufgesaugt werden.
Was für Zubehör ist für Nass-Trocken-Sauger erhältlich?
Für Nass-Trocken-Sauger gibt es eine große Bandbreite an Zubehör. Da wären zum einen diverse Düsen für spezifische Anwendungsfälle. Es gibt beispielsweise Fugendüsen, mit denen Sie schwer erreichbare Stellen saugen können. Daneben werden Verlängerungsrohre, unterschiedliche Arten von Filtern und ganze Zubehör-Sets mit Hilfsmitteln zum Reinigen angeboten.