Ratgeber
Mit den Tipps aus dem Ratgeber finden Sie schnell den passenden Handstaubsauger für alle Einsatzorte. Erfahren Sie im Anschluss mehr über Akku-Technologien, Filtersysteme und die wichtigsten Kaufkriterien.
Mit einem kleinen und kompakten Handstaubsauger können alle Ecken erreicht werden, die mit einem großen Gerät nur schwer zugänglich sind. Mit guter Saugleistung und besonders leichter Bauweise sind Handstaubsauger eine praktische Ergänzung im Haushalt. Dank moderner Akku-Technologien sind kleine Geräte auch für den längeren Einsatz geeignet und können so in Kombination mit entsprechendem Zubehör als Bodenstaubsauger dienen. Auch für den kabelgebundenen Netzbetrieb sind Kombigeräte erhältlich. Sowohl beutellose Handstaubsauger (z.B. mit Zyklon-Technologie) wie Handstaubsauger mit klassischem Beutel sorgen für eine kraftvolle Reinigung.
Handstaubsauger
Klassische Handstaubsauger sind dank ihres Formats und der passenden Bürsten und Düsen perfekt für den flexiblen Einsatz im Haushalt geeignet. Besonders kompakt und dennoch mit großer Saugkraft ausgestattet, fangen sie mit Zyklon-Technologie oder klassischen Staubbeuteln groben und feinen Schmutz auf. Handstaubsauger können für den Nass- oder Trockenbetrieb geeignet sein und bringen häufig zahlreiches Zubehör mit. Besonders in Kombination mit verstellbaren Teleskopstangen und Düsen für die Bodenreinigung bieten sie eine Alternative zum klassischen Staubsauger.
Akku-Handstaubsauger
Durch den kabellosen Einsatz bieten Akku-Handstaubsauger einmalige Bewegungsfreiheit. Je nach Modell können sie sowohl als Handstaubsauger oder aber in Form eines Kombigerätes mit Teleskopstange und Bürsten für Teppiche oder Parkettböden eingesetzt werden. Verschiedene Akku-Bauformen und Gerätetypen bieten dabei unterschiedliche Betriebsdauer und Ladezeiten.
Akku-Besen
Der Akku-Besen ist ein Haushaltshelfer, der in erster Linie dem mühelosen Entfernen von grobem Schmutz dient. Mit rotierenden Bürsten, jedoch ohne Saugkraft, nimmt er Tierhaare, Krümel, Sand und weitere Verschmutzungen im Auffangbehälter auf und bleibt dabei gegenüber den klassischen Staubsaugern besonders leise. Auch Teppiche können mit dem Akku-Besen gereinigt werden.
Der passende Staubsauger für den Einsatzzweck
- Handstaubsauger für flexiblen Einsatz oder mit Bodenbürste und Teleskoprohr
- Kombigerät mit herausnehmbarem Handstaubsauger
- Netzbetrieb oder Akkubetrieb: Wichtig für Bewegungsfreiheit und Reichweite
- Energieeffizienzklasse (bei Akkustaubsaugern nicht notwendig)
- Gewicht und Format des Handstaubsaugers
- Auffangbeutel oder beutelloses System (z.B. Zyklon)
- Volumen des Auffangbehälters
- Bei Akkubetrieb: Ladedauer und Betriebsdauer
- Bauform des Akkus: z.B. NiMH
Die passende Ausstattung
- Länge des Anschlusskabels (bei Netzbetrieb)
- Wechselbürsten und Aufsätze: z.B. Spezialbürste für Tierhaare
- Motorbetriebene Saugbürste
- LED-Leuchte
- Ladestandanzeige / LED-Anzeige
- Parkfunktion / Stand-By
- Ergonomisches Design
- Geräuscharmer Betrieb: Lautstärke in dB
- Wandhalterung für platzsparende Aufbewahrung
Unser Praxistipp
Je nach Modell und Art des Einsatzes können verschiedene Bürstenaufsätze aber auch Teleskopstangen oder spezielle Auffangbeutel für den Handstaubsauger erworben werden. Je nach Modell und Variante ist eine Auswahl an Zubehör bereits im Set enthalten. Für Allergiker oder für einen bestimmten Einsatz (z.B. Nassreinigung) lohnt sich insbesondere ein Blick auf die Filtersysteme und die im Set enthaltenen Bürsten und Aufsätze.
Die für Anwender wichtigste Veränderung in der Technologie von Handstaubsaugern hat in den letzten Jahren in Form der beutellosen Filtersysteme Einzug gehalten. Je nach Modell wird der Schmutz in Form von Haaren, Staub und weiteren Kleinteilen im Inneren des Staubsaugers aus einem oder mehreren Luftströmen herausgeschleudert und im Auffangbehälter gesammelt. Der beutellose Handstaubsauger mit Zyklon-Technologie kommt jedoch nicht vollständig ohne Membran aus: um feinen Schmutz aus dem Luftstrom zu filtern werden Feinstaubfilter eingesetzt. Besonders Hausstaub-Allergiker oder Heuschnupfen-Geplagte sollten hier auf einen entsprechenden Reinheitsgrad in der Abluft achten. Verschiedene Filtertechnologien (z.B. HEPA) sind für diesen Zweck erhältlich. Bei beutellosen Handstaubsaugern lohnt sich vor dem Kauf auch ein Blick auf die Handhabung und Reinigung des Auffangbehälters. Alternativ bieten einige Hersteller Staubsauger mit Wasserfilter-Systemen an.
Viele Haushaltsgeräte erleben dank neuer Akku-Technologien ein leistungsstarkes Revival in kabelloser Form. So ist beim Einsatz eines akkubetriebenen Handstaubsaugers die Bewegungsfreiheit besonders groß. Vor dem Kauf sollte jedoch unbedingt ein Blick auf Ladezeiten, maximale Betriebszeiten und eventuelle Wechsel-Akkus geworfen werden. Neben einer ausreichenden Betriebszeit sind Lebensdauer und Bauform des Akkus interessant, da unterschiedliche Akku-Typen unterschiedliche Ansprüche an Aufladung und Entladung sowie Lagerung im Stand-By stellen.
Wie langlebig ist der Akku eines Handstaubsaugers?
Grundsätzlich sind moderne Akku-Technologien für viele Ladezyklen konzipiert; der lange bekannte „Memory-Effect“ tritt bei Lithium-Ionen-Akkus nicht mehr auf. Wie lange der Akku eines Handstaubsaugers mit voller Kapazität geladen werden kann, hängt in erster Linie von der Bauform und dem sachgerechten Einsatz ab. Informieren Sie sich schon vor dem Kauf über eventuelle Besonderheiten.
Wie entleert man den Auffangbehälter eines beutellosen Staubsaugers
Grundsätzlich gilt: Je nach Bauform wird der Auffangbehälter aus dem Gerät entnommen und anschließend zunächst über dem Abfalleimer entleert. Falls erforderlich kann außerdem der Auffangbehälter mit klarem Wasser ausgespült werden, um feine Staubpartikel auszuspülen. Da jedes Modell eigene Funktionsweisen besitzt, sollte die Reinigung nach den Hinweisen der Betriebsanleitung durchgeführt werden.
Was kostet ein Handstaubsauger?
Der Preis eines Handstaubsaugers hängt in erster Linie von der Bauart und der Ausstattung des Handstaubsaugers ab. Im unteren Preissegment finden sich kompakte Handstaubsauger, die für die schnelle Reinigung von Polstern und kleinen Flächen geeignet sind. Handstaubsauger mit Akku sind dabei etwas hochpreisiger als vergleichbare Geräte mit Netzbetrieb. Im oberen Preissegment der Handstaubsauger finden sich kompakte und dennoch vollwertige Bodenstaubsauger, die auch Tierhaare und feinen Staub konsequent entfernen. Je nach Akkulaufzeit, Leistung und Filter-Technologie steigt der Preis.
Vor dem Kauf eines Handstaubsaugers sollte grundsätzlich feststehen, welchen Einsatz das neue Gerät meistern soll. Handelt es sich um eine praktische und kompakte Ergänzung im Haushalt, die an schwer zugänglichen Stellen unterstützen soll, bieten bereits Einsteigermodelle in kleinen Formaten solide Lösungen. Je nach Einsatzart (z.B. Nassreinigung) kann die Wahl jedoch auf ein spezielles Gerät fallen. Dann stehen meist Akku- und Netzbetrieb zur Wahl. Wer sich für die bequeme Akku-Lösung entscheidet, sollte zuvor Betriebszeit, Ladezeiten und Akku-Technologie genauer betrachten, um das passende Gerät zu finden. Für besonders viele Einsatzbereiche sind leistungsstarke Handstaubsauger mit einer breiten Ausstattung in Form von Polsterbürsten, Fugendüsen und auch variablen Teleskopstangen geeignet. Sie können einen Bodenstaubsauger ersetzen. Bei der Wahl der Filtertechnologie sollten Allergiker auf entsprechende Emissionsgrade achten und auch Tierhalter können von speziellen Ausstattungsserien profitieren. So bieten einige Hersteller spezielle Modelle mit Filtern und Bürsten für Tierhaare an.