Logo zu Max Hauri
    Logo zu Sygonix
    Logo zu Intex
    Logo zu Honeywell
    Logo zu GARDENA
    Logo zu Viewsonic

  • Unsere Produkte
  • Mein Konto
  • Merkliste
  • Abmelden
Conrad

Beliebte Kategorien:
  • Alle Produkte
  • Am häufigsten gekauft
  • Top bewertete Produkte
  • Services
  • Ratgeber

Alle Produkte

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Am häufigsten gekauft

Am häufigsten gekauft

Top bewertete Produkte

Top bewertete Produkte

Services

Ratgeber

RC Cars– Ferngesteuertes Vergnügen für Bastler und Autofreaks

Ferngesteuerte Modellautos begeistern Bastler und Autoliebhaber gleichermassen. Die elektrisch oder mit einem Verbrennungsmotor angetriebenen Modelle werden von ihren Herstellern stetig weiterentwickelt und erreichen mittlerweile enorme Leistungen. Kinder lieben die kleinen, schnellen Trucks und Buggys, aber auch viele Erwachsene können sich für den Modellautosport begeistern. 

  • Was sind RC Cars?

  • Welche RC Cars-Typen gibt es?

  • Was ist beim RC Cars-Kauf zu beachten?

  • Die am häufigsten gestellten Fragen zum Thema RC Cars

  • Fazit: Das müssen Sie beim RC Car-Kauf beachten


Was sind RC Cars?

Ein RC Car ist eine kleine, massstabsgetreue Nachbildung eines echten Autos. "RC" ist die Abkürzung für Radio Controlled. RC-Modellautos können per Funk ferngesteuert werden. Modellautos sind in Zusammenbau, Betrieb und Wartung recht komplex. Wer sein RC-Auto selbst zusammenbauen und pflegen möchte, benötigt etwas Erfahrung und regelmässige Übung. Das Fahren der ferngesteuerten Fahrzeuge ist ein beliebtes Hobby bei Jung und Alt. Es gibt immer mehr Rundkurse und Wettbewerbe für jungendliche und erwachsene Modellauto-Experten.

Wie ist ein elektrobetriebenes Modellauto aufgebaut?

Neben der Karosserie verfügen RC Cars mit Elektroantrieb über einen Motor, einen Regler, einen Akku, einen Ein- und Ausschalter, einen Empfänger, der die Signale der Fernsteuerung verarbeitet, eine Servolenkung, Stossdämpfer und Reifen. Ein RC Modellauto ist also im Grunde fast ein richtiges Auto in Miniaturformat.

RC Modellauto

Welche RC Car-Typen gibt es?

Bei den RC Cars unterscheidet man Onroad- und Offroad-Varianten. Onroad-Modelle können nur auf asphaltierten Strassen und befestigten Wegen eingesetzt werden. RC Autos für den Onroad-Gebrauch haben schmale Reifen und sehen einem normalen Auto ähnlich. Offroad RC-Modellautos dagegen können auch im Gelände eingesetzt werden. Sie haben grosse, dicke Reifen und Ähnlichkeit mit einem Quad.

Darüber hinaus gibt es RC Cars, die elektrisch angetrieben werden sowie Modelle mit Verbrennungsmotor. Letztere werden in der Regel mit Benzin betrieben. Verbrennungsmotoren kommen meist nur bei grösseren Modellen mit einem Massstab von 1:6 oder 1:5 zum Einsatz. In kleineren Modellautos ist dagegen fast immer ein Elektromotor verbaut. Die stärksten Elektromotoren werden als "Brushless" bzw. bürstenlose Motoren bezeichnet. Sie bringen besonders viel Kraft auf die Räder und erreichen sogar mehr als 100.000 Umdrehungen pro Minute.

Ob man die Eigenschaften eines Modellautos mit Verbrennungsmotor bevorzugt oder lieber ein leises, schnelles Elektroauto kaufen möchte, ist Geschmackssache. Beide Modelltypen haben ihre individuellen Vor- und Nachteile.

Benziner und Elektro-Autos im Vergleich

 BenzinElektro
VorteileKeine Aufladung nötig, immer einsatzbereitLangfristig günstiger
Viele Einstellmöglichkeiten
Verhältnismässig einfach
 Leise, geräuschlos
NachteileLangfristig teurer (Benzinzukauf)Akku muss regelmässig aufgeladen werden, Wartezeit
Verhältnismässig aufwendigVerhältnismässig wenige Einstellmöglichkeiten
Satter, lauter Sound 

Was ist beim RC Car-Kauf zu beachten?

Wahrscheinlich haben Sie bereits eine bestimmte Modellautoklasse im Kopf, wenn Sie sich ein RC Car kaufen möchten. Neben der Klasse sind besonders Antrieb und Massstab des Modells kaufentscheidend.

Das Wichtigste zum Kauf von RC Cars

  • RC Cars sind kleine Autos, die durch eine Funkverbindung ferngesteuert werden können.
  • Es gibt On- und Offroad-Modellautos mit Elektro- oder Verbrenner-Motor.
  • Wer sich ein RC-Car zulegen möchte, hat meist schon eine konkrete Vorstellung darüber, welcher Autoklasse das neue Modell angehören soll. Darüber hinaus kann man zwischen unterschiedlichen Massstäben und Antriebsarten wählen.

Antrieb

In ferngesteuerten Autos werden entweder Verbrennungsmotoren oder Elektroantriebe verbaut.

Bei den Verbrennungsmotoren unterscheidet man nochmals zwischen Glühzündermotoren und Fremdzündermotoren. Welche Art von Verbrennungsmotor eingesetzt wird, ist abhängig von der Grösse des Hubraums. Grössere Modelle arbeiten mit Fremdzündermotoren. Glühzündermotoren werden mit einem Treibstoffgemisch aus Methanol und Nitromethan angetrieben, Fremdzündermotoren dagegen mit einem Gemisch aus Benzin und Öl. Fertiges Benzin von der Tankstelle kann hier nicht verwendet werden.

RC Cars mit Elektromotor können ebenso leistungsstark sein wie Modelle mit Verbrennungsmotor. Das ist aber erst seit der Entwicklung des bürstenlosen "Brushless"-Motors so. Dieser bringt durch Reibung wesentlich mehr Kraft auf die Räder als herkömmliche Motoren. Elektromotoren werden dennoch eher in kleineren RC Cars verbaut.

Bezüglich des Antriebs gilt es zudem zwischen Zweirad- und Allrad-Antrieb-Modellen zu unterscheiden. RC-Cars mit Zweirad-Antrieb sind relativ selten, da sie in Kurven zur Untersteuerung neigen und schlechter die Spur halten. Allradantrieb-Autos haben einen sehr guten Vortrieb und können im Gelände eingesetzt werden.

Modellauto-Klasse

Unter den Modellautos gibt es verschiedene Klassen, zum Beispiel LKWs, Trucks oder Monster Trucks. Short Course Trucks sind kleine getunte Pick-ups. Darüber hinaus gibt es Buggys, die speziell für den Einsatz im Gelände konzipiert sind und sich durch profilierte Reifen und ein Fahrwerk mit extrem grossem Federweg auszeichnen. Trial und Crawler sind ebenfalls für Fahrten im unwegsamen Gelände geeignet. Sie haben eine sehr langsame Getriebeübersetzung. Die feinfühlige Beschleunigung erlaubt präzise Fahrten abseits asphaltierter Wege.

Massstäbe

Ferngesteuerte Fahrzeuge bilden ihre Vorbilder in unterschiedlichem Massstab ab. Es gibt besonders kleine Miniatur-RC-Cars, die gerade einmal fünf Zentimeter lang sind und dennoch enorme Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h erreichen. Andere Massstabsklassen sind 1:36, 1:28, 1:18, 1:12, 1:10, 1:8, 1:6 und 1:5. Grössere Modellautos wiegen zwischen 10 und 15 Kilogramm und sind bis zu 1,5 Meter lang. Sie haben relativ grosse Motoren, die eine Leistung bis fast fünf PS erreichen können. Grössere RC Cars werden meist mit Benzin angetrieben.

RC Modellauto

Unser Praxistipp: Werkzeug und Ersatzteile

Für die richtige Modellautopflege benötigen Sie das passende Werkzeug sowie von Zeit zu Zeit Ersatzteile. Das CONRAD Produktsortiment ist in dieser Hinsicht sehr umfangreich!


Die am häufigsten gestellten Fragen zum Thema RC Cars

RC Modellauto

Elektromodellautos im Massstab 1:10 auf der Onroad-Rennstrecke.

Was ist ein RTR Modellauto?

RTR steht für "Ready to Run". RTR Modellautos sind keine Bausätze, sondern bereits fertig zusammengebaute Modelle. Wer lieber selbst Hand anlegen möchte, kann sich natürlich auch einen Bausatz kaufen.

Wie schnell ist das schnellste Modellauto der Welt?

Das schnellste Modellauto der Welt erreicht bis zu 300 Stundenkilometer und kann nur bei sehr geringen Windgeschwindigkeiten eingesetzt werden. Dieses Modellauto wurde von RC Car-Tüftlern entwickelt und gehört nur in die Hände von sehr erfahrenen Modellauto-Experten.

Welches ist das teuerste Modellauto der Welt?

Das teuerste Modellauto der Welt kostet satte 3,5 Millionen Euro und wurde von Gülpen Engenieering entwickelt. Der Lamborghini Aventador ist ca. 60 Zentimeter lang und besteht aus edelsten Materialien wie zum Beispiel Kohlefaser, Gold, Diamanten und Platin.

Unser Praxistipp: Bei guter Pflege steigender Wert

Viele Modellautos steigen im Wert und können nach einigen Jahren der liebevollen Pflege gewinnbringend weiterverkauft werden!


Fazit: Das müssen Sie beim RC Car-Kauf beachten

RC Cars gibt es in unterschiedlichen Autoklassen, zum Beispiel als LKW, Truck oder Buggy. Kaufentscheidend ist ausserdem die Grösse des Autos. Die Bandbreite reicht von grossen Modellen im Massstab 1:5 bis hin zu Miniaturvarianten, die gerade einmal fünf Zentimeter lang sind. Besonders beliebt sind mittelgrosse Modelle im Massstab 1:8 oder 1:10. Die Grösse des Modellautos entscheidet häufig schon darüber, ob das Auto mit Strom oder Benzingemisch angetrieben wird. Dank der Brushless-Motoren sind auch Elektroautos mittlerweile extrem leistungsstark.

%seoprefootercolumns%