24.10.2023
7 Minuten
Das iPhone 15: Neue Features und Technologien
Das Warten hat ein Ende – das neue iPhone 15 ist da und bringt eine Fülle aufregender, innovativer Features mit sich! Von den Basisvarianten 15 und 15 Plus bis hin zu den beeindruckenden Pro- und Pro Max-Ausführungen – dieses Smartphone hat für jeden etwas zu bieten. Doch das ist noch längst nicht alles. In unserem Artikel erfahren Sie nicht nur, was das iPhone 15 von seinen Vorgängern abhebt, sondern auch, warum es sich lohnt, im Conrad-Shop vorbeizuschauen, um Ihr neues iPhone und Zubehör zu ergattern.
Gehäuse aus Aluminium oder Titan
Das Gehäuse der Pro-Modelle besteht nicht mehr aus Edelstahl. Stattdessen ist Titan verarbeitet, ergänzt durch einen inneren Aluminiumrahmen. Titan bietet ein sehr gutes Verhältnis zwischen Härte und Gewicht. Diese Modelle sind daher leichter und liegen auch dank der schmaleren Displayränder besser in der Hand als ihre Vorgänger. Zu einer angenehmen Haptik tragen sowohl bei den Pro- als auch bei den Basis-Modellen die abgerundeten Kanten bei.
Eine neue Funktion, jedoch nur beim iPhone 15 Pro und Pro Max, ist der Action Button. Sie können damit nach wie vor Klingel- und Benachrichtigungstöne einstellen. Zusätzlich lässt er sich aber noch mit einer ausgewählten Funktion belegen, die bei längerem Drücken ausgelöst wird. Das funktioniert auch, während Sie mit Apps arbeiten. Wählen Sie dafür eine Funktion, die Sie besonders häufig nutzen, zum Beispiel die Kamera oder die Sprachaufnahme.
Bei den Basismodellen iPhone 15 und 15 Plus besteht das Gehäuse aus Aluminium und durchgefärbtem, mattiertem Glas. Sie können aus verschiedenen Farbvarianten wählen. Alle Modelle haben auf der Vorderseite ein besonders hartes Ceramic Shield und sind vor Wasser und Staub geschützt. Der Wasserschutz besteht bis zu 30 Minuten und bis zu einer Tiefe von 6 Metern.
Display mit Dynamic Island
Jedes iPhone 15 hat ein Super Retina XDR Display 1. Bei den Modellen Plus und Pro Max ist dieses mit 6,7 Zoll etwas grösser als bei den anderen beiden Varianten mit 6,1 Zoll. Zusätzliche Funktionen für das iPhone 15 Pro und Pro Max sind die ProMotion Technologie und das Always-On-Display. ProMotion bedeutet, dass die Bildwiederholraten flexibel an die benötigte Grafikleistung angepasst werden. Während eines Spiels mit vielen Bewegungen können Sie so von bis zu 120 Hz profitieren und bei ruhigeren Anwendungen Energie sparen. Ein Always-On-Display zeigt immer die wichtigsten Informationen auf dem Sperrbildschirm. Nachts wird es gedimmt und wenn Sie das Smartphone umdrehen oder in die Tasche stecken, verdunkelt es sich automatisch.
Die Dynamic Island war beim iPhone 14 nur für die Pro-Versionen verfügbar. Jetzt gehört sie zu jedem iPhone 15. Die Insel befindet sich am oberen Rand des Displays, im Bereich der bisherigen Face-ID-Notch. Sie zeigt aktuelle Informationen wie den Ladefortschritt, den Lieferstatus von Essensbestellungen oder den abgespielten Musiktitel. Bei Bedarf lässt sie sich dafür vergrössern.
48-MP-Kamera mit mehrfach optischem Zoom und smarten Funktionen
Mit der Hauptkamera des iPhones 15 können Sie Bilder mit einer Auflösung von bis zu 48 Megapixeln aufnehmen. Dazu ist jedoch eine separate Einstellung notwendig, denn standardmässig werden Fotos mit 24 Megapixeln ausgegeben. Auch ein 0,5-facher Zoom in optischer Qualität für den Weitwinkeleffekt ist in jedem Fall vorhanden. Je nach Modell gibt es noch weitere Optionen für den optischen Zoom: 1-fach, 2-fach oder 3-fach. Das iPhone 15 Plus Max ermöglicht sogar einen 5-fach Zoom, den stärksten, den ein iPhone je hatte.
Die Kameras bieten einige smarte Funktionen, zum Beispiel den Action-Modus, der verwackelte Aufnahmen stabilisiert. Und mit dem 4K-Kinomodus können Sie den Fokus auf ein bestimmtes Motiv legen. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen sorgt Smart HDR für gute Ergebnisse und bei dunklen Umgebungen aktiviert sich automatisch der Nachtmodus. Für den Porträtmodus erkennt die Kamera nicht nur Personen, sondern auch Katzen und Hunde. Mit den Pro-Modellen können Sie räumliche Videos aufnehmen. Für Selfies und FaceTime-Anrufe fokussiert sich die Frontkamera automatisch auf Sie.
Weitere technische Daten zum iPhone 15 und iPhone 15 Pro
Das Laden erfolgt über den standardisierten USB-C-Anschluss. Mit einer Ladung kann ein iPhone 15 bis zu 20 und ein iPhone 15 Pro Max bis zu 29 Stunden Videos wiedergeben. Passende Ladegeräte gibt es bei Conrad. Dort finden Sie auch AirPods und die Apple Watch, die Sie bei Bedarf über Ihr iPhone 15 aufladen können. Für die Datenübertragung unterstützen die Basismodelle USB 2 und die Pro-Versionen USB 3. Zwischen Geräten von Apple können Sie Daten auch kabellos per AirDrop übertragen. Für die WLAN-Verbindung nutzen die Basisausführungen Wi-Fi 6 und die Pro-Modelle Wi-Fi 6E6. Letzteres ist das bisher schnellste WLAN für ein iPhone.
Die Basismodelle haben einen A16 Bionic Chip. Die GPU arbeitet damit bis zu 40 % schneller als die im iPhone 12. Die Pro-Ausführungen enthalten einen A17 Pro Chip, womit die GPU bis zu 70 % schneller ist als im iPhone 12 Pro. Das ist die bislang beste Grafikleistung eines iPhones. Dabei sind hochauflösende Grafiken bei geringerem Energieverbrauch möglich. Für Gamer ist es interessant, dass für realistische Lichtsimulationen hardwarebeschleunigtes Raytracing zum Einsatz kommt.
Sicherheit und Barrierefreiheit mit dem Smartphone von Apple
Wie auch die Vorgängermodelle ermöglichen die iPhones dieser Serie spezielle Hilfen in Notfallsituationen. So können Sie einen Notruf über Satellit absetzen, wenn Sie keine Verbindung zum Netz haben. Sie erhalten in einer solchen Situation Anleitung in Form einfacher Fragen. Eine weitere, aber ebenfalls nicht neue Funktion ist die Unfallerkennung. Mithilfe von Sensoren und Bewegungsalgorithmen erkennt das Smartphone Indizien für einen Unfall und setzt automatisch einen Notruf ab. Zu diesen Anzeichen gehören die abrupte Änderung der Richtung oder der Geschwindigkeit.
Wie bisher sind auch Funktionen für die Barrierefreiheit enthalten, die zum Teil ausgebaut wurden. So ist die Anzeige vergrösserter Schriften und Symbole auf dem Homescreen möglich. Die Funktion „Zeigen und sprechen“ erleichtert die Bedienung, wenn das Sehvermögen eingeschränkt ist. In diesem Fall können Sie sich auch mit VoiceOver genau erklären lassen, was auf dem Screen zu sehen ist. Sie bekommen nicht nur Texte vorgelesen, sondern können sehr genaue Beschreibungen abrufen. Es ist weiterhin möglich, Text einzutippen und diesen per Sprache ausgeben zu lassen. Falls ein Sprachverlust vorstellbar ist, lässt sich eine künstliche Stimme generieren, die wie die eigene klingt, etwa für Anrufe.
iOS 17
Es gibt noch weitere Funktionen, die ergänzt oder überarbeitet wurden. Darüber hinaus wird das neue iPhone mit dem Betriebssystem iOS 17 ausgeliefert, welches ebenfalls Neuerungen mit sich bringt. Das sind einige Beispiele:
-
Thread Steuerung: iOS 17 unterstützt nun Thread-basierte Verbindungen für Smart Home Geräte. Dadurch können diese Geräte miteinander kommunizieren und Informationen austauschen, ohne dass ein Hub oder Gateway erforderlich ist.
-
Mentale Gesundheit: Die Health App wurde um neue Funktionen für die mentale Gesundheit erweitert. Dazu gehören unter anderem Tools zur Stressbewältigung und zur Verbesserung des Schlafs.
-
Bedienungshilfen: Das neue Betriebssystem bietet Menschen mit kognitiven Einschränkungen eine anpassbare Oberfläche, die die Nutzung des iPhones vereinfacht. Menschen ohne Sprechfähigkeit können über die Live-Sprachausgabe ihre Worte persönlich oder bei Telefonanrufen und FaceTime Anrufen vorlesen lassen.
-
Kontaktposter: iOS 17 ermöglicht es Benutzer*innn, Kontaktposter zu erstellen. Diese Poster werden bei Anrufen angezeigt und enthalten Informationen wie das Bild des Kontakts, seine Telefonnummer und seinen Wohnort.
-
Fitness App: Die Fitness App des iPhones wurde überarbeitet und bietet nun neue Funktionen zur Steigerung der Motivation. Dazu gehören unter anderem ein neuer Bereich für Highlights und die Möglichkeit, Fortschritte mit Freund*innen zu teilen.
-
Warnung vor sensiblen Inhalten: iOS 17 warnt Benutzer*innen vor sensiblen Inhalten in Nachrichten und bei AirDrop-Dateien. Dazu gehören unter anderem Gewalt, Pornografie und Hassrede.
-
Visuelles Nachschlagen: iOS 17 bietet eine neue Funktion zum visuellen Nachschlagen. Mit dieser Funktion können Benutzer*innen Objekte in Fotos identifizieren, indem sie sie mit der Kamera fotografieren.
-
Privates Surfen: iOS 17 verbessert das private Surfen durch die Sperrung nicht verwendeter Browserfenster.
-
Blockierungsmodus: Der Blockierungsmodus wurde erweitert und bietet nun mehr Möglichkeiten, unerwünschte Anrufe und Nachrichten zu blockieren.
Fazit
Mit beeindruckenden Features wie einem robusten Gehäuse aus Titan und Aluminium, einem innovativen Dynamic Island Display und einer leistungsstarken 48-Megapixel-Kamera mit smarten Funktionen, hat Apple erneut bewiesen, warum es an der Spitze der Mobiltechnologie steht.
Aber das iPhone 15 ist nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern auch ein Statement in Sachen Nachhaltigkeit. So verwendet Apple für die Herstellung des Akkus 100 % recyceltes Kobalt und für das Gehäuse 75 % recyceltes Aluminium. Die Verpackung wird nicht von Plastikfolie umschlossen, sondern besteht zu 99 % aus Fasern, die aus Recycling oder verantwortungsvoller Forstwirtschaft stammen.
Das iPhone 15 und verschiedenes Zubehör erhalten Sie bei Conrad. Ebenso finden Sie hier andere Produkte von Apple wie iPads, iMacs, AirPods oder Watches im Sortiment.
Services, die Ihr Business unterstützen
Neben erstklassigen Liefer- und Bestellservices wurden in zwei Jahrzehnten zahlreiche Services entwickelt, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen.
Business+
Das Rundum-Sorglospaket für alle Businesskunden.
E-Procurement
Massgeschneiderte Lösungen für Ihre Beschaffungsprozesse.
Termin- und Abrufaufträge
Planen Sie Ihre Lieferungen vorausschauend.
Kalibrier-Service
Professionell, preisgünstig, herstellerunabhängig, schnell.
Angebotsservice
Fordern Sie mit wenigen Schritten Ihr individuelles Angebot an.