28.03.2023
6 Minuten
Die 8 wichtigsten Pflegetipps für Ihr Werkzeug
Ob in der Werkstatt oder auf der Baustelle: Ohne Werkzeug läuft im Handwerk nichts. Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge und Gartengeräte müssen dabei vor allem eines: funktionieren. Wenn das Metall der Werkzeuge auf Erdreich, Steine oder andere Metalle trifft, entsteht zwangsläufig Verschleiss. Die Lebensdauer von Werkzeugen ist also immer limitiert – aber mit der richtigen Pflege kann gutes Werkzeug problemlos mehrere Jahrzehnte im täglichen Einsatz verbleiben. In diesem Beitrag finden Sie 8 wertvolle Tipps zur richtigen Pflege Ihrer Schraubenzieher, Ratschen, Steckschlüssel und Presszangen von Ihren Conrad Experten!
Der wohl wichtigste Pflegetipp Nummer 1: Die gründliche Reinigung nach jedem Gebrauch
Sauberes, gepflegtes Werkzeug sieht optisch gut aus. Das ist aber nicht der Grund, warum wir Ihnen als ersten und damit wichtigsten Pflegetipp die gründliche Reinigung der Werkzeuge nach jedem Gebrauch ans Herz legen möchten. Gerade Werkzeuge mit beweglichen, mechanischen Komponenten – beispielsweise Crimpzangen, Scheren oder Kappsägen – verlieren durch anhaftenden Schmutz ihre Funktionsfähigkeit.
Werden diese Werkzeuge im Aussenbereich eingesetzt, setzen sich die Gelenke und Scharniere häufig mit Steinchen oder Sand zu. In Werkstätten ist die Kombination aus Metallstaub, kleinen Spänen und Öl eine Herausforderung für jedes bewegliche Werkzeug.
Leichte bis mittlere Verschmutzungen reinigen Sie am besten mit einer feinen Drahtbürste und klarem Wasser. Unbedingt darauf achten, dass die Werkzeuge nach der Reinigung getrocknet werden.
Bei hartnäckigen Verschmutzungen, beispielsweise durch Harz, Bitumen oder Fett, hilft der Einsatz von Universalreinigern. Auch Bremsen- oder Maschinenreiniger eignen sich optimal zum Lösen hartnäckiger Anhaftungen.
Zu den herausforderndsten Verschmutzungen auf Werkzeugen zählen Silikon und PU-Schaum. Hier empfehlen wir unbedingt professionelle Lösemittel wie Silikonentferner. Bitte achten Sie darauf, beim Einsatz der aggressiven Reiniger eine entsprechende persönliche Schutzausrüstung zu tragen!
Pflegetipp Nummer 2: Dem Rost keine Chance
Schraubenzieher, Ratschen oder Zangen werden aus Stahl gefertigt. Auch wenn die Oberflächen verzinkt oder verchromt sind, kommt es bei Werkzeugen durch den Gebrauch zwangsläufig zu Korrosion. Bereits korrodierte Werkzeuge aus Stahl ohne Beschichtung können mit etwas Schleifpapier oder einer Drahtbürste von Rost befreit werden. Verchromte oder verzinkte Oberflächen bitte niemals mechanisch behandeln – so würden Sie die Schutzschicht nur noch weiter beschädigen. Greifen Sie hier auf chemische Rostlöser zurück.
Der wirksamste Schutz vor Rost ist das sorgfältige Trocknen der Werkzeuge nach jedem Gebrauch – und die Verwendung von Sprüh-Öl. Das spezielle Öl legt sich wie eine zweite Haut über Ihre Werkzeuge und gibt Rost keine Chance.
Profitipp: Für einen langanhaltenden Rostschutz eignet sich die Behandlung Ihrer Werkzeuge mit Weissöl. Das auch als Waffenöl bekannte Spezialöl kann universell zum Schmieren beweglicher Teile, als Rostschutz und kontinuierliche Pflege eingesetzt werden. Das Öl ist hochviskos, „kriecht“ dadurch auch in kleine Spalte und Nischen Ihrer Handwerkzeuge, Zangen oder Elektrowerkzeuge.
Pflegetipp Nummer 3: Ölpapier für die Lagerung verwenden
Unter Ölpapier versteht man in Paraffinöl getränktes, hochreissfestes Kraftpapier. Das Spezialpapier eignet sich bestens, wenn beispielsweise unsere Werkzeuge aus dem Conrad Shop für eine längere Zeit eingelagert werden sollen.
Das Papier schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz und verhindert zuverlässig Korrosion an Ihren Werkzeugen. Alternativ können auch ausgediente und in Öl getränkte Lappen für die Einlagerung von Handwerkzeugen verwendet werden.
Pflegetipp Nummer 4: Die perfekte Lagerung für Ihre Werkzeuge
Der grösste Feind jedes Werkzeugs ist Feuchtigkeit. Gerade in ungeheizten Räumen und natürlich in Aussenbereichen setzt Luftfeuchtigkeit Ihren wertvollen Werkzeugen zu. Während Handwerkzeuge „nur“ Rost ansetzen, können Elektrowerkzeuge durch Feuchtigkeit kaputt gehen. Neben Luftfeuchtigkeit setzt sich gerade in mechanischen Werkstätten oder Produktionsbetriebe ein zäh-klebriger Film aus Öl, Staub, Spänen und Abrieb auf offen gelagerte Werkzeuge.
Für die perfekte Lagerung empfehlen wir Ihnen zuverlässig schliessende Schränke und eine trockene Umgebung mit konstanter, niedriger Luftfeuchte. Alternativ eignen sich auch Werkzeugkoffer zum Einlagern, hier insbesondere Koffer aus Aluminium. Der Vorteil an Werkzeugkoffern: Sie haben Ihre Schraubenzieher, Ratschen, Presszangen und Steckschlüssel auch bei mobilen Einsätzen immer griffbereit!
Pflegetipp Nummer 5: Werkzeugtaschen imprägnieren
Werkzeugtaschen aus Leder oder modernen, synthetischen Kunstfasern sind leicht, robust und praktisch. Entsprechend häufig werden Werkzeugtaschen vor allem von Servicetechnikern und Monteuren verwendet. Auch wenn die Taschen einen Ruf als unzerstörbare Begleiter haben: Mit ein wenig regelmässiger Pflege lässt sich die Lebensdauer der Werkzeugtaschen deutlich verlängern. Vor allem Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung setzen den Materialien ohne Pflege schnell zu.
Die Oberflächen werden rissig, Laschen können ausreissen oder die gesamte Tasche wird porös. Zum dauerhaften Schutz und als preiswerte Imprägnierung von Werkzeugtaschen aus Leder empfehlen wir erneut Weissöl. Der Alleskönner schützt die Oberfläche der Werkzeugtaschen, ohne dabei einen Schmierfilm zu bilden. Bei Werkzeugtaschen aus Synthetik-Material bitte auf spezielle Imprägniersprays zurückgreifen.
Pflegetipp Nummer 6: Regelmässig Wartungen durchführen
Stumpfe Messer, Sägen mit abgebrochenen Sägezähnen oder Schraubenzieher mit gelöstem Handgriff: Jedes Werkzeug verschleisst im Laufe der Zeit. Daher gehören regelmässige Wartungseinsätze rund um Ihre Hand- und Elektrowerkzeuge zum Pflichtprogramm. Kleinere Schäden, beispielsweise eine stumpfe Schneide oder schwergängige Mechaniken, lassen sich mit wenigen Handgriffen und Zubehören wie Abziehsteinen oder einer Schleifscheibe schnell lösen.
Im Rahmen der Wartung sollten mechanisch bewegliche Teile an den Werkzeugen immer gefettet werden. Messerklingen, die Schneiden von Zangen oder Sägeblätter sind für eine Behandlung mit Sprühfett oder Multi-Sprühöl immer dankbar.
Fällt bei der Wartung auf, dass Handwerkzeuge deformiert sind oder Klingen schartig, verzichten Sie bitte auf improvisierte Reparaturversuche! So vermeiden Sie gefährliche Situationen bei der Arbeit und langwierige, teure „Basteleien“.
Pflegetipp Nummer 7: Vorsicht beim Umgang mit Leinöl
In der Holzverarbeitung oder im Garten- und Landschaftsbau gilt Leinöl als hervorragender Holzschutz. Seit Jahrhunderten wird das aus Flachssamen gepresste Öl als umweltfreundliches Holzschutzmittel eingesetzt. Leinöl dringt tief in das Holz ein und bildet eine wasserabweisende Schutzschicht. Ein probates Pflegemittel – bei dem allerdings Vorsicht geboten ist! Denn wenn Leinöl mit Luftsauerstoff in Kontakt kommt, entsteht Wärme. Bei auf Holz verteiltem Öl stellt dies keinerlei Gefahr dar. Anders sieht es aber bei mit Leinöl getränkten Lappen aus.
Werden diese unachtsam und zusammengeknüllt im Müll entsorgt, kann es zu einer spontanen Selbstentzündung kommen! Lassen Sie daher gebrauchte und mit Leinöl getränkte Lappen unbedingt ausgebreitet auf einer nicht brennbaren Oberfläche an der Luft trocknen und verwahren Sie sie anschliessend in luftdicht verschlossenen Schraubgläsern auf.
Pflegetipp Nummer 8: Werkzeuge aus Edelstahl und Stahl getrennt aufbewahren
Edelstahl wird gerne für hochwertige, scharfe Klingen verwendet und ist eigentlich rostfrei. Dennoch kann es zu einer sogenannten Kontaktkorrosion kommen – nämlich immer dann, wenn Edelstahl mit einem unedleren Metall, beispielsweise Stahl, in längeren Kontakt kommt.
Bewahren Sie daher Ihre Werkzeuge immer konstruktiv getrennt voneinander auf - vor allem in feuchteren Umgebungen. Edelstahl-Messer sollten niemals direkt neben Stahlwerkzeugen liegen, auch Kupfer und Eisen oder Aluminium und Stahl vertragen sich nicht.
Fazit
Gerade im professionellen Bereich werden Hand- und Elektrowerkzeuge nicht geschont. Im Gegenteil: Schraubenzieher, Messer, Zangen und Messmittel, wie Sie sich auch bei uns im Conrad Shop kaufen können, müssen für jeden Job einwandfrei funktionieren. Mit der richtigen Pflege und regelmässigen Wartungs-, Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten kann die Lebensdauer der unverzichtbaren Arbeitsmittel deutlich verlängert werden.
Das beste Mittel für ein langes Werkzeugleben ist die gründliche Reinigung am Ende jeden Arbeitstages. Anhaftender Schmutz, Sand oder Fett können nicht nur die Funktion negativ beeinträchtigen, sondern im schlimmsten Falle auch zu Unfällen führen. Neben der sorgfältig durchgeführten Reinigung ist auch die richtige Aufbewahrung der Arbeitsmittel bei Nichtgebrauch zu beachten. Hier gilt es vor allem, die wertvollen Werkzeuge vor Feuchtigkeit und Korrosion zu schützen.
Services, die Ihr Business unterstützen
Neben erstklassigen Liefer- und Bestellservices wurden in zwei Jahrzehnten zahlreiche Services entwickelt, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen.
Business+
Das Rundum-Sorglospaket für alle Businesskunden.
E-Procurement
Massgeschneiderte Lösungen für Ihre Beschaffungsprozesse.
Termin- und Abrufaufträge
Planen Sie Ihre Lieferungen vorausschauend.
Kalibrier-Service
Professionell, preisgünstig, herstellerunabhängig, schnell.
Angebotsservice
Fordern Sie mit wenigen Schritten Ihr individuelles Angebot an.