29.08.2023
7 Minuten
Waagen: Vielfalt und Einsatzmöglichkeiten
Waagen gibt es in vielen unterschiedlichen Formen. Sie kommen zum Einsatz, um kleine Mengen präzise bis auf das Milligramm zu messen oder um grosse Massen zu wiegen. Zudem unterscheiden sich die Messgeräte in der Art und Weise, wie und welche Objekte Sie wiegen können. So finden sich die Messgeräte im Versand, in Küchen, Laboren, der Industrie und vielen weiteren Bereichen. Erfahren Sie in diesem Blogbeitrag mehr über die verschiedenen Arten von Waagen, ihre modernen Eigenschaften und ihre wichtige Rolle in unterschiedlichen Szenarien.
Eigenschaften von modernen Waagen – das müssen die Messgeräte können
Klassische Waagen sind ganz typisch aufgebaut. Sie besitzen eine analoge Skala und teilweise sogar Tariergewichte. Die Zeiten dieser Messgeräte sind jedoch weitestgehend vorbei. Moderne Waagen sind in den meisten Fällen digital und elektrisch. Das gilt unabhängig von der Bauform und dem Einsatzbereich. Selbst Hänge- und Kofferwaagen besitzen heutzutage digitale Anzeigen.
Die Vorteile der digitalen Messtechnik überwiegen in der Praxis. So sind die Messergebnisse deutlich präziser. Das liegt zum einen daran, dass Sie die Skala leichter ablesen können. Zum anderen messen digitale Systeme aber auch genauer. In vielen Fällen sind diese Geräte batteriebetrieben. So sind Sie beim Messen nicht von einer Stromquelle abhängig. Gerade Geräte für den professionellen Einsatz sind aber auch mit Netzanschluss verfügbar. Dann ist ein zuverlässiger Betrieb über viele Stunden kein Problem.
Darüber hinaus bringt die digitale Technik noch weitere Vorteile mit sich. Bei den mikroanalytischen und Halbmikrowaagen haben sich so Schnittstellen etabliert. Diese Laborwagen finden Sie bei Conrad mit einer USB-Schnittstelle. Über diese Verbindung übertragen Sie die Messergebnisse direkt an einen Computer und so in eine Datenbank. Ebenfalls ist oftmals der direkte Anschluss eines Druckers möglich. Auf diesem Weg erhalten Sie die Messprotokolle sofort in Papierform.
Moderne Messgeräte zeichnen sich generell durch ihre hohe Präzision aus. Die meisten Hersteller geben einen Bereich für die Messgenauigkeit an. In speziellen Szenarien, in denen höchste Präzision durch Gesetze, Normen oder Richtlinien gefordert wird, kommt ein entscheidender Schritt ins Spiel – die Kalibrierung des Messinstruments. Durch den Einsatz von kalibrierten Messmitteln wird nicht nur die Gewährleistung des Qualitätsstandards erreicht, sondern auch die Compliance mit vorgegebenen Präzisionsansprüchen sichergestellt. Kalibrierte Messgeräte sind in vielfältigen Anwendungsbereichen vorgeschrieben, darunter Elektroinstallationen, Test- und Prüflabore sowie Werkstätten.
Conrad offeriert einen umfassenden Kalibrier-Servcie, der die DIN EN ISO 9001:2015 oder DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (DAkkS-akkreditiertes Labor/SCS-akkreditiertes Labor) Standards erfüllt. Dieser Service erstreckt sich auf über 30 Gerätegruppen und mehr als 100 Messgrössen, und das unabhängig vom Hersteller des jeweiligen Messinstruments. Nach der Kalibrierung wird von Conrad ein Kalibrier-Zertifikat ausgestellt, das das Ergebnis sowie alle relevanten Informationen umfasst.
Waagen im Versand und dem Lager
In Lagern und Versandabteilungen gehört es zu den zentralen Aufgaben, das Gewicht von Objekten zu bestimmen. Das Gewicht entscheidet über die Kosten und die Organisation im Versand. Da in der Logistik unterschiedlichste Versandstücke anfallen, gibt es eine Reihe von Lösungen in diesem Bereich.
Dies beginnt mit den kleinen Briefwaagen. Diese zählen zur Klasse der kompakten Tischwaagen. Hier messen Sie das Briefgewicht auf Kommastellen genau und bestimmen so präzise die Versandkosten. Etwas grösser sind die Paketwaagen. Diese bieten Ihnen eine grössere Ablagefläche und auch einen breiteren Wägebereich. Üblich sind bei Paketwaagen Bereiche bis zu 36 Kilogramm, da dies eine der Gewichtsgrenzen der Post darstellt. Darüber hinaus erhalten Sie auch Paketwaagen mit einem Wägebereich von bis zu 300 Kilogramm.
Wenn es nicht nur auf das Gewicht, sondern auch die Anzahl ankommt, ist eine Zählwaage die richtige Wahl. Mit einer Zählwaage stellen Sie die Menge und das Gewicht unterschiedlichster Dinge fest. Diese Waagen bestimmen zunächst das Gewicht eines Objekts. Danach protokolliert das Gerät die Stückzahl sowie das Gesamtgewicht von allen weiteren aufgelegten Teilen. Somit kommen Zählwaagen immer dann zum Einsatz, wenn Sie Objekte mit demselben Gewicht wiegen und zählen möchten. Sie können beispielsweise Kugellager, Schrauben und andere Kleinteile wiegen. Auch für die schnelle und präzise Inventur sind diese Messgeräte geeignet.
Laborwaagen - präzise Messung auch 3 Stellen nach dem Komma
Der Bereich der Präzisionswaagen umfasst kompakte und äusserst präzise Geräte, die für Anwendungen entwickelt wurden, bei denen höchste Genauigkeit unabdingbar ist. Diese Waagen zeichnen sich durch ihre bemerkenswerte Messgenauigkeit aus, was auch anhand der Skala erkennbar ist, die mehrere Stellen hinter der Null aufweist. Es gibt Präzisionswaagen, die Messungen mit einer Genauigkeit von bis zu 0.001 Gramm ermöglichen.
Eine weitere Form der Präzisionswaagen sind die Laborwaagen. Auch diese zeichnen sich durch die hohe Genauigkeit aus. Zudem sind diese Geräte robust ausgeführt und oftmals aus Edelstahl gefertigt. Diese Waage wird in der Forschung mit unterschiedlichsten Materialien wie auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.
Hängewaagen – vielseitig und robust
Hängewaagen zeichnen sich dadurch aus, dass Sie die Last an einer Vorrichtung unterhalb der Waage befestigen. Dies kann zum Beispiel ein Haken sein. Sie gehören zur Klasse der Federwaagen. Mit diesen Systemen bestimmten Sie das Gewicht eines Objekts samt seiner Verpackung.
Feder- und Hängewaagen beginnen bereits bei sehr kleinen Wägebereichen ab etwa zehn Gramm. Diese kompakten Geräte sind für den Handbetrieb konzipiert. In den meisten Fällen arbeiten diese Federwaagen analog und kommen somit ohne Stromversorgung aus. Das Gewicht lesen Sie dann von einer Skala ab, die sich durch das Gewicht nach unten verschiebt. Trotz dieser Technik sind die kleinen Federwaagen sehr genau. Die Skala erlaubt eine Präzision von bis zu 0.1 Gramm.
Die grösseren Kofferwaagen sind, wie der Name vermuten lässt, für Gepäckstücke und ähnliche Objekte konzipiert. Mit diesen Geräten bestimmen Sie zum Beispiel bei der Personenabfertigung das Gewicht von Gepäck. Der Wägebereich reicht hier typischerweise bis zu 30 Kilogramm. So ist weiterhin ein Wiegen per Hand möglich. Diese Kofferwaagen gibt es auch mit digitalem Display.
Nach demselben Prinzip wie die Kofferwaage arbeitet die Kranwaage. Der Unterschied ist, dass diese Messgeräte für deutlich höhere Lasten ausgelegt sind. Sie sind für die permanente Installation oder den Einsatz an einer Maschine konzipiert. So ist eine Montage an einer Deckenhalle ebenso denkbar, wie die Kombination mit einem Kran.
Solche Kranwaagen sind für grosse Lasten ausgelegt und kommen in der Industrie oder auf dem Bau zum Einsatz. Kranwaagen messen Lasten von einer Tonne oder auch mehr. Trotz dieses grossen Messspektrums arbeiten moderne Kranwaagen sehr präzise. Die Ablesbarkeit der Skala ist so teilweise auf bis zu 200 Gramm möglich.
Die Vielseitigkeit von Hängewaagen zeigt sich auch in ihrer Verwendung in verschiedenen Branchen. In der Landwirtschaft helfen Hängewaagen beim Wiegen von Futtersäcken, Ernten oder Tieren. Im Handel dienen sie zur Bestimmung des Gewichts von Waren, sei es für den Verkauf oder die Lagerverwaltung. Auch im Baugewerbe kommen Hängewaagen bei der Messung von Materialien oder Ausrüstung zum Einsatz.
Küchenwaagen – Helfer in professionellen Grossküchen und im Haushalt
In eine eigene Kategorie fallen die Küchenwaagen. Eine Waage in der Küche ist unabdingbar, um die exakt benötigten Mengen aus den Rezepten abzumessen. Dementsprechend kommen diese Geräte überall dort zum Einsatz, wo Sie Lebensmittel verarbeiten. Das sind Kantinen, Bäckereien und ähnliche Bereiche.
Eine wichtige Funktion der Küchenwaagen ist die Tara. Mit dieser setzen Sie den aktuellen Wiegevorgang auf null. Diese Eigenschaft ist hilfreich, wenn Sie mehrere Zutaten einer Schale hinzufügen wollen. Da dann die Skala wieder bei null misst, ist es einfach, weitere Zutaten exakt nach der Vorgabe des Rezepts hinzuzufügen.
Üblicherweise besitzen diese Waagen einen Messbereich zwischen drei und 15 Kilogramm. Die meisten dieser Küchenhelfer besitzen eine Ablagefläche, auf die Sie eine Schale oder einen Teller abstellen. Darüber hinaus finden Sie bei Conrad noch digitale Löffelwaagen. Mit diesen raffinierten Helfern wiegen Sie die Zutaten direkt auf dem Löffel. Dies ist hilfreich beim Messen von kleineren Mengen, wie etwa Gewürzen. Ebenso praktisch sind Küchenwaagen mit Schale. Beim Wiegen wird das Gewicht der Schale ignoriert. Diese Schale lässt sich entfernen und dient dann gleichzeitig als Rührschüssel oder für ähnliche Aufgaben in der Weiterverarbeitung.
Prüfgewichte – unerlässlich für das Tarieren
Eine Waage kann nur genau messen, wenn Sie das Gerät regelmässig prüfen und kalibrieren. Zu diesem Zweck erhalten Sie bei Conrad ein breites Spektrum an Prüfgewichten. Diese Gewichte sind präzise gefertigt und besitzen ein exaktes Gewicht. Dieses ist jeweils auf dem Gewicht vermerkt. Somit ist es möglich, die Prüfgewichte zur Kalibrierung von Waagen einzusetzen.
Solche Gewichte für das Tarieren sind in vielen Grössenvarianten erhältlich. Es gibt Prüfgewichte für Fein- oder Laborwaagen mit wenigen Gramm Eigengewicht. Alternativ stehen Blöcke mit einem Gewicht von 20 Kilogramm oder mehr für grössere Waagen zur Verfügung. Besonders praktisch sind Sets mit unterschiedlichen Prüfgewichten. In diesen finden Sie Gewichte in vielen Formen und Gewichtsklassen.
Präzision in Vielfalt – Moderne Waagen für jede Anforderung
In der Welt der Waagen ist Präzision der Schlüssel. Von Briefwaagen bis hin zu Kranwaagen bieten moderne Messgeräte eine beeindruckende Vielfalt an Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten. Ob im Versand, im Labor, in der Küche oder auf der Baustelle – Waagen spielen eine wichtige Rolle, wenn es um genaue Gewichtsbestimmungen geht. Die digitale Technik ermöglicht präzise Messungen und vielfältige Anschlussmöglichkeiten.
Kalibrierung gewährleistet höchste Genauigkeit, und Hängewaagen beweisen ihre Vielseitigkeit in verschiedensten Branchen. Egal, ob Sie kleine Mengen oder grosse Lasten wiegen müssen, moderne Waagen bieten die Lösung. Erforschen Sie die Möglichkeiten, die diese Technik bietet, und finden Sie die passende Waage für Ihre individuellen Bedürfnisse.
Services, die Ihr Business unterstützen
Neben erstklassigen Liefer- und Bestellservices wurden in zwei Jahrzehnten zahlreiche Services entwickelt, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen.
Business+
Das Rundum-Sorglospaket für alle Businesskunden.
E-Procurement
Massgeschneiderte Lösungen für Ihre Beschaffungsprozesse.
Termin- und Abrufaufträge
Planen Sie Ihre Lieferungen vorausschauend.
Kalibrier-Service
Professionell, preisgünstig, herstellerunabhängig, schnell.
Angebotsservice
Fordern Sie mit wenigen Schritten Ihr individuelles Angebot an.