Alle Produkte
Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Den Begriff Multimedia wissenschaftlich genau zu definieren ist bis heute leider nicht gelungen. Das ist umso verwunderlicher, da Multimedia bereits 1995 zum Wort des Jahres gewählt wurde. Aber ist eine genaue Definition überhaupt nötig?
Wörtlich genommen könnte man Multimedia als vielfältige Medien interpretieren. Also das Zusammenwirken vieler unterschiedlicher Medien. Und ein Medium ist im Prinzip ein „Vermittler“. Das kann eine Zeitung, ein Buch, eine Tafel aber auch ein elektronisches Gerät sein. Dazu zählen Projektoren, DVD-Player, Telefone oder auch Fernseher und PCs.
Die vermittelten Botschaften wiederum werden in Form von Wörtern, Bildern oder auch Zahlen und Tönen übertragen. Wobei multimediale Anwendungen mehrere Übertragungsformen gleichzeitig nutzen.
Dadurch werden zeitgleich unterschiedliche Sinnesorgane angesprochen. Das Auge sieht das Bild, während das Ohr die Töne hört.
Selbst taktile Wahrnehmungen, die über die Oberflächensensibilität der Haut erfasst werden, zählen mittlerweile zu den multimedialen Wahrnehmungen.
So wird mit Hilfe von Körperschallwandlern die Musik nicht nur gehört, sondern am ganzen Körper gespürt.
Eine weitere Eigenschaft von Multimedia ist die Direktionalität. Werden Informationen nur einseitig von einem Sender zu einem Empfänger übertragen, ist die Anwendung unidirektional ausgelegt. Hat der Empfänger jedoch die Möglichkeit auf die Informationen zu reagieren, so liegt eine Interaktion vor. Diese Interaktivität kann so weit gehen, dass komplette Anwendungen ganz nach Belieben des Nutzers individuell gestaltet werden können.
Multimedia in Schule und Beruf
Multimedia-Anwendungen sind dank stetig fortschreitender Digitalisierung ein fester Bestandteil in fast allen Lebensbereichen geworden.
Neben dem Freizeitbereich mit Spiel und Unterhaltung werden auch in Schule und Beruf die Vorteile einer multimedialen Vermittlung von Lehrinhalten und Informationen immer stärker genutzt.
Unter diesen Gesichtspunkten wird einerseits schnell klar, warum bei Conrad Electronic so viele unterschiedliche Artikelgruppen unter dem Oberbegriff Multimedia vereint sind. Auf der anderen Seite hat sich der Begriff Multimedia nach über 20 Jahren fest im allgemeinen Verständnis verankert.
Und irgendwie weiss jeder aus dem Bauch heraus, was letztendlich mit Multimedia gemeint ist.
Unsere beliebtesten Ratgeber aus dem Bereich Multimedia
Ratgeber | Bereich | |
---|---|---|
1 | Apple EarPods, Apple AirPods | Handys |
2 | Smartphones | Handys |
3 | Fernseher & tragbare Fernseher | Fernseher & tragbare Fernseher |
4 | Smartphones | Handys |
5 | Playstation Konsolen | Spielekonsolen & Gaming |
6 | Audio/Video Funkübertragungssysteme | Kabel & Adapter |
7 | Wildkameras | Foto & Video |
8 | Video-, DVD-Recorder Kombigeräte | TV & Video |
9 | Kabel-Receiver (DVB-C) | TV Empfang |
10 | Stereoanlagen | Audio |
11 | Lautsprecher | Lautsprecher |
12 | Radios | Audio |
13 | Camping SAT-Anlagen | TV Empfang |
14 | DAB+ Radio | Audio |
15 | Apple Watch 3 | Handys |