Alle Produkte
Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Smartes Heizen bedeutet mehr Komfort und weniger Energiekosten. Mit einer funkgesteuerten Heizungsregelung, programmierbaren Heizzeiten und einem Wohlfühl-Temperatur-Tempomat wird es in Ihren Geschäftsräumen noch behaglicher. Vier Fallbespiele, wie Sie Ihre Unternehmensräume - egal ob in angemieteten oder in Ihrem Eigentum - intelligent beheizen.
Ein Großteil des Energieverbrauchs geht fürs Heizen drauf. Eine smarte Heizungs- und Raumklimasteuerung ist der richtige Weg, um nachhaltig Energie zu sparen und vom Plus an Heizkomfort zu profitieren. Von intelligenten Heizkörperreglern für einzelne Räume bis hin zur zentral gesteuerten Heizung in Unternehmensgebäuden, Geschäftsräumen oder Etagenbüros finden sich smarte Lösungen für jeden Bereich.
Funkgesteuert und mit dem Internet verbundene Automatiksysteme berücksichtigen Ihre individuellen Wärmebedürfnisse und reagieren auf äußere Einflüsse wie das Wetter. Obendrein war die Bedienung Ihrer Heizung noch nie so einfach!
Eine per Funk gesteuerte und mit intelligenten Algorithmen ausgestattete Heizung weiß, wann es in den Räumen zu kalt wird, und reduziert die Wärmeabgabe rechtzeitig, bevor die Temperatur nach oben schießt. Dem Arbeitsrhythmus Ihrer Mitarbeiter entsprechend passt die smarte Heizungssteuerung die Temperatur nach oben oder unten an. So sind pünktlich zum Arbeitsbeginn alle Büroräume warm, nach Feierabend kühlt das System alle Räume auf eine energiesparende Temperatur herunter.
An der Heizungs-App kontrollieren und steuern Sie die Temperatur je nach Raum und Tageszeit. Über das Smartphone und Geofencing wissen die vernetzten Thermostate automatisch, wann Sie auf dem Weg in die Arbeit sind, und heizen vor. Nutzer von Sprachassistenten wie Alexa (Amazon Echo), Google Assistant (Google Home) und Siri (Apple Homekit) steuern die Heizung auch über Sprachbefehle.
Am Wochenende und während den Betriebsferien lässt sich die Temperatur über Zeitpläne die Wärmeabgabe senken. Darüber hinaus erkennen die Systeme durch einen plötzlichen Abfall der Temperatur, wenn Sie zum Lüften die Fenster öffnen, und reduzieren vorübergehend die Heizkraft.
Die folgenden Fallbeispiele zeigen, wie Sie eine intelligente Heizungssteuerung in Ihren Räumen einsetzen können.
Fallbeispiel 1: Heizkosten senken im gemieteten Büro
Ausgangslage: Ein kleines Unternehmen mit vier Mitarbeitern arbeitet in angemieteten Büroräumen. Sie möchte den steigenden Energiekosten entgegenwirken. Bislang dreht jeder Mitarbeiter zur Wärmeregulierung nach Gefühl an den Heizkörperthermostaten. Gewünscht ist eine automatische Wärmesteuerung.
Lösung: Über vernetzte Stellantriebe lässt sich fast jeder Heizkörper (Radiator) kostengünstig intelligent umrüsten. Die per Funk verbundenen Thermostate ersetzen den klassischen manuellen Drehregler am Heizkörper und ermöglichen eine kabellose bedarfsgerechte Regulierung der Wärmeabgabe und damit ein energieeffizientes und umweltschonendes Heizen. Das macht die Funksysteme zur Empfehlung für bestehende Immobilien und Mietobjekte.
Die Installation ist denkbar einfach: Batterien einlegen, alte Thermostate abdrehen und neue Stellantriebe anschrauben – fertig! Zur Montage genügt eine größere Zange. Das Wasser verbleibt dabei im Heizkreislauf. Bei smarten Heizkörperthermostaten gehören Montageringe im Regelfall zum Lieferumfang. So ist die Zusammenarbeit mit vielen verbreiteten Heizkörperventilen sichergestellt.
Zum Abschluss noch die Funkthermostate in der zugehörigen Smartphone-App verbinden – schon ist die Smart-Home-Heizung einsatzbereit. Die vernetzten Geräte kommunizieren automatisch miteinander.
Die App macht das Smartphone oder Tablet zur komfortablen Touchscreen-Fernbedienung. Für jeden Raum lässt sich die passende Temperatur einstellen. Die Wunschtemperatur wird in den Zeitplan eingetragen, der sich an der Anwesenheit der Kollegen orientiert. Bei Abwesenheit wird die Wärme ein paar Grad reduziert, ohne die Räume auszukühlen.
Die Gradzahl können Nutzer leicht am Smartphone und auch Thermostat über ein Display nachregeln, wenn etwa vorübergehend mehr Wärme gefragt.
Bessere Smart-Home-Lösungen nutzen die Smartphones der zuständigen Personen zur Abwesenheitserkennung. Sie wärmen die Heizkörper rechtzeitig auf, bevor die Mitarbeiter morgens das Büro betreten und regeln die Funk-Thermostate automatisch herunter, sobald der letzte Kollege Feierabend macht.
Ausgangslage: Die Ferienwohnung in einem österreichischen Wander- und Wintersportgebiet wird hauptsächlich vermietet, teilweise aber auch von der Eigentümerfamilie selbst genutzt. Bislang kümmert sich ein Verwalter auf telefonische Anweisung hin um die Heizung. Künftig sollen die Heizkörper vom Heimatort aus ferngesteuert werden, sodass die Räume auch ohne fremde Hilfe bei der Ankunft von Gästen oder der Familie angenehm vorgewärmt sind bzw. nach der Abreise auf eine energiesparende Temperatur heruntergekühlt werden.
Lösung: Mit einer smarten Heizungssteuerung lässt sich die Wärme in den Wohnräumen der Ferienresidenz von Zuhause aus regeln. Damit müssen Sie oder Ihre Gäste nicht mehr den ersten Tag im Kalten verbringen, weil die Hausverwaltung vergessen hat, die Thermostate rechtzeitig aufzudrehen. Steht die Ferienwohnung nach Abfahrt der Gäste ein paar Tage leer, wird nicht unnötig Energie verschwendet, weil die Heizungen voll durchlaufen. Von daheim die Smart Home Heizung im Feriendomizil einschalten, ausschalten oder regulieren – das bedarf künftig nur eines Fingerwischs in der App auf dem Handy.
Dazu werden die bisherigen Radiatorthermostate in Wohn- und Schlafzimmer, Bad und Küche durch Funk-Heizkörperstellventile ersetzt, die mit dem Internet verbunden sind. Die verschlüsselte Verbindung zwischen der App und Heizthermostaten läuft über den WLAN-Router in der Wochenendwohnung.
Auf dem Handy-Display sehen Sie die derzeitige Einstellung der Funkthermostate. Die Regelautomatik passt die Wärmeangabe im Apartment an und hält die Wunschtemperatur konstant. Im Falle eines plötzlichen Kälteeinbruchs können Sie sofort reagieren.
Gleichzeitig sind die Räume der Wohnung vor Frost geschützt. Dazu wird das Haus bei Abwesenheit soweit beheizt, dass keine Wasserleitungen einfrieren können. Die Grundwärme über den Winter mindert auch den typischen muffigen Geruch, der normalerweise entsteht, wenn längere Zeit niemand vor Ort war.
Schon wenn die Feriengäste buchen, können Sie Ankunftstermin und geplante Abreise im Heizungskalender der App eintragen. Die Heizungssteuerung regelt die Wärme dann passend zum Eintreffen der Gäste und Sie brauchen sich um nichts mehr zu kümmern.
Ausgangslage: Ein kleines Unternehmensgebäude verfügt über eine zentrale Gasheizung im Keller und Wandheizkörpern in den Räumen. Bislang wird die Heizung über ein zentrales Raumthermostat im Wohnzimmer gesteuert. Meist ist die Heizung hoch eingestellt. In Räumen, in denen es kühler sein soll, drehen die Mitarbeiter die Heizkörperthermostate ein Stück weit zu. Die Geschäftsführer wünschen sich eine bedarfsgerechte Heizungssteuerung über das Smartphone.
Lösung: Der bisherige Raumthermostat wird durch ein smartes Modell mit großem Display und erweiterten Einstellmöglichkeiten wie Wochenendprogramm, Urlaubsschaltung und Internet-Fernsteuerung ersetzt. Es steht mit der Heizungs-App auf dem Smartphone in Verbindung und regelt die Gasheizung im Keller dynamisch nach Zeitplan und Anwesenheit.
Smarte Raumthermostate gibt es zur Wandbefestigung oder freien Aufstellung. Mit ihnen liefert der Heizkessel nur in dem Umfang Wärme, wie sie tatsächlich benötigt wird. Per Smartphone-App ist die Heizung von überall innerhalb des Gebäudes und auch von unterwegs bedienbar.
Bei Zentralheizungen wie auch Gas-Etagenheizungen mit Therme kann ein smarter Raumthermostat die Wärmeerzeugung immer nur für alle Heizkörper im Gebäude gemeinsam steuern. Die Feineinstellung erfolgt weiterhin am Ventil.
Flexibler sind Gasheizungen, Ölheizungen, Wärmepumpensysteme und Fußbodenheizungen mit eigenem Raumthermostat für jeden Raum. Ersetzen Sie diese Raumthermostate durch smarte Wärmeregler, genießen Sie alle im Fallbeispiel 1 beschriebenen Vorteile.
Ausgangslage: Die Heizkörperthermostate im Unternehmensgebäude sollen durch smarte Thermostate ersetzt werden, die Steuerung soll im Verbund mit einem Smart-Home-System erfolgen.
Lösung: Für ein hohes Maß an Komfort sorgt die Integration der Heizungssteuerung in ein Hausautomationssystem. Dazu werden die alten Thermostate durch batteriebetriebene vernetzte Stellantriebe ersetzt, die zur Basisstation des jeweiligen Smart-Home-Systems passen und das gleiche Funkprotokoll verwenden.
Nach dem Koppeln der Funkthermostate über die App auf dem Smartphone mit der Basisstation können die Heizthermostate zum Beispiel mit Tür-/Fensterkontakten und Bewegungsmeldern interagieren. Die Sensoren helfen beim Optimieren, damit in Abkühl- und Aufheizphasen gerade so viel Wärme abgegeben wird, wie tatsächlich erforderlich ist.
Voll beheizt werden immer nur die Räume, in denen sich Mitarbeiter aufhalten. Die Smart-Home-Zentrale reduziert die Heizleistung passend zum Arbeitsrhythmus der Mitarbeiter und nutzt die Sensorinformationen zur Vermeidung von Energieverlust beim Lüften.
Im Zusammenspiel mit vernetzten Rollläden und smarten Beschattungssystemen wie Jalousien und Markisen kann die einwirkende Sonnenwärme für eine energieeffiziente Wärmeabgabe berücksichtigt werden. Die Anbindung der Heizungssteuerung an die Klimaanlage kann das Überheizen von Dachgeschossen und Wintergärten verhindern. Zur Vermeidung von Schimmel reguliert die Smart-Home-Zentrale die Raumtemperatur entsprechend der Luftfeuchtigkeit.