Langzeit-Erfassung
Zur Fehlersuche oder zum Überwachen und Auswerten von Messreihen sind Datenlogger klar im Vorteil. Der Logger übernimmt die Messung und speichert die Werte in vordefinierten Zeitabständen intern ab. Anschliessend können die Daten ausgelesen und verarbeitet werden.
Bei der Auswahl des richtigen Datenloggers sollten folgende Punkte beachtet werden:
- Welche Messgröss soll erfasst werden
- Wechen Messbereich muss das Gerät abdecken
- Welche Genauigkeit wird bei der Messdatenerfassung gefordert
- Über welchen Zeitraum soll die Messung erfolgen (Messzyklen)
- Umgebungsbedingungen (IP-Schutz oder abschliessbares Gehäuse notwendig)
Perfekt konfigurierbar - mit Hilfe einer Textdatei
Alle Logger der DL-200 Serie können ganz leicht über eine Textdatei konfiguriert werden. Ein übersichliches Browser Tool hilft bei der Erzeugung dieser Textdatei. Startzeit, Stopzeit, Automatik, Startverzögerung, Abtastrate, Alarmeinstellungen mit Grenzwerten und vieles mehr, ist ganz leicht einstellbar.
Das fertige Textfile einfach auf dem Logger abspeichern und schon weiss der Logger was zu tun ist.
Nach Beendigung der Messreihe erzeugen DL-200 Datenlogger ein PDF mit grafischen Verlauf und entsprechendem Protokol, sowie ein CSV File mit sämtlichen Einzeldaten. Der Logger verhält sich wie ein USB-Stick und kann an einem beliebigen Rechner ausgelesen werden - unabhängig wo das Textfile für die Konfiguration erstellt wurde.
Die Einsatzbereiche der DL-200 Logger Serie sind vielfältig.
Mit Lufttemperatur-Logger kann z.B. nachvollzogen werden, ob Kühlketten eingehalten wurden. Mit Luftdruck-Logger können Wetterwerte oder in gewissem Mass auch Höhenänderungen aufgezeichnet werden. Mit einem Lux-Logger kann man z.B. auch nachweisen, wann ein Schrank geöffnet wurde, da sich dann die Lichtverhältnisse ändern. Spannungslogger können z.B. zum Auswerten von Betriebszeiten eingesetzt werden.
Weitere Datenlogger zur Erfassung von Messgrössen aus Umwelt und Elektronik.
Temperaturen über einen weiten Bereich, in verschiedenen Medien, an verschiedenen Messpunkten und über eine längere Zeitdauer zu erfassen und automatisch abzuspeichern sind spezielle Anforderungen bei denen spezielle Messgeräte gefragt sind. VOLTCRAFT bietet auch für diese Ansprüche ein geeignetes Temperaturmessgerät in höchster Präzision an. Das Temperatur-Messgerät K202 (2-Kanal) oder K204 (4-Kanal) besitzt einen Datenlogger und einen Anschluss für ein externes Steckernetzteil, um die Versorgungsspannung für eine lange Aufzeichnungsdauer sicherzustellen.
Anforderung aus der Praxis, um die hohe Flexibilität des Messsystems beispielhaft abzubilden.
Messanforderung:
- Temperaturmessung in Flüssigkeiten und auf Oberflächen
- Temperaturbereich 50-200 °C
- Temperaturaufzeichnung über einen längeren Zeitraum
- Einfache Bedienung
Lösung:
- Mehrkanal Datenlogger für K-Typ Fühler
- Tauchfühler für Flüssigkeiten
- Oberflächenfühler K-Typ
- Datenlogger mit Netzteilanschluss (Datenaufzeichnung über einen längeren Zeitraum)
Empfohlene Produkte:
- VOLTCRAFT K204 4-Kanal-Datenlogger mit Netzteilanschluss
- VOLTCRAFT TP-208 Tauchfühler -100 bis 1000 °C
- VOLTCRAFT TP-207 Oberflächenfühler -100 bis 300 °C
Für eine lückenlose Dokumentation, sei es für Immobilien, Verteilerschränken oder komplexe Maschinen, ist es immer von Vorteil ein Wärmebild des Istzustandes abzuspeichern und in den Serviceplan einfliessen zu lassen. Für jede Zielgruppe bietet VOLTCRAFT eine an die Bedürfnisse angepasste Wärmebildkamera mit Datenspeicherung an.
- VOLTCRAFT WBP-80 für die Gebäudetechnik (Elektro u. Heizung)
- VOLTCRAFT WB-300 für die Analyse der Gebäudehülle
- VOLTCRAFT WB-80 für den privaten Einsatz
- VOLTCRAFT WBS-220 für den anspruchsvollen Service- und Wartungstechniker
Nicht nur Umweltdaten können aufgezeichnet und mit den passenden Kommunikationsschnittstellen auf einen PC übertragen werden, sondern auch Spannungsverläufe und Spannungswerte können mit den richtigen Messinstrumenten abgespeichert werden. Moderne Tischmultimeter, wie die VOLTCRAFT VC-7***BT Serie, bieten dieses angenehme Feature. Gemessene Spannungen können grafisch oder tabellarisch auf einen externen USB-Stick abgespeichert werden. Komplexere Signalfolgen mit hohen Frequenzen können mit einem Speicheroszilloskop, auch über mehrere Kanäle, erfasst und die Daten können auf einem Speichermedium abgelegt werden. Ideal um Timingprobleme bei Mikrocontrollern oder verschliffene Signale zu identifizieren und eine schnelle Fehlerbehebung zu gewährleisten.
Akkus sind in verschiedensten Bauformen und Zellenzahlen in vielen Geräten verbaut. Um den momentanen Zustand zu bestimmen sind spezielle Ladegeräte erforderlich die den Akkutyp, die Zellenzahl und eine Datenerfassung während des Lade- und Entladevorgangs unterstützt. Im Idealfall können die Daten zur Dokumentation und zur weiteren Analyse per Kommunikationsschnittstelle auf einen PC übertragen werden. Das universellste Ladegerät der VOLTCRAFT-Familie ist das ALC-8500. Vier Ladekanäle mit verschiedenen Ladeparameter stehen zur Verfügung, gleichzeitig unterstützt das Ladegerät viele verschiedene Akkutypen und eine breites Zellenspektrum. Selbstverständlich können alle erfassten Parameter per USB übertragen und am Rechner zur Dokumentation abgelegt werden.
Präzision steht bei der SEM Serie im Vordergrund. Die Leistung wird mit 3 Stellen hinter dem Komma angegeben. Sämtliche Einstellungen sowie ermittelte Messergebnisse werden mit Smartphone oder Tablet gemanaged und können gut abgelesen werden.
Geräte mit Bluetooth Technologie SEM 6000 speichern alle Werte im Energiekosten-Messgerät. Dauert die Messung länger, werden die Werte auf Wochen oder Monate kummuliert. Das WiFi Geräte SEM 6500 buffert die Werte und sendet diese in die Cloud. Langzeitmessungen bis zu einem Jahr mit Einzelwerten sind möglich.