Ratgeber
Stromstossschalter kommen immer dann zum Einsatz, wenn eine Lichtquelle von unterschiedlichen Stellen aus geschaltet werden soll.
In der Praxis kann das ein Flur oder Korridor in einem Firmengebäude sein. Neben jeder Tür ist dann ein Taster, mit dem die Flurbeleuchtung ein- oder ausgeschaltet werden kann.
Wird einer der Taster gedrückt, erzeugt der elektromechanische Stromstossschalter ein unverkennbares Schaltgeräusch.
Wie so ein elektromechanischer Stromstossschalter funktioniert, warum der Fachmann von einem Eltako spricht und was beim Anschluss zu beachten ist, erklären wir Ihnen gerne.
Um genau zu verstehen, was ein Stromstossschalter auszeichnet, wollen wir zunächst die klassische Verdrahtung von Lichtschaltern genauer betrachten:
Serienschaltung
Wechselschaltung
Kreuzschaltung
Werden mehr als zwei Schalter benötigt, wurde vor Jahren noch
mit Kreuzschaltern (K) gearbeitet. Unabhängig von der Stellung der restlichen Schalter und von der Anzahl der Kreuzschalter kann an jedem Schalterdas Licht ein- und ausgeschaltet werden (Skizze C).
Allerdings hat eine Kreuzschaltung den grossen Nachteil: Der Strom für den Verbraucher fliesst immer über alle Lichtschalter. Bei einer Unterbrechung an einem Schalter funktioniert die ganze Schaltung nicht mehr.
Bereits im Jahr 1949 wurde von Horst Ziegler der erste Eltako Stromstossschalter S6w für den Einbau in 70 mm Abzweigdosen vorgestellt. Der Firmenname Eltako ist die Abkürzung für „Elektrischer Tastkontakt“. Somit steht die Bezeichnung Eltako als Synonym für elektromechanische Stromstossschalter. Ein Stromstoss-Schaltrelais oft als Eltako bezeichnet, selbst wenn es nicht von der Firma Eltako stammt.
Ein Stromstossschalter oder auch Impulsschalter, Installations-Fernschalter, Eltako, Stromstoss-Schaltrelais oder auch Stromstoss-Serienschalter ist ein elektromagnetisch betätigter Schalter.
Er beinhaltet ein Relais dessen Schaltkontakt den Verbraucher ein- oder ausschaltet. Da die beiden Schaltzustände sich nicht von selbst ändern, handelt es sich um ein bistabiles Relais.
Um den momentanen Schaltzustand zu ändern reicht ein kurzer Spannungsimpuls an der Relaisspule. Dieser Spannungsimpuls wird mit Hilfe von Tastern erzeugt, die parallelgeschaltet sind.
Der bevorzugte Einsatzort von Stromstoss-Schaltrelais sind Treppenhäuser oder Hausflure, in denen dieBeleuchtung von vielen unterschiedlichen Stellen aus geschaltet werden muss.
Der wesentliche Vorteil liegt darin, dass der Strom für den Verbraucher bzw. die Lampe (L) nur noch über einen einzigen potenzialfreien Schaltkontakt (Schliesser) und nicht mehr über alle Lichtschalter fliesst. Das reduziert die Störanfälligkeit erheblich.
Da die Lichttaster (T1 ...T3) zur Steuerung des Stromstossrelais parallel verdrahtet werden, ist der Installationsaufwand deutlich geringer und kostengünstiger. Selbst die Erweiterung einer bestehenden Schaltung mit zusätzlichen Tastern ist ohne grossen Aufwand möglich. Bei Bedarf kann sogar ein Funkfernschaltempfänger integriert werden, wenn dieser über einen potenzialfreien Relaiskontakt mit Wischfunktion verfügt.
Sollte ein Taster ausfallen, kann der Verbraucher immer noch über die verbleibenden Taster gesteuertwerden. Ist der Stromstossschalter für eine Steuerspannung von z.B. 12 V oder 24 V ausgelegt, reicht für die Verdrahtung der Schalttaster preiswerter Klingeldraht vollkommen aus.
Ein Stromstossschalter beinhaltet ein Relais (1), das die Schaltkontakte (2) aber nicht direkt betätigt. Vielmehr betätigt das Relais über eine Steuerzunge (3) eine Rastmechanik (4), die bei jeder Betätigung eines Lichttasters um eine Rasterposition weiter gedreht wird.
In der Ruheposition, wenn kein Lichttaster betätigt wird, zieht eine Feder (5) den Anker (6) vom Spulenkern weg. Die Rastmechanik wird durch eine Blattfeder (7) in der momentanen Stellung sicher gehalten. Ein selbsttätiges Verdrehen der Rastmechanik ist somit nicht möglich.
Der Schaltkontakt (2) ist geöffnet, da die nach oben vorgespannte Blattfeder (8) des Schaltkontaktes von den Steuernocken (9) nach unten gedrückt wird.
Der Verbraucher, der über die Klemmleiste (10) angeschlossen wird, ist demzufolge ausgeschaltet.
Wird die Relaisspule (1) durch die Betätigung eines Lichttasters mit Spannung versorgt, zieht sie den Anker (6) an. Die Steuerzunge (3), die mit dem Anker verbunden ist, dreht die Rastmechanik (4) um einen "Zacken" entgegen dem Uhrzeigersinn weiter. Dieser Vorgang erzeugt auch das typische Schaltgeräusch. Die Blattfeder (7) hält die Rastmechanik danach in der neuen Stellung wieder zuverlässig fest.
Die Steuernocken (9) haben sich mit der Rastmechanik mitgedreht und können nun die Blattfeder (8) des Schliesser Schaltkontaktes nicht mehr nach unten drücken. Der Schaltkontakt (2) wird geschlossen, da die Blattfeder (8) des Schaltkontaktes mechanisch so vorgespannt ist, dass die beiden Kontakte fest zusammengedrückt werden.
Der Verbraucher wird dadurch eingeschaltet (siehe Abbildung A).
Wenn durch Loslassen des Lichttasters die Spannung an der Spule wieder abgeschaltet wird, federt der Anker zurück. Die Stellung der Rastmechanik und die Stellung des Schaltkontaktes verändern sich dadurch nicht. Der Verbraucher bleibt eingeschaltet. (siehe Abbildung B).
Erst bei der nächsten Tasterbetätigung wird die Rastmechanik wieder um einen Zacken weitergedreht und der Kontakt öffnet wieder (siehe Abbildung C).
Trotz der Verwendung eines monostabilen Relais hat ein Stromstossrelais zwei stabile Zustände und weist somit die Funktionalität eines bistabilen Relais auf.
Der Anschluss eines Stromstossschalters richtet sich immer nach der Ausführung des jeweiligen Schalters. Grundsätzlich ist es aber bei allen Stromstossschaltern gleich, dass die Relaisspule in Serie mit einem oder mehreren Tastern (T) geschaltet werden muss.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Phase erst zum Taster und vom Taster weiter zur Spule geführt wird (siehe obere Schaltskizze) oder umgekehrt.
Bei der Betätigung des Tasters ist der Spulenstromkreis geschlossen und das Relaisim Stromstossschalter zieht an. In den meisten Fällen wird die Relaisspule mit 230 V Wechselspannung(AC) betrieben. Es gibt aber auch Ausführungen, wo die Spulenspannung 12 oder 24 V (AC oder DC) beträgt. In diesem Fall ist ein Netzteil für den Tasterstromkreis erforderlich.
Um einen Verbraucher (Lampe) ein- und ausschalten zu können, muss zunächst die stromführende Leitung bzw. Phase (L1) zum Schaltkontakt geführt werden. Bei dem gezeigten Stromstoss-Schaltrelais erfolgt das intern. Der zweite Anschluss des Schaltkontaktes (geschaltete Phase) führt dann weiter zur Lampe. Um den Stromkreis zu schliessen, muss dann nur noch eine Leitung von der Lampe zum Nullleiter (N) angeklemmt werden.
In der einfachsten Ausführung haben Stromstossschalter mit einem internen Schliesser nicht mehr als drei Anschlüsse. Wenn der Schalter aber nicht nur einen, sondern zwei Schliesser besitzt oder sogar Wechselkontakte aufweist, erhöht sich die Zahl der Anschlussklemmen. In diesem Fall muss vor der Verdrahtung die Belegung der Klemmen in den technischen Unterlagen genau geprüft werden.
Wichtig!
Für den Anschluss und den Einbau eines Stromstossschalters werden fundierte Kenntnisse in der Elektroinstallation vorausgesetzt. Dazu zählen wichtige Sicherheitsregeln wie:
- Freischalten
- Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Erden und kurzschliessen
- Benachbarte und unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
Wenn man mit der Umsetzung der zuvor erwähnten Sicherheitsregeln nicht vertraut ist, sollte man fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen oder die Installation einen ausgewiesenen Fachmann überlassen.
Welche Taster werden für Stromstossschalter benötigt?
Im Prinzip können an einem Stromstoss-Schaltrelais sämtliche Arten von Tastern angeschlossen werden, wenn ihre Kontaktbelastbarkeit für die Steuerspannung z.B. 230 V/AC ausgelegt ist. Die Taster müssen als Schliesser ausgelegt sein und dürfen nur für die Dauer der Betätigung den Stromkreis für die Relaisspule schliessen.
Schalter, die den Stromkreis dauerhaft geschlossen halten können, sind ungeeignet. Die Funktion des Stromstoss-Schaltrelais wäre nicht mehr gegeben und durch einen dauerhaften Stromfluss durch die Spule kann diese überhitzen und beschädigt werden.
Manche Installations-Taster haben noch eine Glimmlampe (G) eingebaut, damit man in der Dunkelheit den Lichtschalter für das Treppenhauslicht besser findet.
Im Ruhezustand, wenn der Licht-Taster nicht betätigt wird, fliesst der Glimmlampenstrom über die Relaisspule des Stromstoss-Schaltrelais.
Allerdings ist der Strom so gering, dass dieser das Relais nicht aktiviert. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Summe aller Glimmlampenströme den max. zulässigen Glimmlampenstrom des Stromstoss-Schaltrelais nicht übersteigt.
Die jeweiligen Maximalwerte können den technischen Daten der Geräte entnommen werden.
Zum Teil werden von den Herstellern noch spezielle Kondensatoren angeboten, die parallel zur Spule angeschlossen werden. Da der Glimmlampenstrom dann als Blindstrom über den Kondensator fliesst, wird die Spule entlastet.
So genial, wie ein elektromechanisches Stromstoss-Schaltrelais auch ist, hat er doch auch Nachteile.
Aufgrund der mechanischen Rastmechanik entsteht ein nicht unerhebliches Schaltgeräusch, das sicher jeder schon einmal gehört hat. Zudem ist die Funktionalität deutlich begrenzt.
Dies waren letztendlich die entscheidenden Gründe, elektronische Stromstossschalter oder auch Multifunktions-Stromstoss-Schaltrelais zu entwickeln.
Durch die Verwendung von herkömmlichen Schaltrelais wurde das Schaltgeräusch deutlich reduziert. Und seitdem man bistabile Schaltrelais verwendet, konnte auch der Stand-by-Verlust minimiert werden.
Doch das sind nicht alle Vorteile.
Durch den minimalen Steuerleistungsbedarf können die elektronisch gesteuerten Multifunktions-Stromstoss-Schaltrelais mit einer Universal-Spannung von 8 – 230 Vangesteuert werden.
Dank der elektronischen Steuerung sind Multifunktionen wie Dauerlicht bei längerer Tasterbetätigung, zeitlich einstellbare Rückfallverzögerungen oder auch automatische Ausschaltwarnungen problemlos möglich.
Um die Schaltkontakte der Relais zu schonen, wird der Schaltvorgang im Nulldurchgang der Wechselspannung durchgeführt. Dieses „schonende Schalten“ verlängert zudem auch die Lebensdauer von Energiesparlampen und Verbrauchern mit Vorschaltgeräten.
Was ist bei der Auswahl eines Stromstossschalters zu beachten?
Wenn ein defekter Stromstossschalter ausgetauscht werden soll, ist es empfehlenswert den gleichen Typ wieder zu verwenden. Dies bietet den grossen Vorteil, dass der Ersatzschalter 1:1 wie der defekte Schalter angeschlossen werden kann.
Sollte dies nicht möglich sein, muss man prüfen, wie der defekte Schalter verdrahtet war, um ein passenden Ersatztyp zu finden. Oft sind kleine Anschluss-Schaltbilder direkt auf dem Stromstoss-Schaltrelais aufgebracht, die in so einem Fall weiterhelfen.
Im Zweifelsfall muss die Anschlussbelegung mit Hilfe von geeigneten Messgeräten ermittelt werden.
Achtung!
Die weitverbreiteten Phasenprüfer in Schraubendreherform sind dazu gänzlich ungeeignet!
Sollten Leuchttaster mit Glimmlampen installiert sein, darf der tatsächliche Glimmlampenstrom den max. zulässigen Glimmlampenstrom des Stromstoss-Schaltrelais nicht übersteigen.
Bei der Neuinstallation stehen einem alle Möglichkeiten offen und man hat die freie Auswahl, welches Produkt eingesetzt werden soll.