Ratgeber
Unternehmen, die Grünflächen effizient und professionell pflegen möchten, finden in Rasentrimmern, Freischneidern und Motorsensen praktische Helfer. Jedes dieser Geräte hat spezifische Stärken und Einsatzbereiche, sei es für das präzise Trimmen von Rasenkanten, das Mähen von verwildertem Gelände oder die Pflege von Böschungen. Doch welche Maschine eignet sich am besten für Ihren Bedarf?
Die Auswahl des passenden Geräts hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe und Beschaffenheit der zu pflegenden Fläche, der Art der Vegetation und der Häufigkeit der Nutzung. Neben der Motorleistung und dem Schneidsystem spielen auch Aspekte wie Ergonomie, Gewicht und Ausstattung eine wichtige Rolle für effizientes und komfortables Arbeiten. In diesem Ratgeber geben wir Ihnen einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Gerätetypen und ihre Einsatzmöglichkeiten. Sie erhalten wertvolle Tipps zur Auswahl des richtigen Geräts und erfahren, welche Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Rasentrimmern, Freischneidern und Motorsensen unerlässlich sind.
Ein Rasentrimmer ist ein handgeführtes Gartengerät, das für Feinarbeiten verwendet wird. Im Gegensatz zu einem Rasenmäher, der für größere Flächen geeignet ist, zeichnet sich der Rasentrimmer durch seine Präzision und Flexibilität aus und wird beispielsweise für Rasenkanten genutzt.
Durch seine kompakte Bauweise kann der Trimmer problemlos an Stellen eingesetzt werden, die für andere Gartengeräte nicht erreichbar sind. Er eignet sich für alle Bereiche, die schwer zugänglich sind, was neben Bordsteinkanten auch Bereiche unmittelbar an Mauern und Zäunen sowie rund um Blumenbeete umfasst.
Das Gerät wird über einen Motor betrieben, der ein Schneidsystem in Bewegung versetzt. Dieses verwendet entweder einen Kunststofffaden oder Messer. Beide Schneidtechniken sind ideal für das Kürzen von Gras und kleinen Pflanzen, die nicht zu robust sind.
Kann man mit einem Rasentrimmer Unkraut entfernen?
Ja, solange die Pflanzen weich genug sind. Es muss jedoch bedacht werden, dass Trimmer nur Pflanzenteile oberhalb des Erdbodens abschneiden. Das Unkraut wird also nicht dauerhaft entfernt.
Obwohl es sich auf den ersten Blick um sehr ähnliche Geräte handelt, sind Rasentrimmer, Freischneider und Motorsensen auf unterschiedliche Bedürfnisse abgestimmte Werkzeuge. Sie gleichen einander in ihrem Aufbau, da ein Motor im Inneren eine Welle antreibt und diese Welle ein Schneidekopf in Rotation versetzt. So können unerwünschte Gräser und Co. geschnitten werden. Doch die Leistung der drei Gerätetypen unterscheidet sich und passt sich so auf den Einsatzbereich an.
Rasentrimmer
Rasentrimmer sind für kleine Grünflächen wie die typische Rasenkante mit ihren weichen Gräsern gedacht. Dank ihrer kompakten Bauweise und ihres geringen Gewichts sind Rasentrimmer ideal für schwer zugängliche Stellen. Ihre Wendigkeit ermöglicht präzise Schnitte und sorgt für ein gepflegtes Ergebnis.
Motorsensen
Motorsensen übernehmen dank stärkerem Motor und großzügiger Schnittbreite auch Mäharbeiten auf größerer Fläche. So können im Zuge der Landschaftspflege der gesamten Rasen hinter dem Haus oder auch schwer zugängliche Grundstücke von dickerem Unkraut befreit werden.
Freischneider
Freischneider sind stärker als die klassische Motorsense und können auch dichtes Gestrüpp mit Ästen beseitigen. Anstelle von Faden und Messer dienen gelegentlich Sägeblätter als Schneidsystem. Da sie dennoch als Untergruppe der Motorsense gelten, werden sie auch als Motorsensen-Freischneider bezeichnet.
Einsatzzweck und Anforderungen
Bevor Sie sich für ein Gerät entscheiden, sollten Sie den Einsatzzweck genau definieren. Arbeiten Sie in einem gepflegten Gartenumfeld mit überwiegend Gras und feiner Vegetation? Dann genügt ein Rasentrimmer. Müssen Sie jedoch größere Flächen oder robustes Unkraut beseitigen, sind eine Motorsense oder ein Freischneider die bessere Wahl. Auch die Häufigkeit der Nutzung und die Geländeform spielen eine Rolle: Weites und/oder unebenes Terrain erfordert möglicherweise ein leistungsstärkeres Gerät.
Antriebsart
Es gibt wie auch beim Rasenmäher drei Hauptantriebsarten:
Schneidesystem
Sie haben die Wahl zwischen drei Schneidesystemen:
Fadentechnik für feines Gras und weiche Pflanzen
Messer für robustes Gras und dickere Pflanzen
Sägeblätter für robustes Gestrüpp bis hin zu kleinen Bäumen
Gut zu wissen
Verbrauchter Faden kann über austauschbare Spulen erneuert werden, Messer und Sägeblatt müssen im Ganzen ausgetauscht werden.
Leistung und Schnittbreite
Wie beim Rasenmäher spielen auch bei Trimmer und Co. die Leistung und Schnittbreite wichtige Rollen. Eine höhere Leistung ermöglicht das Schneiden dickerer Vegetation und ein schnelleres Arbeiten auf größeren Flächen. Akku-Rasentrimmer besitzen meist einen Energieumsatz zwischen 200 und 700 Watt. Ein 2-Takt-Motor, der über Benzin betrieben wird, kann bis zu 2 PS erreichen.
Die Schnittbreite sollte an die Größe der zu bearbeitenden Fläche angepasst werden. Schmale Rasentrimmer beginnen bei rund 25 Millimetern Schnittbreite, während große Geräte bis zu 45 Zentimeter erreichen.
Ergonomie und Komfort
Besonders bei längeren Einsätzen sind ergonomische Eigenschaften wie ein verstellbarer Griff, ein Tragegurt und eine Vibrationsdämpfung von Bedeutung. Ein möglichst leichtes Gerät reduziert Ermüdungserscheinungen und verbessert die Handhabung.
Zusätzliche Funktionen
Funktionen wie Fadennachführung, werkzeugloser Messerwechsel, Teleskopstiele und Sicherheitsvorkehrungen wie das Nutzen einer Schutzabdeckung und Abschaltautomatik erhöhen den Komfort und die Sicherheit bei der Arbeit.
Worauf muss ich achten, wenn ich mich zwischen einem Rasentrimmer und einem Rasenmäher entscheiden muss?
Die Frage stellt sich vor allem dann, wenn Sie überlegen, ob ein Rasentrimmer oder ein Rasenmäher das richtige Werkzeug für Ihre Aufgaben ist. Beide Geräte haben ihre Stärken und Schwächen.
Ein Rasenmäher ist ideal für das Mähen großer, offener Flächen. Er arbeitet schnell und effizient. Ein Rasentrimmer hingegen punktet mit seiner Wendigkeit und Präzision. Er erreicht Stellen, die für einen Rasenmäher unzugänglich sind, wie z.B. Rasenkanten, Bereiche um Bäume und Sträucher oder enge Passagen.
Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die Vor- und Nachteile beider Gerätetypen gegenübergestellt:
Vorteile und Nachteile zu einem Rasenmäher
Vorteile eines Trimmers im Vergleich zu einem Rasenmäher |
|
Nachteile eines Trimmers im Vergleich zu einem Rasenmäher |
|
Sicherheitsausrüstung wie Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz sind unverzichtbar. Achten Sie auch darauf, dass sich keine Personen oder Tiere in der Nähe befinden, wenn Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
Bei Elektro-Geräten mit Kabel muss zu jedem Zeitpunkt darauf geachtet werden, dass dieses nicht zur Stolperfalle oder angeschnitten wird.
Tipp
Bei der Nutzung von Freischneidern oder Motorsensen sind aufgrund der höheren Leistung besonders robuste Schutzkleidung und Stahlkappenschuhe empfehlenswert.
Unser Praxistipp: Pflanzen schützen beim Trimmen
Für einen nachhaltigen Einsatz auf Ihren Grünflächen ist es wichtig, die erwünschten Pflanzen vor ungewollten Beschädigungen beim Trimmen zu schützen. So bleibt Ihre Grünfläche nicht nur gepflegt, sondern auch gesund. Professionelles Equipment zu diesem Zweck sind Pflanzenschutzbügel und Baumschutzhüllen. Alternativ bieten sich auch provisorische Schutzvorrichtungen wie Eimer oder Bretter an, die temporär eine Barriere zu den Pflanzen bilden.
Welche Wartungsarbeiten sind bei Rasentrimmern, Motorsensen und Freischneidern notwendig?
Um die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit Ihrer Geräte zu erhalten, sind regelmäßige Wartungsarbeiten unerlässlich. Dazu gehören die Reinigung des Geräts, die Kontrolle und gegebenenfalls der Austausch des Schneidsystems (Faden, Messer, Sägeblatt), sowie bei Benzinmotoren der Wechsel des Luftfilters und die Überprüfung der Zündkerze. Achten Sie außerdem auf die Schmierung beweglicher Teile und die Kontrolle aller Schraubenverbindungen.
Worauf ist bei der Lagerung von Rasentrimmern, Motorsensen und Freischneidern zu achten?
Lagern Sie die Geräte stets an einem trockenen und frostfreien Ort. Reinigen Sie die Geräte vor der Einlagerung gründlich. Bei Benzinmotoren sollte der Tank vor der Lagerung entleert werden. Um Schäden am Schneidsystem zu vermeiden, lagern Sie das Gerät so, dass Faden, Messer oder Sägeblatt nicht mit dem Boden in Berührung kommen.
Gibt es spezielle Rasentrimmer, Motorsensen oder Freischneider für den Einsatz an Hängen oder Böschungen?
Ja, für Arbeiten an Hängen und Böschungen gibt es spezielle Modelle, die die Arbeit erleichtern und die Sicherheit erhöhen. Diese Geräte verfügen oft über ergonomische Tragegurte, verstellbare Griffe für eine optimale Arbeitshaltung und spezielle Schneidsysteme, die auch in Hanglagen effizient arbeiten. Achten Sie beim Kauf auf diese Merkmale.