12.09.2023
6 Minuten
Netzwerkleistung optimieren
Tipps für ein schnelleres und zuverlässigeres Unternehmensnetzwerk
Ein leistungsstarkes und zuverlässiges Unternehmensnetzwerk ist unerlässlich, um reibungslose Abläufe, schnelle Datenübertragung und eine effiziente Kommunikation sicherzustellen. Der schnelle und störungsfreie Austausch von Informationen, Dokumenten und anderen Daten bestimmt die Effizienz vieler Geschäftsprozesse. Hier präsentieren wir Ihnen praktische Tipps, die dazu beitragen, die Netzwerkleistung zu optimieren und mögliche Engpässe zu eliminieren.
Analyse der aktuellen Netzwerkleistung
Unterschiedliche Faktoren können zu Netzwerkproblemen führen. Ein überlastetes Netzwerk aufgrund zahlreicher gleichzeitiger Verbindungen oder einer hohen Bandbreitenauslastung kann Verzögerungen hervorrufen. Defekte Hardware oder Software können gleichermassen die Geschwindigkeit des Netzwerks beeinträchtigen. Mangelhafte Verkabelung oder fehlerhafte Konfigurationen können ebenso zu Schwierigkeiten führen.
Tauchen Probleme mit dem Netzwerk vermehrt auf, sollte die aktuelle Netzwerkleistung und alle damit zusammenhängenden Komponenten analysiert werden. Wenn Sie die Netzwerkleistung verbessern möchten, analysieren Sie zunächst den Datenverkehr.
So erkennen Sie, wo es typischerweise zu Engpässen kommt. Bei der regelmässigen Überwachung helfen Netzwerk-Reporting-Tools. Diese liefern Berichte über die Bandbreitennutzung, die Latenz (Verzögerungen) und andere Leistungsmerkmale des Netzwerks. Sie sehen, welche Anwendungen besonders viel Bandbreite beanspruchen und wie sich der Datenverkehr im Unternehmensnetzwerk verteilt. Weiterhin können Sie die Auslastung überwachen und erkennen sowohl Trafficspitzen als auch auffällige Abweichungen. Router und Switches bieten häufig ebenfalls Überwachungsfunktionen. Insgesamt bilden diese Daten die Basis für die Verbesserung der Netzwerkleistung.
Achten Sie nicht nur auf die Schnelligkeit des Netzwerks, sondern ergreifen Sie auch Massnahmen für ausreichend Ausfallsicherheit. Dafür können Sie beispielsweise einzelne Komponenten wie Router oder Switches doppelt vorhalten. So funktioniert das Netzwerk beim Ausfall eines Gerätes weiter. Es sollte dann automatisch auf eine alternative Verbindung umschalten. Testen Sie die Stabilität, indem Sie problematische Situationen simulieren.
Hochwertige und aktuelle Hardware verwenden
Aktuelle, hochwertige und passgenaue Technik ist eine wichtige Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit und Sicherheit des Netzwerks. Überprüfen Sie regelmässig das Alter der Geräte, die Leistungsmerkmale und ob die verfügbaren Funktionen die gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen erfüllen. Achten Sie bei der Anschaffung neuer Technik auf die Kompatibilität zur vorhandenen Infrastruktur. Planen Sie weiterhin, wie Sie die Komponenten in das bestehende Netzwerk integrieren, ohne dass es zu Ausfällen oder Störungen kommt. Conrad hat eine grosse Auswahl an passender Hardware im Sortiment, vom Patchkabel bis zum Netzwerk Adapter.
Leistungsstarke Router
Der Router ist das zentrale Element eines Netzwerks und spielt eine entscheidende Rolle bei der Verteilung von Daten, der Verwaltung des Datenverkehrs und der Bereitstellung der Verbindung zu externen Netzwerken, einschliesslich dem Internet. Die Wahl des richtigen Routers kann erhebliche Auswirkungen auf die Gesamtleistung Ihres Unternehmensnetzwerks haben. Häufig bieten Router auch eine Firewall-Funktion zur Überwachung des eingehenden und ausgehenden Datenverkehrs. Sie ermöglichen VPN-Verbindungen zur sicheren Datenübertragung. Ein hochwertiger Router sollte die neuesten WLAN-Standards unterstützen, um eine schnellere Datenübertragung und eine höhere Bandbreite zu gewährleisten.
Verwendung von Switches
Switches agieren als Bindeglied zwischen kabelgebundenen Geräten wie PCs, Druckern und Scannern, erweitern die Reichweite des Netzwerks und ermöglichen den Zugang zum Internet über einen angeschlossenen Router. Diese Switches sind mit mehreren LAN-Ports ausgestattet, die eine reibungslose Verbindung zu diversen Geräten mittels LAN-Kabel ermöglichen.
Switches steuern den Datenverkehr innerhalb eines lokalen Netzwerks auf intelligente Weise, sodass er insgesamt effizienter funktioniert. Die Daten können zwischen den Geräten gleichzeitig in beide Richtungen übertragen werden, ohne dass es zu Kollisionen kommt. Moderne Switches ermöglichen dabei die Priorisierung wichtiger Daten oder Anwendungen.
Hochwertige Patchkabel verwenden
Die Datenübertragung innerhalb des Ethernets erfolgt über Patchkabel, auch als Netzwerkkabel bekannt. So lassen sich Server, Computer, Drucker, VoIP-Telefone, Access Points für das WLAN und weitere Geräte innerhalb des Netzwerks verbinden.
Die Qualität der Patchkabel, die Ihre Geräte miteinander verbinden, kann die Netzwerkleistung beeinflussen. Verwenden Sie Twisted-Pair-Kabel (TP) mit guter Abschirmung der Kategorie 6 oder höher, um eine geringere Signalstörung und eine bessere Übertragungsqualität zu gewährleisten.
Patchkabel bestehen häufig aus Kupfer oder Glasfasern. Es gibt mehrere Kategorien, die sich für verschiedene Bandbreitenanforderungen und Entfernungen eignen, sowie unterschiedliche Abschirmungsstufen haben. Während für Glasfaserkabel häufig LC-Stecker verwendet werden, ist RJ45 der Standard für die Steckverbindung der meisten Ethernetkabel. Typisch dafür sind acht Kontakte, die in vier Paaren angeordnet sind. Es gibt mit EIA/TIA-568-A und EIA/TIA-568-B - zwei Varianten der Verbindung RJ45. Diese unterscheiden sich nicht in ihrer Funktion, nur die Kontakte sind anders angeordnet. Achten Sie darauf, wenn Sie Patchkabel mit Steckverbindungen vom Typ RJ45 kaufen.
Auswahl geeigneter Netzwerkadapter
Netzwerkadapter, auch als Netzwerkkarten oder NICs (Network Interface Cards) bezeichnet, sind das Bindeglied zwischen Ihrem Gerät und dem Netzwerk. Die Auswahl eines geeigneten Netzwerkadapters ist daher entscheidend für eine funktionierende Verbindung von Netzwerk und Endgeräten. Wählen Sie Adapter mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit und Unterstützung für die neuesten Netzwerkstandards. Dies gewährleistet eine optimale Datenrate und minimiert Engpässe.
Einsatz von Repeatern
In grossen Unternehmen oder Gebäuden mit vielen Wänden und Hindernissen können Repeater die Reichweite des WLANs erweitern. Ein Repeater, auch Signalverstärker genannt, nimmt das WLAN-Signal aus einem bestimmten Bereich auf und leitet es verstärkt in Bereiche weiter, die sonst schlechten Empfang haben. Er fungiert als eine Art Brücke zwischen dem Router und den entfernten Geräten, indem er das Signal aufnimmt, verstärkt und erneut aussendet. Durch den Einsatz von Repeatern können Sie sicherstellen, dass die Netzwerkleistung über die gesamten Geschäftsräume optimiert wird.
Weitere Massnahmen für die Verbesserung Ihrer Netzwerkleistung
Hochwertige und aktuelle Hardware für Ihr Netzwerk finden Sie bei Conrad. Daneben gibt es noch weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Netzwerkleistung. Prüfen Sie, welche der folgenden Optionen sich für Ihr Unternehmen eignet.
Effiziente Verwendung von LAN und WLAN
Verwenden Sie LAN-Verbindungen für Geräte, die eine hohe Bandbreite benötigen und in der Nähe des Netzwerkschalters sind. Für mobile Geräte und entfernte Bereiche des Unternehmens können Sie WLAN nutzen. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Netzwerk ausreichend Access Points hat, um eine gleichmässige Abdeckung zu gewährleisten.
Passende Netzwerktopologie wählen
Achten Sie bereits bei der Einrichtung auf eine passende Netzwerktopologie. Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Zum Beispiel sind bei einer Stern-Topologie alle Geräte mit einem zentralen Hub verbunden. Wenn dieser ausfällt, wirkt sich das jedoch auf das gesamte Netzwerk aus. Eine hohe Ausfallsicherheit bietet die Mesh-Topologie, bei der jedes Gerät mit jedem verbunden ist. Aufgrund der redundanten Verbindungen ist diese Variante jedoch sehr komplex und entsprechend teuer.
Quality of Service (QoS) und Traffic Shaping
Diese beiden Konzepte steuern den Datenverkehr im Netzwerk durch Priorisierung, wofür Sie bei der Implementierung die Regeln festlegen. Sie können QoS und Traffic Shaping im Router konfigurieren, aber auch in Switches, Firewalls, Endgeräten und Load Balancern. QoS stellt sicher, dass wichtiger Datenverkehr bevorzugt weitergeleitet wird. Traffic Shaping kann die Bandbreite für bestimmte Dienste begrenzen, damit andere Anwendungen reibungslos funktionieren.
Netzwerküberwachung und Fehlerbehebung: Frühzeitige Erkennung für eine optimierte Netzwerkleistung
Die Implementierung einer kontinuierlichen Netzwerküberwachung ist unerlässlich, um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmensnetzwerks sicherzustellen. Diese Überwachung ermöglicht es, potenzielle Engpässe, Ausfälle oder sonstige Abweichungen in Echtzeit zu erkennen und rechtzeitig darauf zu reagieren. Hier sind einige Schritte, die bei der Netzwerküberwachung hilfreich sind:
-
Netzwerkmonitoring-Tools: Nutzen Sie spezialisierte Netzwerkmonitoring-Tools, die den Datenverkehr, die Auslastung von Geräten, Latenzzeiten und andere wichtige Netzwerkparameter überwachen.
-
Datenverkehr-Analysen: Analysieren Sie den Datenverkehr, um Muster und Engpässe zu identifizieren.
-
Ereignisbenachrichtigungen: Konfigurieren Sie Ereignisbenachrichtigungen, die automatisch ausgelöst werden, wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten werden oder wenn kritische Ereignisse auftreten.
-
Kontinuierliche Optimierung: Basierend auf den Überwachungsergebnissen können Sie gezielte Optimierungsmassnahmen ergreifen.
Auf Netzwerksicherheit achten
Abgesehen von generellen Schäden, die Malware im Unternehmensnetzwerk anrichtet, kann sie auch die Ursache für eine mangelhafte Netzwerkleistung sein. Achten Sie deshalb konsequent auf die Netzwerksicherheit. Verwenden Sie auf allen angeschlossenen Geräten Anti-Malware-Lösungen.
Halten Sie sämtliche Software aktuell und installieren Sie regelmässig Updates. Definieren Sie Sicherheitsrichtlinien und schulen Sie Mitarbeitende zu entsprechenden Themen. Innerhalb des Netzwerks können Sie auch Intrusion Detection/Prevention Systems einsetzen, um Auffälligkeiten rechtzeitig zu erkennen.
Fazit
Ein schnelles und zuverlässiges Unternehmensnetzwerk ist entscheidend für den reibungslosen Geschäftsbetrieb. Durch die Verwendung hochwertiger Netzwerk-Komponenten wie Switches, Adapter und Patchkabel sowie die Implementierung bewährter Techniken wie regelmässige Aktualisierungen und Netzwerküberwachung können Sie die Netzwerkleistung erheblich optimieren. Indem Sie die Tipps von Conrad befolgen, legen Sie den Grundstein für ein effizientes und leistungsfähiges Netzwerk.
Services, die Ihr Business unterstützen
Neben erstklassigen Liefer- und Bestellservices wurden in zwei Jahrzehnten zahlreiche Services entwickelt, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen.
Business+
Das Rundum-Sorglospaket für alle Businesskunden.
E-Procurement
Massgeschneiderte Lösungen für Ihre Beschaffungsprozesse.
Termin- und Abrufaufträge
Planen Sie Ihre Lieferungen vorausschauend.
Kalibrier-Service
Professionell, preisgünstig, herstellerunabhängig, schnell.
Angebotsservice
Fordern Sie mit wenigen Schritten Ihr individuelles Angebot an.