Alle Produkte
Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Hochwertiges Werkzeug ist der Schlüssel zu exzellenten Arbeitsergebnissen. Ein Arbeitsplatz, der mit fachkundigem Werkzeug, passenden Maschinen und leistungsstarken Elektrogeräten ausgestattet ist, ist von unschätzbarem Wert.
Immerhin erleichtert die Verwendung von professionellem Equipment und Zubehör die tägliche Arbeit erheblich und steigert die Freude an der Tätigkeit. Lesen Sie in unserem Ratgeber, welche Werkzeuge Ihnen gut helfen können und was gutes Werkzeug auszeichnet.
Die Basics in der Werkstattausrüstung
Maßgeschneidertes Handwerkszeug für die jeweiligen Werkstücke und Aufgabenstellungen beschleunigt den Arbeitsfortschritt, spart Energie und minimiert Unfallrisiken. Eine gute Ausstattung zu einem fairen Preis fördert einen reibungslosen Arbeitsablauf, steigert die Produktivität und senkt die Kosten. Sie profitieren von langen Nutzungsdauern und höchster Präzision, während Schäden an Materialien vermieden werden.
Je nach Branche, Arbeitsumfeld, Aufgabenstellung und persönlichen Präferenzen kann der Bedarf an Geräten von einem gut ausgestatteten Werkzeugkoffer bis hin zu einer komplett ausgerüsteten Werkstatt mit Maschinen, Elektrowerkzeugen und Verbrauchsartikeln reichen. Als Experte für hochwertiges Werkzeug und professionelle Werkstattausrüstung unterstützt Conrad Sie bei Neuanschaffungen und gezielten Erweiterungen Ihrer Werkzeugausrüstung.
Neben einer Auswahl an professionellen Hilfsmitteln, Maschinen und elektronischen Geräten bietet unser Shop eine breite Palette an Montage- und Befestigungsmaterialien, Reinigungs- und Arbeitsmitteln sowie Systemen zur Aufbewahrung.
Wenn Sie Arbeitsplätze, Werkstätten, Servicefahrzeuge, Handwerker oder Monteure mit Arbeitsgeräten ausstatten möchten, die speziell auf Ihre Branche und Ihre Ansprüche zugeschnitten sind, ist dies mit unserem umfassenden Produktsortiment kein Problem. Bei uns finden Sie alles, was Sie benötigen – angefangen bei Schraubendrehern und Drehmomentschlüsseln über Spezialwerkzeuge bis hin zur kompletten Werkstatteinrichtung.
Handwerkzeuge
Von Schraubendrehern über Hämmer in verschiedenen Größen bis zu Handbohrern, Taschenmessern und gut sortierten Klein-Werkzeug-Sets finden Handwerker ein umfangreiches Sortiment vor.
Auch Inbusschlüssel, Zangen, Ratschen und Handsägen zählen zum praktischen Handwerkzeug, das in keiner Werkzeugtasche fehlen sollte.
Elektrowerkzeuge
Akkubohrer und -schrauber, Fräser und Hobel, Elektrosägen, aber auch Laserschneider und Heissklebepistolen gehören zur riesigen Auswahl an Elektrowerkzeugen. Handwerkende, Unternehmen und Heimwerker finden hier unter anderem Schleifmaschinen, Winkelschneider, Tacker und Multifunktionswerkzeuge. Dazu bietet Conrad passendes Zubehör wie Bohrer, Schleifmittel und Akkus in gängigen und auch in selten benötigten Ausführungen an.
Baumaschinen
Zu den Baumaschinen und Baugeräten zählen Gerätschaften für Neubauprojekte, Aushub- und Reparaturarbeiten sowie Abrissaufgaben. Hier finden Sie kompakte Betonrüttler zum Verdichten von Gießbeton ebenso wie hochwertige Steintrennmaschinen. Diese eignen sich mit hoher Leistung und Diamant-Trennscheiben bestens zum Schneiden von Stein und Beton, Ziegeln und Fliesen – die Baumaschinen und Baugeräte sind jeweils in verschiedenen Größen erhältlich.
Messwerkzeuge
Wo es auf den Millimeter oder den Bruchteil eines Gramms beim Bearbeiten von Materialien abkommt, sind kalibrierte Messgeräte hilfreich. Bei Conrad finden Sie neben Maßbändern, Messschiebern und Wasserwaagen auch Spezialmessgeräte wie Winkelmesser, Ultraschall-Entfernungsmesser, Messuhren und Ortungsgeräte.
Befestigungs- und Montagematerial
Dübel und Beschläge fallen ebenso unter diese Kategorie wie Nieten, Bolzen, Stifte, Gewindestangen, Schrauben und Muttern, aber auch Isoliermaterial, Lenkrollen für mobile Regale und ähnlich nützlicher Kleinbedarf.
Gartengeräte
Gärtner und Landschaftsbauer finden bei Conrad eine große Produktauswahl für die Rasen-, Baum- und Heckenpflege sowie das Drumherum. Die Werkzeugauswahl reicht von Rasenmähern in vielen Ausführungen, Gartenhandgeräten, Streugeräten bis hin zu Bewässerungssystemen.
Schweißen und Löten
Modernste Schweißtechnik fügt Werkstoffe unter Anwendung von Wärme und Druck dauerhaft zusammen. Plasmaschweißgeräte mit hoch erhitztem Gas, Schweißbrenner mit Schutzgas und Drahtvorschubgerät beim MIG/MAG-Schweißen oder Schweißelektrode sind etwa in der Autowerkstatt, auf dem Bau und bei der Metallverarbeitung verbreitet.
Werkstattbedarf
Oft wird das Offensichtliche vergessen, bei Conrad passiert Ihnen das nicht: Praktisches wie Kabeltrommeln, Leitern und Gerüste oder auch stabile und ausreichend groß dimensionierte Mülleimer gehören ebenso in eine Werkstatt wie Arbeitsgeräte und Maschinen selbst.
Was zeichnet gutes Werkzeug aus?
Gutes Werkzeug zeichnet sich durch mehrere wichtige Merkmale und Vorteile aus.
Zuverlässigkeit: Werkzeuge sollten ihre Funktion effektiv erfüllen und eine angemessene Lebensdauer haben. Qualität ist entscheidend, sowohl bei den Materialien, aus denen das Werkzeug hergestellt ist, als auch bei der Konstruktion und Herstellung.
Handhabe: Ein gutes Werkzeug liegt gut in der Hand und ermöglicht eine präzise Anwendung, was sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz erhöht. Es sollte zudem wartungsfreundlich sein, damit es lange Zeit problemlos verwendet werden kann.
Verfügbarkeit: Ersatzteile und Zubehör sollten schnell nachgeliefert werden können.
Preis-Leistungs-Verhältnis: Ein gutes Werkzeug bietet einen angemessenen Gegenwert für seinen Preis und erfüllt die Bedürfnisse des Benutzers auf zufriedenstellende Weise.
Die Entscheidung, ob Sie Ihr Equipment einzeln oder als Set kaufen sollten, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein Werkzeug-Set kann als Grundausstattung praktisch sein, besonders für Anfänger oder Hobby-Handwerker, da es die wichtigsten Werkzeuge zu einem günstigen Preis bietet.
Allerdings ist es wichtig, auf die Qualität zu achten, da minderwertiges Werkzeug Sicherheitsrisiken birgt und schneller ersetzt werden muss. Elektro- und Spezialwerkzeuge sollten oft einzeln erworben werden, da jeder Heimwerker unterschiedliche Bedürfnisse hat und Sets teuer sein können. Bei akkubetriebenen Werkzeugen kann eine Serie sinnvoll sein, aber es ist auch wichtig, auf die Austauschbarkeit der Batterien zu achten.
Für Reparaturen und Arbeiten mit Metall sind spezielle Werkzeug-Sets oft von Vorteil. Sie bieten eine Auswahl an Hilfsmitteln für unterschiedliche Anwendungen und erleichtern die Arbeit. Auch ein Werkzeugkasten kann dabei helfen, das Equipment ordentlich und griffbereit aufzubewahren.
Welches Werkzeug ist für die Grundausstattung notwendig?
Sind Sie gern handwerklich beschäftigt oder dabei, eine Wohnung beziehungsweise ein Haus umzubauen, ist eine Grundausstattung sehr hilfreich. Folgende Werkzeuge sollten Sie daher auf Lager haben:
Äxte und Hämmer in verschiedenen Größen
Schraubendreher in verschiedenen Größen
Zangen in verschiedenen Größen
Inbusschlüssel in verschiedenen Größen
Messer, Scheren und Schaber
Schleifer
Sägen
Spachtel und Kellen
Cuttermesser
Nägel, Dübel und Schrauben
Welches Equipment ist für ein sicheres Arbeiten wichtig?
Ob Hobbywerkstatt oder Profi, Arbeitssicherheit sollten Sie zu jedem Zeitpunkt beachten. Sorgen Sie also dafür, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz, Atemmasken, Schutzbrillen und Schutz für die Knie griffbereit zu haben.