Nos meilleures ventes
Am häufigsten gekauft
Produits les mieux notés
Top bewertete Produkte
Conseils
Même s'il fait sombre et froid dehors, Noël est pour la plupart des gens la plus belle période de l'année. Avant même la période de l'Avent, une décoration festive investit les appartements, les maisons et les jardins. Outre les décorations de Noël de bon goût, les illuminations de Noël jouent un rôle essentiel.
Un éclairage de Noël festif crée l'ambiance parfaite pour un Noël réussi. Des bougies LED ressemblant à des vraies scintillent dans l'appartement et les fenêtres brillent de mille feux grâce aux guirlandes lumineuses. Même les décorations de Noël sont mises en scène avec des lumières d'ambiance du plus bel effet. À la tombée de la nuit, la décoration attire tous les regards.
Mais l'ambiance d'avant Noël est également très perceptible dans le jardin. En effet, l'éclairage classique aux bougies transforme le sapin devant la maison, d'ordinaire si discret, en un arbre de Noël imposant et lumineux.
La haie à feuilles persistantes près de la clôture, l'arbuste dénudé dans un coin et le petit buisson près de la terrasse sont également décorés de lumières vives. Il suffit de quelques touches lumineuses pour les sortir de l'obscurité et les attirer dans le champ de vision de l'observateur.
Les filets lumineux, les rideaux lumineux et les guirlandes lumineuses suspendus au balcon et à la façade complètent harmonieusement l'éclairage extérieur à Noël. Les possibilités d'illuminations de Noël personnalisées sont donc apparemment illimitées. Mais toutes les illuminations de Noël ne peuvent pas être utilisées partout.
Si vous souhaitez installer vos illuminations de Noël à l'extérieur, vous devez absolument veiller à ce que les lampes et guirlandes lumineuses résistent aux conditions défavorables avec pénétration d'humidité. L'indice de protection IP fournit des informations à ce sujet.
Si l'illumination de Noël est utilisé à l'intérieur, il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce sujet. Bien au contraire : les guirlandes lumineuses à LED basse consommation fonctionnant avec des piles rendent l'éclairage de Noël sans fil et flexible.
Les fenêtres, les armoires ou même les étagères sont éclairées en un clin d'œil, sans avoir recours à des rallonges gênantes. Ainsi, vous mettez parfaitement en lumière vos décorations de Noël.
Eclairage décoratif même sans branchement électrique
À une époque où les ressources se font de plus en plus rares, le thème des illuminations de Noël revient régulièrement sur le devant de la scène à la fin de l'année. En effet, les coûts énergétiques en hausse constante représentent désormais un sérieux problème pour de nombreux ménages, entreprises et communes. De nombreuses personnes se demandent si, pour des raisons de coûts, les illuminations de Noël peuvent être maintenues comme avant. Pour pouvoir répondre concrètement à cette question, il faut d'abord déterminer les besoins énergétiques et les coûts actuels associés au fonctionnement des illuminations de Noël.
Les données suivantes servent de base à notre exemple de calcul, mais vous pouvez toujours les adapter à vos valeurs actuelles.
Durée de fonctionnement : 37 jours (1er décembre au 6 janvier)
Durée d'éclairage : 8 heures par jour
Coûts d'électricité : 0,50 CHF par kWh
La puissance absorbée et la consommation d'énergie de la ou des guirlandes lumineuses sont indiquées sur les fiches techniques, sur l'emballage ou sur l'étiquette énergie. Pour notre exemple de calcul, nous avons utilisé une guirlande lumineuse courante avec 100 LED et une consommation d'énergie de 4 kWh/1000h. Cette valeur correspond à une puissance électrique de 0,004 kW ou 4 watts.
Pour cette guirlande lumineuse, les coûts d'électricité sur la période complète de Noël se calculent comme suit :
37 jours x 8 heures x 4 W = 1184 Wh ou 1,184 kWh x 0,50 CHF = 0,59 CHF
Éclairage à plus grande échelle
Le grand sapin de Noël illustré ci-contre est équipé de 4 systèmes de guirlandes lumineuses (de 4 W et 100 LED chacune) et de 12 extensions (de 3 W et 100 LED chacune). Les 1600 LED ont donc une puissance totale de 52 W. Avec les durées de fonctionnement précitées, les coûts d'électricité pour l'ensemble de la période de Noël ne s'élèvent qu'à 7,70 CHF malgré le nombre élevé de LED.
Bilan :
Si l'on remplace les ampoules à incandescence énergivores par des guirlandes lumineuses LED basse consommation, les coûts d'électricité restent tout à fait limités. De plus, il n'est pas nécessaire d'installer autant de guirlandes lumineuses sur un arbre. Une durée d'éclairage plus courte aurait également un effet positif sur la consommation d'électricité.
Le fait que les nouvelles illuminations de Noël LED ou le rideau lumineux LED soient installés à l'extérieur ou non joue un rôle important. En effet, ce n'est que si une guirlande lumineuse LED est vraiment conçue pour une utilisation en extérieur qu'elle vous procurera longtemps du plaisir. C'est pourquoi nous avons fait une petite présélection pour vous concernant l'intérieur ou l'extérieur.
Illuminations de Noël pour l'intérieur
Illuminations de Noël pour l'extérieur
Nos recommandations de produits pour l'intérieur ....
... et pour l'extérieur !
Une guirlande lumineuse du commerce comporte toujours un certain nombre de lampes ou de LED. L'alimentation électrique ou le bloc d'alimentation de la guirlande est alors toujours conçu exactement pour ce nombre d'ampoules.
Si le nombre de lumières n'est pas suffisant pour illuminer un sapin de Noël, il faut installer une deuxième ou une troisième guirlande lumineuse sur le sapin. Chaque chaîne a son propre bloc d'alimentation. Dans le cas d'un grand sapin, la répartition du courant devient un véritable défi.
Dans un système de guirlandes lumineuses, il y a un kit de base avec un bloc d'alimentation puissant. Le kit de base peut être étendu, prolongé et adapté individuellement grâce à différents kits complémentaires.
Important : seuls les composants du système d'un même fabricant peuvent être combinés entre eux.
C'est pourquoi il est important de s'informer, avant de prendre une décision d'achat, sur les composants disponibles, par exemple pour le système de guirlandes lumineuses de Hellum ou le système de guirlandes lumineuses de Konstsmide.
Tout comme le choix et l'installation, la commande de l'éclairage de Noël doit également être bien planifiée. En effet, même si des guirlandes lumineuses LED basse consommation sont utilisées, les heures d'allumage et d'extinction doivent être définies avec précision. Cela permet d'éviter des frais d'électricité inutiles.
Tout aussi indispensable : il faut absolument avoir chez soi des ampoules de rechange et des piles pour les guirlandes lumineuses sans fil.