Homematic IP - Un système unique pour tous les appareils domotiques
Les commandes domotiques intelligentes simplifient énormément la vie. De nombreux processus quotidiens sont automatiques dans les systèmes domotiques et les bureaux : commandes de l'éclairage, des volets roulants et du chauffage ainsi que système de sécurité s'adaptent à chaque situation. Une commande manuelle n'est plus nécessaire. Cela permet de gagner du temps et de se consacrer à d'autres activités.
Par ailleurs, grâce à des optimisations intelligentes du processus, il est possible de réduire sa facture d'énergie d'environ 30 % par rapport à une utilisation habituelle de du bâtiment. Investir dans des technologies d'avenir est également rentable.
Avec Homematic, instaurez votre réseau domotique ou votre bureau intelligent et misez en même temps sur le leader du marché , qui a accompagné depuis le début le développement matériel et logiciel de la commande domotique automatisée et l'a encouragé de façon décisive. En effet la fondation Warentest a récompensé la marque pour son action particulièrement en faveur de la "simplicité d'utilisation".
- La marque Homematic dispose, avec près de 90 appareils pour système domotique radiocommandé, de la gamme de produits la plus large en matière de solutions domotiques.
- Une connexion locale entre les appareils Homematic IP garantit que les principales fonctions perdurent même en cas de coupure d'Internet.
- L'application de commande d'Homematic est gratuite. Les appareils tiers peuvent également être intégrés par la plateforme de développement ouverte.
Les produits Homematicsont constituent des solutions domotiques établies pour tous les domaines de la maison connectée. Convenant aussi bien débutants qu'aux plus expérimentés, tous les appareils IP d'Homematic sont compatibles entre eux et faciles à installer.
La centrale sans fil Homematic IP Access Point est une station de base principale permettant de gérer en même temps tous les appareils domotiques*.
Elle établit la connexion entre le réseau domotique local et les différents points d'accès des appareils pour offrir un accès libre à Internet. De plus, la centrale sans fil récapitule l’état de tous les appareils Homematic IP existants. Ainsi, même en déplacement, loin de chez vous, vous y avez toujours accès par smartphone ou tablette.
- Avec la centrale sans fil, vous pouvez gérer des processus domestiques ou bureautiques complexes sous la forme d’un système intégré, réaliser un système domotique global.
- Vos données sont sécurisées lors de la transmission grâce au cryptage AES complet et certifié.
- La centrale sans fil Homematic est compatible avec les cloud de Google Home, Alexa et d’autres fabricants
Il possible de débuter dans la domotique par le kit de démarrage Homematic IP Eclairage HmIP-SK6. Les deux prises connectées de variateur sont branchées simplement entre la lampe et la prise murale.
La programmation horaire pour commander automatiquement l’éclairage est également possible tout comme la modification spontanée du scénario d’éclairage. Les prises intercalaires intelligentes communiquent avec la station de base.
Grâce à Access Point, vous pouvez les piloter depuis votre smartphone via une application dédiée. Lors de l’inscription des appareils dans l’application Homematic IP, aucune donnée personnelle n’est demandée..
Le pack Homematic IP Chauffage comprend une tête thermostatique ainsi qu’un contact pour porte ou fenêtre, lequel adapte automatiquement la consommation d’énergie pour le chauffage à la ventilation. Grâce aux thermostats intelligents, vous pouvez économiser jusqu’à 30 % sur votre budget chauffage.
A ceci s’ajoute la station de base Home Control Access Point qui vous permet de commander tous les appareils facilement depuis votre smartphone ou tablette.
L’application gratuite Homematic IP permet de créer des cycles de chauffage en définissant automatiquement que l’habitation sera plus chauffée par exemple le jour que la nuit. Ou bien que les couloirs ou les débarras doivent avoir une température inférieure que dans la salle de bains, le salon et le bureau.
Conseil : Montez les modules vous-même !
L’installation d’une commande intelligente du chauffage ne nécessite pas l’intervention d’une société spécialisée, car seul l’élément de commande est remplacé et monté directement sur le radiateur. Il suffit de dévisser simplement le thermostat de radiateur existant. La tête thermostatique sans fil qui le remplace est montée sur le même filetage. Vous aurez juste besoin d’une pince éventuellement pour la serrer.
Après l’éclairage et le chauffage, le système d’ombrage avec des stores est un autre point important du système domotique ou immotique. En particulier, dans les bureaux où la lumière du soleil se reflète directement et est particulièrement gênante quand on travaille sur écran. Au rez-de-chaussée et dans les locaux commerciaux, des volets roulants sont baissés le soir ou à leur de la fermeture pour des raisons de sécurité. Avec le kit de démarrage Homematic IP de commande des volets roulants, vous recevez un set pour deux rideaux métalliques différents ainsi qu’une centrale Access Point pour l’application Homematic. Cette dernière permet de programmer des horaires fixes de commande des volets roulants mais aussi de commander à distance les rideaux métalliques.
Le kit de démarrage Homematic IP Détecteurs de fumée HmIP-SK4 comprend trois détecteurs de fumée, qui intègrent chacun une sirène d’alarme, et une station de base pour la connexion et l’accès à l’application Homematic IP.
- Si des émanations de fumées nocives sont décelées, un bip d’alerte retentit chez vous.
- Ensuite, vous recevez une notification sur l’application de votre smartphone ou tablette.
- Jusqu’à 40 détecteurs de fumée Homematic peuvent être connectés ensemble à la station de base. La durée de vie de la pile des détecteurs de fumée est de 10 ans.
Le système d’alarme disponible avec le kit de démarrage Homematic IP Sécurité HmIP-SK7 est un ensemble constitué d’un détecteur de mouvement, d’une sirène d’alarme, de contact pour portes ou fenêtres ainsi que d’une station de base pour l’accès à l’application Homematic IP.
Si le détecteur de mouvement détecte un événement alarmant, la sirène est immédiatement activée sur place et un signal d’alarme est envoyé à l’application sur votre smartphone. Une puissante alarme effraie aussitôt la plupart des cambrioleurs.
Le détecteur de mouvement est discret afin de ne pas être décelable par les intrus. De ce fait, votre domicile ou votre local commercial est protégé efficacement en votre absence.
*Tous les appareils Homematic fonctionnent également séparément sans la centrale sans fil uniquement avec votre Access Point fourni avec l’appareil.