Knipex – l'entreprise derrière les pinces.
Depuis plus 135 ans et quatre générations, nous travaillons avec passion pour être, pour nos clients et les utilisateurs, le meilleur fabricant de pinces – avec un positionnement clair, des exigences élevées et toujours de nouvelles idées. Notre marque jouit d'une excellente réputation de fiabilité dans le monde entier. Nous sommes honorés de cette marque de confiance que nous souhaitons sans cesse renouveler.
Nous cherchons le succès mas à n'importe quel prix. Nos actions sont guidées par des valeurs, notamment en termes de développement durable, de responsabilité visà-vis de la société et de l'environnement dans lequel nous vivons. Par d'importants investissements pour moderniser notre site de production et améliorer la qualification de notre personnel, nous posons dès aujourd'hui les bases du succès de demain pour rester, à l'avenir, aux yeux de nos clients le meilleur partenaire en matière de pinces.
Les pinces Knipex sont différentes : Idées pour plus de fonctionnalités et de performance.
Des pinces de plus en plus perfectionnées – c'est l'idée directrice à laquelle nous consacrons toute notre compétence et créativité pour la réaliser. Nous nous satisfaisons pas des solutions habituelles et élaborons constamment de nouveaux modèles ou des améliorations de modèles existants pour une meilleure prise en main et pour un travail plus facile et plus précis.
C'est ainsi que nous aboutissons à des solutions non conventionelles qui constituent de nouvelles références pour le secteur : nouvelles méthodes de transmission de force, facilité d'utilisation et rapidité d'exécution, combinaison de différentes fonctions dans un outil et solution astucieuse aux problèmes pour des applications spéciales. Cela présente un gain de temps pour nos utilisateurs qui n'ont pas à forcer pour mener à bien leurs travaux. Outre, les importantes innovations, nous perfectionnons constamment nos modèles pour en améliorer la fonctionnalité, l'ergonomie et la durée de vie.
Pas à pas : de l'idée au produit.
De l'idée première au produit commercialisable, c'est un long chemin avec nombreuses étapes. Nous ne perdons de vue l'objectif de tout perfectionnement ou toute innovation : apporter une réelle amélioration pour l'utilisateur. Pour mettre en oeuvre nos idées, nous employons les technologies et les procédés les plus modernes.
Au départ, nous définissions avec soin le cahier des charges, puis nous sélectionnons les meilleurs concepts. L'outil est alors modélisé sur ordinateur et son fonctionnement est simulé au moyen d'un logiciel spécial. S'ensuivent les premiers modèles par des imprimantes 3D, leur usinage et amélioration, puis le fraisage et le test approfondi de prototypes en acier – bien entendu en collaboration étroite avec des utilisateurs aguerris. Les premiers produits fabriqués selon des procédés de production en série subissent encore une fois des tests complets dans des conditions nettement supérieures à l'utilisation normale.
Un acier de qualité pour des produits de qualité.
Une pince Knipex n'est pas une pince lamda et vous avez raison d'être exigents ! Le même souci d'exigence commence dès le choix du matériau. Puisque les très nombreux types de pince de notre assortiment sont dimensionnés pour différentes applications et contraintes, nous employons différents alliages d'acier laminés sélectionnés pour répondre parfaitement au but d'utilisation et à notre cahier des charges. Longue tenue des tranchants pour couper même des câbles très durs, extraordinaire résistance à la rupture même à des couples élevés ou une bonne protection contre la corrosion sont quelques exemples des objectifs de qualité.
Les matériaux respectifs subissent plusieurs traitements thermiques successifs pour obtenir leur structure moléculaire spéciale avec un équilibre parfait entre dureté et résistance. C'est ainsi que nous atteignons un haut niveau de fiabilité, robustesse et longévité qui caractérisent les pinces Knipex.
Nos pinces prennent forme à chaud sous haute pression.
Le forgeage est une ancienne technique qui exerce encore aujourd'hui une forte fascination. La pièce d'acier jaune incandescent portée à une température de 1 250 °C est frappée à une force pouvant atteindre jusqu'à cinq tonnes dans une matrice supérieure et une matrice inférieure. Il obtient ainsi sa forme de base et en même temps sa structure très compacte.
La fabrication des matrices de forgeage sur notre unité de conception d'outils nécessite une somme d'expérience et de précision car avec la pièce brute, des jalons décisifs pour la qualité ultérieure de la pince sont posés. Les contours de la pièce forgée sont ensuite fraisés sur des centres d'usinage dans le bloc matriciel durci et très résistant.
La précision est notre mot d'ordre pour une fiabilité à 100 %.
La précision est déterminante pour le fonctionnement d'une pince : sans précision, aucune coupe, préhension et déformation fiables ni jeu. Des tolérances minimales prescrites, dont le respect rigoureux est assuré grâce à un système de production moderne, nous permettent d'atteindre nos exigences strictes en matière de qualité.
C'est par des mesures strictes et de nombreux essais que nous parvenons à ce niveau d'exigence après chaque étape de fabrication jusqu'au contrôle final. Pour ce faire, nous avons recours aux techniques de mesure les plus modernes et à des bancs d'essais pour les tests d'endurance ainsi qu'un examen manuel et pratique de chaque pince.