Conseils
Qui ne connaît pas cette situation ? Vous avez oublié d'éteindre vos phares et le lendemain matin, la batterie de votre voiture est bien sûr déchargée. Il est alors pratique d'avoir sous la main une aide au démarrage qui permet de remettre en arche rapidement la batterie auto.
Les chargeurs de batterie pour voitures et camions nous sauvent en cas d'urgence, lorsque le véhicule ne démarre plus. Les aides au démarrage sont relativement faciles à brancher directement sur la batterie et la rechargent en peu de temps. Découvrez ici comment fonctionnent les chargeurs, quels sont les différents types de chargeurs et pour quels types de batteries chaque modèle est adapté.
Qu'est-ce qu'un chargeur de batterie ?
Les chargeurs de batterie pour voitures peuvent servir d'aide au démarrage lorsque la batterie du véhicule est déchargée et qu'il n'est plus possible de faire démarrer le véhicule. En effet, la batterie de démarrage d'un véhicule fournit l'énergie nécessaire au démarreur pour que le véhicule puisse démarrer. La batterie d'un camion ou d'une voiture est rechargée par l'alternateur du véhicule une fois que le moteur est en marche, il est donc très peu probable que la batterie s'épuise en cours de route. Cela ne peut se produire que dans des cas extrêmes, par exemple lorsqu'il fait très froid, que la batterie est très sollicitée et déjà largement déchargée et que l'alternateur ne parvient pas à soutenir la charge.
La batterie peut être mise à rude épreuve lorsque le véhicule n'est pas utilisé car, même à l'arrêt et avec le moteur coupé, de l'énergie peut être consommée, par exemple par les feux de stationnement, le chauffage de stationnement, la radio, les horloges et autres appareils intégrés. Les courts trajets fréquents sont également problématiques car la batterie doit fournir beaucoup d'énergie pour le processus de démarrage mais ne peut pas être complètement rechargée en raison de la courte distance.
Si la batterie est déchargée au point que le véhicule ne puisse plus être démarré, il faut recourir à une aide au démarrage, par exemple sous la forme de chargeurs de batterie. L'avantage par rapport à la solution "classique", où l'on puise dans la batterie d'un autre véhicule à l'aide d'un câble de démarrage pour pallier la faiblesse de la batterie, est évident : vous ne devez pas attendre que le service de dépannage ou un ami vienne à votre secours, mais vous pouvez recharger vous-même la batterie de la voiture ou du camion.
Les chargeurs de batterie peuvent en outre contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie d'un camion ou d'une voiture car des décharges profondes répétées peuvent endommager l'accumulateur à long terme. Les chargeurs de batterie auto sont généralement portatifs et peuvent être utilisés sans nécessiter de grandes connaissances techniques. De plus, il n'est normalement pas nécessaire de démonter la batterie du véhicule pour la recharger.
Quels sont les différents types de chargeur de batterie ?
Les chargeurs peuvent être différenciés selon différents critères, notamment selon le type de véhicule auquel ils sont adaptés. Les modèles pour voitures et motos disposent généralement d'une tension de batterie de 6 ou 12 V. Ils sont relativement compacts, transportables et assez bon marché à l'achat, pour autant qu'il ne s'agisse pas de chargeurs professionnels dédiés dotés de nombreuses fonctions supplémentaires. Les chargeurs dits de garage offrent souvent un choix de différents courants de charge et de valeurs de tension, parfois avec détection automatique de la tension, conviennent à différents types de batteries et peuvent être équipés de fonctions supplémentaires comme une aide au démarrage ou un contrôle de l'état de la batterie. Les chargeurs 24 V sont principalement conçus pour les batteries de camions ou d'autres véhicules utilitaires, comme les bus. Les chargeurs pour camions sont souvent plus grands, plus lourds et moins transportables.
De nombreux modèles sont des chargeurs automatiques. Ils se distinguent par une manipulation particulièrement simple, se branchent facilement et s'utilisent par simple pression sur un bouton. Il existe parfois différents programmes au choix, par exemple pour surveiller la charge, tester la batterie, régénérer les batteries profondément déchargées ou maintenir la charge. Ce dernier permet de prévenir les décharges profondes et de ménager la batterie du véhicule.
Notre conseil pratique : N'attendez pas qu'il soit trop tard !
Les chargeurs de voiture sont des aides pratiques lorsque la voiture ne démarre plus. Il est toutefois recommandé de ne pas attendre la panne et de vérifier de temps en temps l'état de la batterie et la recharger si nécessaire. Cela vaut en particulier pour tous ceux qui font souvent de courts trajets ou qui laissent souvent leur voiture à l'arrêt pendant une longue période. Les chargeurs dotés d'une "fonction de charge intelligente" entrent dans une phase de recharge après la charge complète et passent ensuite à la phase de maintien de la charge. Cela permet de ménager la batterie et contribue à prolonger sa durée de vie. En cas de décharge profonde, la batterie peut être endommagée, ce qui se répercute par exemple sur la capacité de décharge. En cas de décharge profonde, de nombreux chargeurs proposent une "fonction de sauvetage" ou un mode de régénération qui remet la batterie du véhicule en état de fonctionnement. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de disposer d'un chargeur doté des fonctions correspondantes pour surveiller la batterie. Un simple multimètre ou voltmètre permet de contrôler la tension délivrée.
Que faut-il considérer lors de l'achat d'un chargeur de batterie ?
Outre le domaine d'utilisation, il existe d'autres critères à prendre en compte lors de l'achat d'un chargeur. Faites attention au type de batterie, à la tension de la batterie et à sa capacité. Tous les chargeurs de batterie pour véhicules ne sont pas compatibles avec toutes les batteries. Vérifiez donc dans la description du produit si le chargeur choisi est bien adapté à votre propre batterie.
FAQ – Questions fréquentes concernant les chargeurs de batteries auto
Combien de temps faut-il pour recharger la batterie d'une voiture ?
Vous pouvez facilement le calculer si vous connaissez la capacité de la batterie du véhicule et le courant de charge du chargeur de batterie. Par exemple, si une voiture a une capacité de batterie de 80 Ah et que le courant de charge est de 5 A, il faut 16 heures pour recharger complètement la batterie (si elle était complètement déchargée).
Faut-il débrancher la batterie du véhicule pour la recharger ?
Certains chargeurs n'en ont pas besoin, selon les indications du fabricant, mais il est conseillé de débrancher la batterie de la voiture ou l'alimentation électrique par mesure de sécurité.
Comment brancher un chargeur ?
Les câbles et les pinces nécessaires sont généralement fournis avec le chargeur. Il est important d'effectuer un câblage correct afin d'éviter les courts-circuits. Le câble rouge est fixé au pôle positif de la batterie avec la pince correspondante, le câble noir au pôle négatif. Veillez à ne connecter le chargeur au réseau électrique que lorsqu'il est branché et à le débrancher avant de le séparer de la batterie de la voiture.