Conseils
Liseuses » Avoir toujours des livres numériques avec soi
Lire un livre sur papier a toujours du charme mais dans de nombreuses circonstances, une liseuse offre clairement des avantages. Lorsque la bibliothèque n'a plus de place disponible ou que l'on doit emporter beaucoup de livres en voyage, la liseuse est la solution !
Qu'est-ce qui définit une liseuse et quelles sont les particularités proposées par les différents fournisseurs ? Notre guide vous donne les réponses aux principales questions.
Une liseuse est un appareil permettant de lire des livres sous forme numérique via un écran. Les livres électroniques sont transférés sur la liseuse et peuvent ensuite être lus sans nécessiter de connexion Internet.
Cette fonctionnalité est également disponible sur les smartphones et les tablettes PC. Ces appareils disposent pour cela de leurs propres applications de lecture. Pour une lecture occasionnelle, le téléphone portable et la tablette sont certes des alternatives, mais ceux qui lisent beaucoup ont tout intérêt à opter pour une liseuse.
Une tablette a un écran plus grand qu'un smartphone, mais ces deux appareils consomment plus d'énergie pour la lecture qu'une liseuse. La batterie de la plupart des modèles dure des semaines.
De plus, contrairement aux smartphones et aux tablettes, l'écran d'une liseuse est conçu pour avoir un aspect proche du papier. On parle aussi dans ce contexte de papier électronique car le texte affiché à l'écran ressemble à l'encre sur du papier.
Les trois marques les plus connues sont Amazon Kindle, Tolino et PocketBook. Alors que PocketBook et Tolino offrent aux lecteurs une plus grande flexibilité, Amazon Kindle apporte une contrainte d'appareil. Avec un Kindle, vous accédez à l'offre d'achat d'une grande bibliothèque chez Amazon mais vous êtes aussi tributaire de l'offre d'Amazon.
Les appareils tels que les smartphones utilisent des cristaux liquides qui, sous l'effet de la tension, changent de position et laissent ainsi apparaître le fond de l'écran. Ce processus ne fonctionne que sous tension, c'est pourquoi la batterie est constamment sollicitée.
Grâce à l'encre électronique, une liseuse peut générer du texte de manière passive. Pour cela, elle utilise de minuscules capsules. Chaque capsule contient un liquide et de petites particules. Ces particules connaissent deux états de charge : positif ou négatif. Sous tension, les particules positives se déplacent vers le haut. Pour l'œil humain, une image en noir et blanc apparaît.
Comme la charge des particules n'est pas perdue en cas d'interruption de l'alimentation électrique, il suffit d'une impulsion pour afficher le texte. Ensuite, il n'est pas nécessaire d'alimenter en permanence la page en question pendant le temps de lecture.
Liseuse avec écran couleur ?
Alors que la plupart des liseuses se limitent à un affichage en noir et blanc, il existe quelques exceptions, par exemple le modèle "InkPad Color" de PocketBook. L'écran HD de 1404 x 1872 pixels peut afficher 4'096 couleurs.
Qu'il s'agisse de Kindle, de Tolino ou de PocketBook, ces appareils comportent tous cinq éléments essentiels : processeur, mémoire, interfaces de transfert de données, batterie et écran.
Processeur
Le processeur est le cœur de l'appareil. Le Kindle "Oasis 3" de 2019 utilise par exemple le processeur i.MX7D de NXP. Ce processeur dual-core fonctionne à 1 GHz. La liseuse "Tolino vision 5", commercialisée également en 2019, fait appel aussi au fabricant NXP mais préfère le processeur i.MX6 à 1 GHz.
Interfaces
Pour qu'un livre numérique puisse être stocké dans l'appareil, les données doivent être transférées. Pour ce faire, il est possible d'utiliser un câble USB ou de télécharger le contenu en ligne. Ce dernier fonctionne via une interface WiFi. Il existe également des liseuses avec fonction Bluetooth.
Batterie
En règle générale, une batterie lithium-ion est intégrée et alimente l'appareil en énergie pendant des semaines. Cela permet d'obtenir une autonomie nettement supérieure à celle que pourrait offrir une tablette.
Mémoire
Pour stocker les livres numériques sur la liseuse, il existe une mémoire interne. De nombreux modèles offrent 8 ou 16 Go. Ces tailles sont suffisantes pour stocker des milliers de livres. Si un livre est disponible dans l'un des formats ePub (publication électronique) courants, il dépasse rarement 1 Mo. C'est pourquoi une liseuse avec 256 Mo de mémoire peut être suffisante. La Kindle Paperwhite offre la plus grande capacité de stockage, soit 32 Go.
Ecran
La liseuse est intégrée à un boîtier plat. L'écran est entouré par le cadre supérieur, a une épaisseur d'à peine un millimètre et est recouvert d'un film. On parle aussi souvent d'écrans E-Ink. Par e-ink, on entend l'encre électronique qui affiche le texte. Il est en outre recommandé de miser sur un écran antireflet. En cas d'exposition directe au soleil, il est plus facile de lire sans effet de miroir.
Pour trouver la liseuse qui vous convient, vous devez tenir compte de différentes caractéristiques. La pondération de différents facteurs au cas par cas est décisive pour l'achat. Voici les critères les plus importants dans ce contexte :
Taille
La taille des caractères et l'interligne peuvent être réglés de manière d'autant plus agréable que l'écran est grand. La majorité des appareils ont une taille de 6 pouces. Un écran plus grand attend les acheteurs du Kindle "Oasis" et du modèle Tolino "vision 5". Tous deux sont de 7 pouces. Le PocketBook "InkPad X" offre un écran particulièrement grand avec 10,3 pouces.
Rétroéclairage
De nombreuses liseuses ont un éclairage intégré. C'est décisif si l'on ne souhaite pas lire qu'en journée ou qu'avec un éclairage idéal de la pièce. Outre une luminosité fixe, une lumière frontale réglable individuellement est pratique.
Emplacements pour cartes mémoire
Si l'on sait à l'avance que beaucoup de livres seront enregistrés sur l'appareil, on peut soit choisir directement une liseuse avec une mémoire interne de 32 Go, soit opter pour un modèle avec un emplacement pour carte mémoire. Dans ce cas précis, l'emplacement permet d'augmenter ultérieurement la mémoire existante.
Appareils compatibles DRM
La liseuse doit être compatible DRM pour autoriser les achats de livres. DRM signifie "Digital Rights Management" (gestion des droits numériques). Lors de l'achat d'un livre numérique, vous indiquez votre identifiant Adobe. Le livre électronique acheté est transmis et lié à cet identifiant personnel.
Formats lisibles de livre numérique
A l'exception des appareils Kindle, qui sont délibérément conçus par Amazon pour pouvoir lire principalement des livres électroniques Amazon, la plupart des liseuses supportent un grand nombre de formats. Outre le célèbre format ePub, il s'agit notamment des formats PDF, DOC et DOCX ainsi que MOBI, TXT, HTML et AZW/AZW3.
Fonctions pratiques
Pour que l'utilisation soit encore plus confortable, de nombreux modèles proposent des fonctions supplémentaires, comme un marque-page numérique. Un dictionnaire peut également être intégré afin de faciliter la lecture d'ouvrages en langue étrangère. Il est également possible de réaliser de petites notes.
Pour qui la Kindle d'Amazon n'est pas adaptée ?
Tandis que certains lecteurs tiennent absolument à avoir un Kindle d'Amazon, d'autres acheteurs excluent d'office les modèles Kindle. En effet, ceux qui n'ont pas de compte Amazon ou qui ne souhaitent pas en avoir un ne peuvent pas utiliser de Kindle.
N.B.: Le célèbre modèle Kindle d'Amazon est l'un des leaders du marché des liseuses. Son principal inconvénient est qu'il est largement basé sur le format AZW/AZW3 propre à Amazon. Le Kindle ne peut pas afficher les livres électroniques au format ePub, plus répandu, ou seulement après conversion.