Conseils
Un support pour téléphone portable dans la voiture vous permet d'utiliser votre smartphone en toute sécurité pendant le trajet en voiture et de l'utiliser par exemple comme appareil de navigation ou pour téléphoner en mode mains libres. Il se fixe facilement sur le pare-brise, le tableau de bord ou la grille d'aération.
Consultez notre guide pour savoir ce qui caractérise concrètement les supports de téléphone portable pour voiture et connaître les critères importants lors de l'achat.
Les supports pour smartphone se composent essentiellement de deux éléments : une partie pour la fixation dans la voiture et une partie qui maintient le téléphone portable. En général, les supports pour téléphone portable de voiture sont d'abord fixés dans la voiture. Ensuite, le le smartphone est placé et fixé dessus. Le téléphone portable peut alors être enclenché et retiré après le trajet. En règle générale, les supports pour téléphones portables de voiture sont prévus pour être montés sur le pare-brise, sur la ventilation ou sur le tableau de bord et sont équipés, selon le modèle, d'une fixation correspondante, comme des ventouses ou des pinces.
Support auto de téléphone à ventouse
Pour les supports de téléphone portable à ventouse, il suffit de presser la ventouse sur une surface lisse de la voiture, comme le pare-brise ou le tableau de bord. Cela crée une dépression qui maintient le support en place. La surface doit être sèche et propre, sinon la ventouse risque de se détacher d'elle-même. L'avantage d'un support de téléphone portable à ventouse réside dans la facilité de fixation. En outre, un tel support peut être retiré et repositionné sans laisser de traces.
Support auto de téléphone à pinces
Les supports à pinces ou à clipser sont fixés dans les fentes de la grille de ventilation de la voiture. Pour éviter qu'ils ne glissent ou n'émettent un bruit désagréable, ils sont habituellement recouverts de caoutchouc sur leur face intérieure. Le revêtement en caoutchouc amortit les chocs et les vibrations et assure une bonne tenue. Si vous fixez un support auto sur la grille de ventilation, il peut arriver que, selon l'orientation et la taille de votre smartphone, des éléments de commande de l'autoradio soient recouverts. Il faut éviter cela.
Tapis antidérapant pour le tableau de bord
Il existe des tapis antidérapants à placer sur le tableau de bord, lesquels sont dotés d'un support de téléphone portable intégré. Les suppports ont soit un revêtement en caoutchouc sur leur face inférieure, ce qui les empêche de glisser, soit une surface adhésive. Les modèles à coller ne peuvent pas être retirés facilement. Les tapis antidérapants avec une face inférieure caoutchoutée sont simplement posés et peuvent être retirés à tout moment.
Support auto à fixer sur le lecteur CD
Il existe également des supports auto à monter dans la fente du lecteur CD. Ils sont insérés dans le lecteur CD à la place d'un CD. Toutefois, le lecteur de CD ne peut donc plus être utilisé pour écouter de la musique.
Pour fixer le smartphone en toute sécurité, celui-ci est soit bloqué dans le support, soit fixé à l'aide d'un aimant. Les dispositifs de serrage se présentent souvent sous la forme de mâchoires de maintien qui s'écartent l'une de l'autre. Le téléphone portable est alors positionné entre les deux. Lorsque les mâchoires sont relâchées, un mécanisme à ressort assure le blocage du téléphone portable dans le cadre. L'écartement des mâchoires détermine la largeur du téléphone portable qui peut être placé entre elles.
Il en va de même pour les supports de téléphone portable avec des logements dans lesquels le téléphone portable est inséré.
Les supports de téléphone magnétiques apportent plus de confort que les dispositifs de serrage ou à insérer. Vous pouvez y placer votre smartphone d'un seul geste et le retirer tout aussi facilement. En outre, vous avez une vue dégagée sur l'écran sans cadre gênant. La condition préalable à la fixation magnétique est toutefois que le téléphone portable dispose d'un aimant.
Un iPhone avec la fonction Magsafe, par exemple, peut être utilisé dans une voiture avec un support magnétique. L'iPhone 12, l'iPhone 13 et l'iPhone 14, entre autres, sont équipés de Magsafe. Pour les téléphones sans aimant intégré, il existe des pastilles magnétiques que vous collez au dos du téléphone ou que vous placez entre la coque et le smartphone. Les étuis pour smartphone avec aimant intégré, spécialement proposés pour les supports magnétiques dans la voiture, constituent une alternative.
Les supports de téléphone portable avec fonction de recharge ne servent pas uniquement à des fins de fixation, mais offrent également la possibilité de recharger le smartphone pendant le trajet en voiture, par câble ou sans fil selon le modèle.
Les supports de téléphone avec la fonction chargeur sans fil (wireless charger) chargent le smartphone par induction.
À cette fin, ils sont équipés d'une bobine d'induction. Pour cela, le téléphone portable doit prendre en charge la technologie QI qui permet le chargement par induction.
Si vous utilisez un smartphone qui se recharge classiquement via un câble USB-C, vous pouvez recourir à un support de téléphone portable de voiture avec une prise USB-C. Le téléphone portable est alors à la fois fixé dans le support de téléphone portable et connecté à la prise USB-C.
Veuillez noter dans ce contexte que les supports avec fonction de charge doivent toujours être reliés à une source d'énergie dans la voiture, comme l'allume-cigare, afin de pouvoir alimenter un téléphone portable en énergie.
Lors de l'achat d'un support de téléphone portable pour voiture, il faut avant tout veiller à la compatibilité - d'une part, entre le support et la voiture et, d'autre part, entre le support et le smartphone.
Si vous souhaitez monter le support de téléphone portable sur la ventilation de votre voiture, vous devez veiller à ce que les clips soient conçus en conséquence. Par exemple, les aérations rondes nécessitent des clips disposés en cercle tandis que les aérations droites nécessitent des clips en ligne.
Les modèles à ventouse sont faciles à utiliser mais ne tiennent parfois pas très bien.
Les tapis antidérapants sont une bonne alternative mais ils prennent relativement beaucoup de place sur le tableau de bord. Comme les supports de ces tapis sont en général fixes, ils ne peuvent être déplacés que de façon limitée.
En ce qui concerne la fixation du téléphone portable, les mâchoires de maintien et les dispositifs de connexion rendent généralement de bons services et conviennent bien aux téléphones portables de taille standard.
Un support magnétique pour téléphone portable est un bon choix si vous possédez un smartphone avec aimant intégré ou si vous n'avez pas peur d'acheter un aimant supplémentaire. Dans tous les cas, il est important que la fixation soit solide. Le téléphone portable ne doit pas glisser ou tomber en cas de freinage ou d'accélération, ni lorsque vous roulez sur des pavés ou des dos-d'âne, ou encore dans des virages rapides.
Les supports auto avec fonction de charge sont pratiques. Il convient toutefois de noter que les chargeurs sans fil conviennent exclusivement aux smartphones qui peuvent être rechargés par induction et qui sont donc compatibles avec la norme QI.
En revanche, les supports dotés d'une prise USB-C ne peuvent être utilisés que pour les téléphones portables dotés d'un port de chargement USB-C.Pour pouvoir utiliser la fonction de chargement, le support de téléphone portable doit être connecté à une source d'alimentation dans votre voiture.
Notre conseil pratique : rotules pivotantes
Les supports pour smartphone ne doivent pas gêner le champ de vision au volant. En même temps, il est nécessaire d'avoir une vue dégagée sur l'écran, surtout si l'on utilise le téléphone comme appareil de navigation. Dans l'idéal, le smartphone doit être fixé à la hauteur des yeux de sorte que vous n'ayez pas à regarder vers le bas ni à quitter la route des yeux. Pour pouvoir régler la position du téléphone portable, il est préférable d'opter pour un modèle doté d'une rotule pivotante. Celle-ci peut être réglée vers le haut ou le bas ainsi que vers la gauche ou la droite.
Existe-t-il des supports de téléphone portable pour les véhicules utilitaires ?
Oui, les supports pour smartphones en voiture sont disponibles aussi bien pour les camions que pour les véhicules utilitaires comme les chariots élévateurs. Il existe d'une part des supports universels pour smartphone qui se fixent en principe de la même manière que les supports normaux pour voiture, c'est-à-dire par ventouse, pinces ou aimants. D'autre part, il existe des supports de smartphone spéciaux pour les véhicules utilitaires, qui se fixent par exemple sur le cadre de la carrosserie.
Est-il possible d'utiliser un support de smartphone de voiture pour les tablettes ?
Les supports pour smartphones avec mâchoires de fixation ne conviennent que pour une certaine largeur et sont généralement trop petits pour les tablettes. Pour les tablettes, vous trouverez toutefois des supports plus grands. La situation peut être différente pour les supports magnétiques. Si l'aimant est suffisamment puissant, il peut éventuellement aussi tenir une tablette.
Un support magnétique affecte-t-il le fonctionnement du téléphone portable ?
Les iPhones avec Magsafe peuvent être utilisés sans problème avec un support magnétique. En revanche, si l'aimant nécessaire est placé à l'extérieur, que ce soit sous la forme d'une pastille adhésive ou d'une coque de smartphone, le champ magnétique peut nuire à la fonction NFC ou à la qualité de réception du téléphone.