Conseils
Dès que les feuilles aux couleurs automnales tombent des arbres, les feuilles mortes s'accumulent sur les trottoirs et peuvent représenter un danger, car les feuilles humides sont glissantes. En dehors des accidents, les feuilles mortes peuvent encombrer le gazon et sont inesthétiques dans les parterres de fleurs.
Les personnes qui souhaitent éliminer les feuilles mortes de leur terrain et de leur jardin peuvent donc utiliser des aspirateurs et des souffleurs de feuilles.
Découvrez dans notre guide ce qui distingue les deux appareils, les différents types d'entraînement et les autres éléments à prendre en compte lors de l'achat.
Au lieu de ramasser les feuilles tombées à la main ou avec un râteau, il existe la possibilité d'utiliser des souffleurs et des aspirateurs de feuilles. Il s'agit d'appareils électriques qui permettent d'éliminer les feuilles mortes du jardin et des chemins en moins de temps. Alors que les souffleurs émettent un flux d'air et poussent ainsi les feuilles devant eux, les aspirateurs de feuilles fonctionnent à l'inverse et absorbent les feuilles. Un sac de ramassage sur l'appareil sert à la collecte.
Parfois, les aspirateurs sont également équipés d'un petit broyeur à l'intérieur afin de réduire la taille des matériaux. Si les trois fonctions sont réunies dans des appareils professionnels, on parle d'appareils de jardinage 3-en-1 au lieu de simples souffleurs ou aspirateurs de feuilles. Si aucun broyeur n'est prévu et que les fonctions d'aspirateur et de souffleur de feuilles sont néanmoins réunies, il s'agit d'un appareil de jardinage 2-en-1.
Plus ces outils de jardinage sont puissants, plus ils permettent de déplacer les feuilles mortes humides et les petites branches. L'énergie nécessaire au travail est fournie par un moteur intégré.
On distingue par conséquent trois types d'entraînement différents : Batterie, électricité par câble ou essence. Le moteur est intégré dans un boîtier en plastique et peut être démarré et arrêté à l'aide d'éléments de commande. Certains fabricants utilisent des boutons, d'autres des molettes.
Si les feuilles doivent simplement être soufflées par l'appareil, le moteur entraîne une soufflerie. Si l'on souhaite aspirer, la soufflerie crée une dépression et récupère ainsi les déchets du jardin dans un sac de ramassage. Un tube se trouve à l'extrémité avant des aspirateurs et des souffleurs de feuilles. Il est souvent légèrement courbé et sert à générer le flux d'air. Les appareils combinés peuvent posséder un tube multifonction ou sont livrés avec deux tubes.
Pour un travail sans problème, la plupart des modèles possèdent des éléments antidérapants pour la manipulation. Si vous ne nettoyez qu'un petit jardin, vous aurez rapidement terminé, mais comme les grandes surfaces demandent plus de temps, les modèles les plus puissants sont en outre équipés d'une sangle de transport.
Les aspirateurs et souffleurs à batterie alimentent le moteur via une batterie intégrée. Cela permet un rayon d'action illimité et rend les appareils idéaux pour travailler loin d'un bâtiment. De plus, le poids relativement faible des souffleurs de feuilles sans fil est un atout. Mais la flexibilité dans le jardin est en même temps limitée par la durée de fonctionnement maximale des batteries. Dès qu'ils sont déchargés, les souffleurs et aspirateurs de feuilles sans fil doivent être mis de côté et branchés sur le chargeur.
Attention : Lors de l'achat, il est important de s'assurer que le chargeur et les batteries sont compatibles. Il existe des souffleurs et des aspirateurs de feuilles sans fil qui fonctionnent soit en 18 volts, soit en 36 volts. Le chargeur doit impérativement fournir la même tension.
Les souffleurs et aspirateurs de feuilles à batterie sont achetés de préférence par des particuliers ayant peu de feuilles dans leur jardin. Pour les petites surfaces, qui sont nettoyées en 30 minutes maximum, de bonnes batteries lithium-ion suffisent amplement. Contrairement aux modèles à essence, il n'y a pas de nuisance olfactive et les souffleurs et aspirateurs de feuilles sans fil sont relativement silencieux. Ils sont toutefois moins puissants que les souffleurs et aspirateurs à essence.
Conseil : Batterie de rechange
Si l'on sait déjà que le souffleur et l'aspirateur de feuilles sans fil doivent être utilisés pendant plus d'une charge, on peut utiliser des batteries de rechange. Pendant que l'un d'eux est dans le chargeur, le souffleur ou l'aspirateur à batterie peut quand même être utilisé.
Aspirateurs et souffleurs de feuilles électriques
Comme les appareils à batterie, les souffleurs et aspirateurs de feuilles filaires fonctionnent à l'électricité.
Le moteur n'est toutefois pas alimenté par une batterie, mais par le courant d'une prise secteur. De cette manière, il n'est pas nécessaire de dépendre d'un chargeur et le temps de fonctionnement peut être nettement plus long.
Toutefois, l'aspirateur et le souffleur de feuilles filaires sont plus limités dans l'espace et le rayon d'action dépend de la longueur de câble. Les grandes surfaces ne peuvent être traitées efficacement qu'en utilisant un enrouleur de câble.
Les souffleurs et aspirateurs de feuilles filaires, tout comme les appareils sans fil, ont un poids spécifique assez faible et sont donc faciles à déplacer.
En renonçant à l'essence, ils ne produisent pas de gaz d'échappement tout en étant relativement performants pour souffler et aspirer les feuilles.
Aspirateurs et souffleurs de feuilles à essence
Les souffleurs et les aspirateurs de feuilles à essence sont les plus performants. Ils constituent le premier choix lorsqu'un flux d'air particulièrement puissant est nécessaire.
Pour leur fonctionnement, ils possèdent un réservoir d'essence d'une capacité de 350 millilitres à deux litres, selon le modèle.
Les appareils doivent être manipulés avec précaution et produisent des gaz d'échappement.
Contrairement aux modèles à batterie et à câble, il est possible de les utiliser même sous la pluie.
Les aspirateurs et souffleurs de feuilles à essence sont prêts à l'emploi dès qu'ils sont remplis et sont utilisés de préférence par les entreprises de nettoyage professionnelles dans les espaces publics, par exemple dans les parcs.
Il faut tenir compte des émissions sonores élevées (jusqu'à 100 dB) et du poids spécifique important dû au réservoir d'essence.
Puissance
Elle est indiquée en watts et commence à moins de 700 watts pour les petits appareils. Les modèles puissants dépassent les 2300 W. La puissance d'aspiration et de soufflage en km/h est toutefois plus importante que cette indication du fabricant.
Vitesse du jet d'air
Elle est exprimée en km/h et ne dépasse pas 200 kilomètres par heure pour les appareils simples. Pour les terrains privés, cela suffit, même si 250 km/h sont déjà nettement plus efficaces. Les appareils professionnels fonctionnent également à plus de 300 km/h. Attention : une vitesse d'air trop élevée n'est pas toujours avantageuse, car des cailloux peuvent être projetés.
Volume sonore
Les aspirateurs à batterie et filaires tournent autour de 70 décibels, mais peuvent atteindre 80 décibels selon la puissance. Les modèles à essence atteignent rapidement les 90 à 100 décibels.
Autonomie maximale en fonctionnement
Les appareils à batterie de 4 Ah fonctionnent environ 15 minutes, ceux de 5 Ah environ 20 minutes. Les meilleurs souffleurs de feuilles sans fil ont une autonomie maximale de 30 minutes. Les modèles filaires ne sont pas soumis à cette restriction et le temps de fonctionnement des appareils à essence dépend de la taille du réservoir. Un réservoir de 1,5 litre peut suffire pour 90 minutes.