Conseils
Grâce aux conseils du guide, vous trouverez rapidement l'aspirateur à main adapté à tous les lieux d'utilisation. Découvrez à présent les technologies des batteries, les systèmes de filtration et les principaux critères d'achat.
Un petit aspirateur à main compact permet d'atteindre tous les coins difficiles d'accès avec un gros appareil. Avec une bonne puissance d'aspiration et une construction particulièrement légère, les aspirateurs à main sont un complément pratique et pas seulement pour le ménage. Grâce aux technologies modernes de batteries, les petits appareils sont également adaptés à une utilisation prolongée. Que ce soit dans la voiture, le camping-car ou l'abri de jardin. Partout, on a besoin d'un aspirateur de temps en temps. Or, un appareil filaire classique ne peut pas être utilisé du tout ou alors seulement au prix d'efforts considérables, par exemple avec une rallonge.
En combinaison avec les accessoires correspondants, les aspirateurs à main peuvent également servir d'aspirateurs de sol. Il existe également des appareils combinés pour le fonctionnement sur secteur en mode filaire. Aujourd'hui, les aspirateurs à main sont presque tous des appareils sans sac, ils fonctionnent par exemple avec la technologie cyclonique. La poussière est collectée dans un réservoir que vous devez vider régulièrement.
Bon à savoir : Qu'est-ce que la technologie cyclonique ?
Un aspirateur doté de la technologie cyclonique génère des mouvements d'air circulaires à l'intérieur de son bac collecteur. Les particules solides de saleté et de poussière sont ainsi filtrées de l'air aspiré. C'est pourquoi les aspirateurs cycloniques n'ont pas besoin de sac à poussière. La saleté et la poussière s'accumulent dans un bac collecteur intégré.
Aspirateur à main
Les aspirateurs à main classiques sont parfaitement adaptés à une utilisation flexible à la maison grâce à leur format et aux brosses et embouts adaptés. Particulièrement compacts et pourtant dotés d'une grande puissance d'aspiration, ils capturent les saletés grossières et fines grâce à la technologie cyclonique. Les aspirateurs à main peuvent être conçus pour un fonctionnement à sec ou humide et sont souvent accompagnés de nombreux accessoires. Ils offrent une alternative à l'aspirateur classique, en particulier lorsqu'ils sont combinés à des perches télescopiques réglables et à des buses pour le nettoyage des sols.
Aspirateur à main sans fil
Grâce à leur utilisation sans fil, les aspirateurs à main sans fil offrent une liberté de mouvement unique. Il est ainsi possible d'aspirer sans peine les escaliers ou d'enlever en quelques secondes les miettes sur le siège du canapé. Selon le modèle, il peut être utilisé aussi bien comme aspirateur à main que sous la forme d'un appareil combiné avec un manche télescopique et des brosses pour les tapis ou les parquets. Il aspire par exemple les poils d'animaux, les miettes, le sable et autres salissures sans problème dans le bac collecteur. Les différents types de batteries et d'appareils offrent des durées d'utilisation et de chargement différentes.
Aspirateur adapté pour le but d'utilisation
- Aspirateur à main pour une utilisation flexible ou avec brosse pour sol et tube télescopique
- Appareil combiné avec aspirateur à main amovible
- Fonctionnement sur secteur ou sur batterie : important pour la liberté de mouvement, la puissance d'aspiration et la portée
- Classe d'efficacité énergétique (pas nécessaire pour les aspirateurs sans fil)
- Poids et format de l'aspirateur à main
- Sac collecteur ou système sans sac (p. ex. cyclonique)
- Volume du réservoir collecteur
- Bei Akkubetrieb: Ladedauer und Betriebsdauer
Équipement adéquat
- Fonctionnement sur secteur : longueur du câble de raccordement
- Brosses interchangeables et accessoires : par ex. brosse spéciale pour les poils d'animaux
- Brosse aspirante motorisée
- Indicateur de niveau de charge / voyant LED
- Fonction d'arrêt / veille
- Design ergonomique
- Fonctionnement silencieux : volume sonore en dB
- Fixation murale pour un encombrement réduit
Notre conseil pratique : Etendez votre aspirateur à main avec d'autres accessoires
Selon le modèle et le type d'utilisation, il est possible d'acheter différents embouts de brosse, mais aussi des manches télescopiques ou des sacs collecteurs spéciaux pour l'aspirateur à main. En fonction du modèle et de la variante, une sélection d'accessoires est déjà comprise dans le set. Pour les personnes allergiques ou pour une utilisation spécifique (par ex. nettoyage à l'eau), il est fort utile de jeter un coup d'œil aux systèmes de filtration et aux brosses et embouts inclus dans le kit.
2 en 1 : Il existe désormais aussi de nombreux aspirateurs de sol sans fil qui peuvent être transformés en quelques gestes en petits aspirateurs avec différents embouts. Il n'est pas rare que le fabricant les vende également sous le nom d'aspirateurs à main.
Le changement le plus important pour les utilisateurs dans la technologie des aspirateurs à main est apparu ces dernières années sous la forme des systèmes de filtration sans sac. Selon le modèle, la saleté sous forme de cheveux, de poussière et d'autres petites particules est retirée d'un ou de plusieurs flux d'air à l'intérieur de l'aspirateur et recueillie dans le bac collecteur. L'aspirateur à main sans sac doté de la technologie cyclonique ne se passe toutefois pas complètement de membrane : Pour filtrer les fines saletés du flux d'air, des filtres à poussières fines sont utilisés. Les personnes allergiques à la poussière domestique ou souffrant du rhume des foins devraient particulièrement veiller à ce que l'air évacué présente un degré de pureté adéquat. Différentes technologies de filtration (par exemple HEPA) sont disponibles à cet effet. Pour les aspirateurs à main sans sac, prenez note, avant l'achat, de la manipulation et du nettoyage du bac collecteur.
Grâce aux nouvelles technologies de batteries, de nombreux appareils électroménagers sont renouvelés et deviennent plus performants en version sans fil. Ainsi, l'utilisation d'un aspirateur à main sans fil offre une grande liberté de mouvement.
Avant l'achat, il est toutefois indispensable de jeter un coup d'œil sur les temps de charge, les durées d'utilisation maximales et les éventuelles batteries de rechange.
Outre une autonomie suffisante, la durée de vie et la forme de la batterie sont intéressantes, car les différents types de batteries ont des exigences différentes en matière de charge et de décharge ainsi que de stockage en mode veille.
Quelle est la durée de vie de la batterie d'un aspirateur à main ?
En principe, les technologies modernes de batteries sont conçues pour de nombreux cycles de charge ; l'« effet mémoire » connu depuis longtemps ne se produit plus avec les batteries lithium-ion. La durée de charge de la batterie d'un aspirateur à main à pleine capacité dépend en premier lieu de la forme de construction et de l'utilisation appropriée. Renseignez-vous avant l'achat sur les éventuelles particularités.
Comment vider le bac collecteur d'un aspirateur sans sac ?
En principe, selon le type de construction, le bac collecteur est retiré de l'appareil et ensuite vidé au-dessus de la poubelle. Si nécessaire, le bac collecteur peut également être rincé à l'eau claire afin d'éliminer les fines particules de poussière. Comme chaque modèle a son propre mode de fonctionnement, le nettoyage doit être effectué selon les consignes du mode d'emploi.
Combien coûte un aspirateur à main ?
Le prix d'un aspirateur à main dépend en premier lieu du type de construction et de l'équipement de l'aspirateur à main. Dans les premiers prix, on trouve des aspirateurs à main compacts qui conviennent pour le nettoyage rapide des coussins et des petites surfaces. Les aspirateurs à main avec batterie sont un peu plus chers que les appareils comparables fonctionnant sur secteur. En haut de gamme, on trouve des aspirateurs de sol compacts et néanmoins complets, qui éliminent également les poils d'animaux et la poussière fine de manière conséquente. Le prix augmente en fonction de l'autonomie de la batterie, de la puissance et de la technologie du filtre.
Avant d'acheter un aspirateur à main, il faut déterminer l'utilisation que l'on souhaite faire de ce nouvel appareil. S'il s'agit d'un complément pratique et compact dans le ménage, qui doit aider dans les endroits difficiles d'accès, les modèles d'entrée de gamme de petit format offrent déjà des solutions solides. Selon le type d'utilisation (par ex. nettoyage à l'eau), le choix peut toutefois se porter sur un appareil spécial. Fonctionnement sur batterie ou sur secteur ? Si vous optez pour la solution pratique de la batterie, vous devez au préalable examiner de plus près le temps de fonctionnement, les temps de charge et la technologie de la batterie afin de trouver l'appareil qui convient. En effet, lorsque la batterie est vide, elle doit d'abord être remplacée ou rechargée avant que vous puissiez continuer à travailler. En revanche, un aspirateur à main sans fil vous permet d'être totalement libre et indépendant des prises de courant. Il n'y a pas non plus de câble gênant qui pourrait vous faire trébucher. Les aspirateurs à main puissants, dotés d'un large équipement sous forme de brosses pour meubles rembourrés, de suceurs pour joints et également de manches télescopiques variables, conviennent à de nombreux domaines d'utilisation. Ils peuvent remplacer un aspirateur pour sol. Lors du choix de la technologie de filtration, les personnes allergiques doivent veiller à ce que le degré d'émission soit approprié et les personnes qui possèdent des animaux peuvent également profiter de séries d'équipement spéciales. Certains fabricants proposent ainsi des modèles spéciaux avec des filtres et des brosses pour les poils d'animaux.