Quand utiliser des piles ?
Vous avez besoin d'une autre pile ? Voici les autres catégories
Nos recommandations
Contrairement aux accus, les piles conservent mieux leur charge et sur une plus longue durée. Si la consommation électrique de l'appareil est faible, elles peuvent même durer des années. Utilisez donc des piles pour des appareils devant fonctionner longtemps de façon fiable.
Les réveils, horloges, détecteurs de fumée ou télécommandes consomment peu d'énergie et les piles utilisées doivent rarement être remplacées. L'emploi d'accus serait dans ce cas contreproductif car ils devraient alors être rechargés fréquemment.
Les piles sont moins sensibles aux variations de température que les accus. Pour cette raison, elles sont par exemple parfaitement adaptées aux caméras de surveillance ou des appareils similaires destinés à un usage extérieur et exposés aux intempéries.
Vous avez besoin d'une pile spéciale ?
Quand un accu est-il plus durable?
Vous avez besoin d'un autre accu ? Voici les catégories
Notre recommandation
Contrairement aux piles, les accus impliquent un investissement supérieur en raison de l'achat d'un chargeur adapté. Les accus peuvent être rechargés plusieurs fois ; le nombre de cycles de charge étant compris en général entre 100 et 1000 cycles ; les accus modernes peuvent être rechangés jusqu'à 2000 fois.
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les accus se déchargent tout seuls. Pour éviter cette autodécharge, les accus doivent être rechargés au plus tard tous les 6 mois. Il est préférable de toujours maintenir le niveau de charge entre 30 et 80%.
Les accus ont une longévité particulière dans des appareils consommant beaucoup d'électricité. Cela inclut par ex. les véhicules électriques, les modèles réduits radiocommandés ou des appareils fréquemment utilisés comme des manettes.
Vous avez besoin d'une batterie spéciale ?
Accessoires pour piles, batteries, chargeurs
Différence entre piles et accus?
Les piles, également appelées cellules primaires, sont des dispositifs de stockage d'énergie, qui ne peuvent être utilisés qu'une seule fois. Les piles ne sont pas rechargeables.
Lors de l'utilisation d'une pile, l'énergie chimique qui y est stockée est convertie en énergie électrique par une réaction électrochimique (réaction d'oxydoréduction). L'énergie libérée peut ensuite être utilisée par un appareil électrique indépendant du secteur.
Batterien
Batterien
-
Les piles alcalines offrent un bon rapport qualité/prix. Toutefois, si elles doivent être remplacées 2 à 3 fois par an dans un appareil, il est plus durable et plus économique d'investir dans des accus rechargeables.
-
Les piles au lithium sont plus chères mais peuvent délivrer la tension nécessaire très longtemps et de façon constante pour les appareils.
-
Les piles carbone-zinc (dites salines) disparaissent du marché. Elles sont plus chères que les piles alcalines standard et durent moins longtemps.
Les accumulateurs, appelés également accus ou cellules secondaires, sont des dispositifs de stockage d'électricité rechargeables. Ils peuvent être rechargés après usage et sont ainsi réutilisables.
Dans le cas des cellules primaires, la réaction lors de la décharge est totalement ou partiellement irréversible. Sur les accus, par contre, les réactions de décharge sont largement réversibles de sorte qu'une conversion à maintes reprises de l'énergie chimique en énergie électrique (et inversement) soit possible.
Accus
Accus
-
Les accus impliquent un investissement supérieur car un chargeur est nécessaire.
-
La plupart des accus se composent de nickel-hydrure métallique (NiMH). Les chargeurs NiMH et les accus NiMH peuvent provenir de différents fabricants (lire la notice d'utilisation). Il est toutefois préférable d'utiliser des accus de même âge, de même marque et de même puissance (mAh).
-
Les accus NiMH rechargeables peuvent être rechargés entre 250 et 500 fois. Ils conservent la puissance même en cas de froid. Les accus NiMH ont une grande puissance (jusqu'à 3000 mAh en format AA), se déchargent en cas de non-utilisation mais seulement de 20% par mois.
Développement durable avec Conrad Energy
Développement durable
Afin de ne pas trop polluer l'environnement ni dépenser trop d'argent inutilement, il faut toujours savoir le but d'utilisation avant de choisir entre une pile et un accu.
Que fait Conrad?
Partout où cela est possible, Conrad cesse totalement d'utiliser du plastique pour les emballages des produits de ses marques (Conrad Energy et Emmerich) et mise sur du carton plus respectueux de l'environnement.
Remplacement
Si les piles doivent être remplacées, cela ne signifie pas forcément que toutes sont totalement déchargées. Quand un lot de piles ne délivre plus assez tension pour un appareil, ces piles peuvent souvent suffire à un autre appareil.
Gestion des déchets
Les piles usagées partent au recyclage : En Suisse, tous les magasins vendant des piles collectent les piles usagées gratuitement.