Kalibrierung - ISO oder SCS/DAkkS
Die Kalibrierung über ein von den zuständigen Behörden zugelassenes Prüflabor stellt den Standard der Kalibrierungen sicher. Bei einer SCS/DAkkS Kalibrierung werden wesentlich mehr Messpunkte gefordert und der Abstand der Messwerte ist geringer als bei der ISO-Kalibrierung, dadurch ist die Genauigkeit und die Präzision eines Messinstrumentes sichergestellt und über das Zertifikat belegbar. Des Weiteren sind diese Zertifikate international anerkannt.
Bei der ISO-Kalibrierung werden weniger Punkte im Messspektrum des Prüflings gefordert und die Kalibrierung ist nicht so engmaschig wie bei einer DAkks/SCS Kalibrierung. Dennoch stellt die ISO-Kalibrierung ein hervorragendes Mittel dar, um die Genauigkeit von Messgeräten sicherzustellen und mit einem Zertifikat zu belegen.
Wann wird welche Kalibrierung benötigt?
Diese Frage stellt sich oft bei der Beschaffung von neuer Messtechnik. Wird nun ein kostenintensive Kalibrierung SCS/DAkkS benötigt oder reicht eine ISO-Kalibrierung für mein Unternehmen aus?
In der DIN EN ISO 9000/9001 wird eine rückführbare Kalibrierung von Prüfmitteln gefordert. Unterliegt Ihr Unternehmen dieser Norm, so müssen alle Prüfmittel mindesten nach ISO kalibriert werden. In der Regel wird ein Rekalibrierung in einem Zyklus von 12 Monaten nötig sein, um den Standard zu behalten.
Bei der Kalibrierung von Prüfmitteln, welche die Bezugsnormale für weitere Prüfmittel bereitstellen, sollte stets auf eine Kalibrierung nach SCS / DAkkS geachtet werden.
Eine Neubestellung von ISO-Kalibrierten Multimetern oder Stromzangen ist meist mit einer Wartezeit verbunden. Da die Geräte erst über ein externes Prüflabor kalibriert werden müssen, sind Lieferzeiten von 15 Tagen keine Seltenheit. Durch Integration eines eigenen nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifizierten Kalibrierlabors, direkt in das Logistikzentrum in Wernberg-Köblitz, können Kalibrierungen in kürzester Zeit durchgeführt werden. Momentan können Hand- , Tischmultimeter und Stromzangen mit modernsten Kalibratoren geprüft und zertifiziert werden.
Die ISO kalibrierten Geräte sind in der Überschrift mit "(ISO)" gekennzeichnet und können bei Bedarf einfach in den Warenkorb gelegt und bestellt werden. Eine einfache und schnelle Beschaffung, ohne lange Wartezeiten, von ISO-Kalibrierten Multimetern und Stromzangen ist ein enormer Mehrwert für den Kunden und ist ein Problemlöser um dringend benötigte Messmittel "Just-in-time" zu beschaffen.
Multimeter ISO kalibriert und sofort ab Lager verfügbar
Ein kleiner Einblick in das Kalibrierlabor in Wernberg-Köblitz. Fachkräfte bei der Kalibrierung von VOLTCRAFT-Handmultimetern. Im Hintergrund der hochwertige Kalibrator und das PC-System für den Datentransfer und die Erstellung des Zertifikats. Aber nicht nur Handmultimeter sondern auch Tischmultimeter werden dort kalibriert.
Stromzangen ISO kalibriert und sofort ab Lager verfügbar
Spezialisten bei der Kalibrierung von Stromzangen. Gut zu erkennen ist die spezielle Kalibrierspule, die den zu messenden Strom bereitstellt. Auch bei der Kalibrierung von Stromzangen wird nur auf hochwertigste Kalibratoren und Messqeuipment vertraut, um den Kunden stets präziseste Kalibrierungsdaten zu liefern.
Die hier aufgezeigten Messmittel werden über ein externes Kalibrierlabor geprüft und zertifiziert. Mit einer Bearbeitungsdauer von wenigen Arbeitstagen (ISO-Kalibrierung) muss hierbei gerechnet werden. Bei Mess- und Prüftechnik die über unseren Partner Testo Industrial Service nach DIN/SN EN ISO/IEC 17025:2018 (SCS-/DAkkS-Kalibrierung) kalibriert werden, muss eine Bearbeitungsdauer von ca. 15 Arbeitstagen eingeplant werden.