19.09.2023
6 Minuten
Das richtige Ladegerät für jeden Akkutyp
Akkus sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie finden sich in einer Vielzahl von Geräten, von Smartphones und Laptops bis hin zu Elektrowerkzeugen und Elektrofahrzeugen. Damit Akkus lange halten und zuverlässig funktionieren, ist es wichtig, sie richtig aufzuladen. Aufgrund der Vielfalt der unterschiedlichen Akkus gibt es auch eine Reihe von verschiedenen Ladegeräten. Einige Geräte sind multifunktional für eine Reihe von Akkus geeignet, andere Akkutypen benötigen ein spezielles Ladegerät. Die Wahl des richtigen Ladegeräts ist entscheidend. Im Folgenden erfahren Sie, welche Unterschiede es zwischen den verschiedenen Ladegeräten gibt und welche Faktoren bei der Auswahl zu beachten sind.
Wichtige Eigenschaften von Ladegeräten
Bei den Ladegeräten gibt es eine grosse Vielfalt. Achten Sie bei den Universal-Ladegeräten zunächst auf die Kompatibilität. Nicht alle Ladegeräte können mit jedem Akkutypen umgehen. Besonders vielseitige Ladestationen sind für NiCd-, Li-Ionen- und NiMH-Akkus geeignet. Die Technik unterscheidet sich zudem in zahlreichen Punkten. Achten Sie deshalb auf die Eigenschaften der Ladestationen. So erhalten Sie Funktionen, die sich im Alltag als hilfreich erweisen.
Eine solche Funktion ist die Einzelschachtüberwachung. Ladestationen mit dieser Eigenschaft gehören zur Klasse der intelligenten Ladegeräte. Ein Mikroprozessor steuert und kontrolliert in diesen Geräten den Ladevorgang. Auf diese Weise überwacht der Prozessor den Ladezustand jedes einzelnen Akkumulators und eine Überladung ist ausgeschlossen.
Auch können Sie einzelne Akkumulatoren laden und entnehmen, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist. Die meisten Ladestationen besitzen dafür ein Display oder eine kleine Anzeige. Diese informiert Sie über den aktuellen Ladezustand, sodass Sie genau wissen, wann der Ladevorgang abgeschlossen ist.
In diesem Zusammenhang sind Ladegeräte mit Akku-Defekt-Erkennung hilfreich. Solche Geräte sind in der Lage, direkt anzuzeigen, wenn ein Problem in einem Ladeschacht auftritt. So erkennen Sie defekte Akkus und sortieren diese umgehend aus. Ausserdem gibt es Geräte, die auf dem Display die geladene Kapazität in mAh anzeigen. Auch gibt es Ladestationen, die Sie über die vergangene Zeit seit Beginn des Ladeprozesses informieren.
Für einen sicheren Ladevorgang ist eine Temperaturüberwachung von Vorteil. Diese verhindert, dass es durch zu hohe Temperaturen zu Schäden kommt und unterbricht gegebenenfalls den Ladeprozess.
Weiterhin hilfreich ist eine Testfunktion zur Überprüfung des Ladezustands. An Ladestationen mit dieser Eigenschaft können Sie Akkus einsetzen und erhalten direkt angezeigt, zu welchem Grad diese geladen sind. Oftmals ist dies mit einer Entladefunktion kombiniert. Diese Option ist wichtig für NiMH-Akkus. Diese haben einen Memory-Effekt, verlieren also an Kapazität, wenn Sie diese aufladen, bevor sie vollständig entladen sind. Eine Entladefunktion verlängert also die Lebensdauer und minimiert den Kapazitätsverlust.
Schritte zur Auswahl des richtigen Ladegeräts
Kennen Sie den Akkutyp: Der erste Schritt bei der Auswahl des richtigen Ladegeräts besteht darin, den genauen Akkutyp zu kennen. Gängige Akkutypen sind Blei-Säure, Lithium-Ionen, Nickel-Cadmium und Nickel-Metallhydrid. Jeder Typ erfordert eine spezifische Ladekurve und Ladespannung. Stellen Sie sicher, dass Sie den Akkutyp Ihrer Geräte genau identifizieren, bevor Sie ein Ladegerät auswählen.
Prüfen Sie die Ladekapazität: Die Ladekapazität des Ladegeräts sollte mit der Kapazität des Akkus übereinstimmen. Ein zu schwaches Ladegerät verlängert die Ladezeiten, während ein zu starkes Ladegerät den Akku überlasten kann. Dies kann zu vorzeitiger Alterung und geringerer Leistungsfähigkeit führen.
Berücksichtigen Sie die Ladekurve: Jeder Akkutyp hat eine spezifische Ladekurve, die den optimalen Ladeverlauf angibt. Ein hochwertiges Ladegerät passt seine Ladekurve an den Akkutyp an, um eine schonende und effiziente Aufladung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass das ausgewählte Ladegerät die richtige Ladekurve unterstützt.
Sicherheit: Die Sicherheitsfunktionen sind ebenfalls ein wichtiger Aspekt von Ladegeräten. Achten Sie auf Ladegeräte mit integrierten Schutzmechanismen wie Überladungsschutz, Temperaturüberwachung und Kurzschlussschutz. Diese Funktionen gewährleisten nicht nur die Sicherheit der Geräte, sondern minimieren auch das Risiko von Schäden.
Universal-Ladegeräte für NiMH-Akkus verschiedener Grössen
Ein Grossteil der Akkus auf dem Markt gehört in die Kategorie der Nickel-Metallhydrid-Akkus. Diese sind zum Beispiel in der gängigen Form AA Mignon weit verbreitet. Aus diesem Grund sind viele Ladegeräte auch speziell für diesen Akkutyp konzipiert.
Mit solchen Geräten laden Sie Akkus vom Typ AA Mignon und die kleineren AAA Micro auf. Viele der Ladegeräte besitzen zusätzlich eine Aufnahme für 9-Volt-Blöcke. Ausserdem können die meisten mit den grösseren Akkutypen wie C Baby und D Mono umgehen. Somit sind diese Universal-Ladegeräte sehr vielseitig. Sie können die absolute Mehrheit an Akkutypen, die in Elektrogeräten zum Einsatz kommen, mit einem solchen Ladegerät aufladen. Ebenfalls gibt es Ladestationen mit USB-Anschluss. Auf diese Weise können Sie alle Geräte mit internem Stromspeicher und USB-Anschluss aufladen. Das sind zum Beispiel Media Player, E-Book-Reader und natürlich ein Smartphone.
Die Universal-Ladegeräte unterscheiden sich in erster Linie in der Anzahl der Ladeschächte. Diese bestimmt, wie viele Akkus Sie gleichzeitig aufladen können. Kompakte Geräte bieten zwei oder vier Ladeschächte. Bei Conrad finden Sie aber auch Universal-Ladegeräte mit 16 Ladeschächten oder sogar noch mehr Plätze. Diese Lösungen eignen sich besonders für Unternehmen, in denen eine Vielzahl an Batterien im permanenten Einsatz sind.
Die meisten dieser Akku-Ladestationen schliessen Sie an einer regulären Steckdose an. Somit ist der Einsatz überall dort möglich, wo ein Stromanschluss vorhanden ist. Sie haben aber auch die Option, ein Universal-Ladegerät mit USB-Stromversorgung zu wählen. Dies sind in der Regel besonders kompakte Stationen, mit denen Sie zwei oder vier AA Mignon und AAA Micro aufladen können. Eine solche Ladestation ist sogar mobil einsetzbar. Steht Ihnen im Fahrzeug ein USB-Ausgang zur Verfügung, können Sie die Ladestation dort nutzen und so Akkumulatoren unterwegs aufladen.
Knopfzellen-Ladegeräte – Stationen für die kleinsten Akkuvarianten
Knopfzellen sind die kleinsten Varianten unter den Batterien. Diese Bauform kommt überall dort zum Einsatz, wo Platz und Gewicht knapp sind. Der Fakt, dass es auch Knopfzellen-Akkus und Ladegeräte speziell für diese gibt, ist noch nicht überall bekannt. Hier kommen Li-Ion-Akkus zum Einsatz, da diese Technologie eine besonders hohe Energiedichte ermöglicht.
Aus diesem Grund benötigen Sie nicht nur wegen der Bauart, sondern auch aufgrund der Akkutechnologie spezielle Knopfzellen-Ladegeräte. Diese Ladestationen sind oft sehr kompakt und für zwei Knopfzellen ausgelegt. Durch die flexible Aufnahme sind diese Ladegeräte mit so gut wie allen Knopfzellen kompatibel. Dazu zählen LIR2032 oder LIR2477.
Ladegeräte für LiPo Akkus
LiPo ist die Abkürzung für Lithium-Polymer-Akkumulator. Dies sind spezielle Akkus, die es in unterschiedlichen Bauformen gibt. LiPo Akkus können fast beliebige Formen haben, was den Einsatz in spezifischen Szenarien ermöglicht. Die LiPo Akkus besitzen somit keine genormten Formen, im Gegensatz zu beispielsweise AAA Micro.
Das stellt besondere Anforderungen an Ladesysteme für LiPo. So verfügen diese Lösungen meist über Kabelanschlüsse, an die Sie die LiPo Akkus anschliessen. Multifunktionale Ladestationen bieten hierbei flexible Optionen zum Anschluss. So ist die Anzahl der LiPo Zellen im Akkumulator entscheidend, welcher Ladestrom zum Einsatz kommen kann. Zudem gibt es unterschiedliche Kabel- und Anschlussstandards. An einem multifunktionalen Ladegerät für LiPo können Sie also eine Reihe von unterschiedlichen LiPo Akkus aufladen.
Solche LiPo Akkumulatoren finden sich unter anderem im Modellbau oder auch in Geräten aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik. Mit einem Ladestrom von sechs Ampere oder mehr laden Sie auch grosse Akkumulatoren in kurzer Zeit auf. Der Vorteil ist die Flexibilität solcher universellen Ladestationen. Nutzen Sie LiPo Akkus verschiedener Hersteller und mit unterschiedlicher Zellentechnologie, dann benötigen Sie dennoch nur ein Universal-Ladegerät. Solche Ladestationen sind zudem oft noch mit Blei-, NiMH-, NiCd- und LiFe-Akkus kompatibel. Somit können Sie noch viele andere Akkumulatoren mit einer einzigen Lösung aufladen.
Refresher für Bleiakkus verlängern die Lebensdauer
Bleiakkus zählen zu den ältesten Varianten von Stromspeichern. Diese Akkus zeichnen sich durch einen günstigen Preis aus. Aus diesem Grund haben Bleiakku oft eine hohe Speicherkapazität. Sie finden diese als Stromspeicher von Solaranlagen und auch in der Fahrzeugtechnik. Bleiakkus haben das Problem, dass sich Bleisulfat im Inneren ablagert, wenn Sie diese nicht regelmässig nutzen. Das reduziert die Kapazität und mindert die Lebensdauer.
Mit einem Refresher für Bleiakkus können Sie dies verhindern. Es handelt sich hierbei um eine spezielle Form von Ladesystem, die explizit für Bleiakkus konzipiert ist. Dieses sendet in regelmässigen Abständen einen Impuls in den Bleiakku. Diese Lösungen sind für alle Bleiakkumulatoren geeignet. Dazu zählen die klassischen Blei-Säure-Akkus, moderne Blei-Gel- und Blei-Vlies-Akkus sowie auch Blei-Calcium-Akkus.
Fazit
Die richtige Wahl des Ladegeräts ist der Schlüssel, um die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit von Akkus zu maximieren. Unterschiedliche Akkutypen erfordern unterschiedliche Ladekurven und Ladespannungen, daher ist es entscheidend, ein Ladegerät zu wählen, das diesen Anforderungen gerecht wird. Universal-Ladegeräte bieten vielseitige Lösungen für NiMH-Akkus verschiedener Grössen und ermöglichen das Laden verschiedener Akkutypen, während spezialisierte Ladegeräte für Knopfzellen, LiPo-Akkus und Bleiakkus optimale Ergebnisse erzielen. Achten Sie auf Eigenschaften wie Ladekapazität, Ladekurve und Sicherheitsfunktionen, um eine effiziente und sichere Aufladung zu gewährleisten. Mit diesen Informationen können Sie das richtige Ladegerät für Ihre Akkus auswählen und die langanhaltende Leistungsfähigkeit Ihrer Geräte sicherstellen.
Services, die Ihr Business unterstützen
Neben erstklassigen Liefer- und Bestellservices wurden in zwei Jahrzehnten zahlreiche Services entwickelt, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen.
Business+
Das Rundum-Sorglospaket für alle Businesskunden.
E-Procurement
Massgeschneiderte Lösungen für Ihre Beschaffungsprozesse.
Termin- und Abrufaufträge
Planen Sie Ihre Lieferungen vorausschauend.
Kalibrier-Service
Professionell, preisgünstig, herstellerunabhängig, schnell.
Angebotsservice
Fordern Sie mit wenigen Schritten Ihr individuelles Angebot an.