Découvrez notre gamme Reconditionnés - Qualité à coûts réduits
Notre sélection unique de produits reconditionnés vous permet de profiter du meilleur des deux mondes : efficacité et rentabilité. Sur notre marketplace, vous trouverez des équipements professionnels durables et respectueux de l'environnement - et vous économiserez jusqu'à 40%.
Marques phares
Catégories de produits reconditionnés
Reconditionnés Apple
Produits reconditionnés
Tous les produits
Nos meilleures ventes
Am häufigsten gekauft
Produits les mieux notés
Top bewertete Produkte
Conseils
Lorsqu'ils envisagent d'acheter un nouvel appareil, comme un smartphone, beaucoup ne pensent qu'au neuf. Pourtant, les appareils d'occasion peuvent aussi avoir une seconde vie et soulager ainsi votre budget et l'environnement.
Les appareils reconditionnés ont été minutieusement inspectés, nettoyés et réparés pour s'assurer qu'ils sont en bon état et fonctionnent correctement. Vous obtenez ainsi un produit de haute qualité à un prix plus avantageux, tout en contribuant à la réduction des déchets électroniques et à la protection de l'environnement.
Notre guide vous explique le reconditionnement, les produits fréquemment proposés et les points importants à considérer avant d'acheter.
Reconditionné ou "refurbished" en anglais signifie "remis à neuf". peut être traduit par "remis à neuf". Ainsi, cette dénomination précise d'emblée qu'il ne s'agit pas simplement de l'occasion, mais d'une marchandise contrôlée et irréprochable.
Contrairement aux produits neufs, il s'agit d'appareils qui ont déjà été utilisés, mais qui peuvent être officiellement vendus en tant que produits remis à neuf. Dans ce contexte, la révision générale signifie que le produit a été soumis à un contrôle strict et qu'il a fait ses preuves en termes de fonctionnement.
Les composants défectueux ont été remplacés dans le cadre de la procédure de remise à neuf. Pour ce faire, on a généralement recours aux pièces d'origine du fabricant. À la fin du processus, la marchandise peut être certifiée fonctionnelle sur le plan technique.
Outre le contrôle technique, la qualité visuelle est généralement documentée. Nombreux sont ceux qui peuvent s'accommoder de défauts tels que des rayures sur une coque extérieure, tandis que d'autres sont fortement dérangés par ces défauts.
Avant que les commerçants ne proposent des marchandises remises à neuf à la vente, le contrôle de qualité esthétique permet de mentionner clairement l'existence de traces d'usure visibles dans la description à l'intention des clients potentiels.
Excellent
Le produit est entièrement fonctionnel sur le plan technique et presque neuf sur le plan visuel. Il peut y avoir des traces d'utilisation minimes ou des rayures à peine visibles, mais qui ne sont pas visibles à 30 cm de distance. Si l'appareil possède un écran, celui-ci doit être absolument exempt de rayures.
Très bon
Le produit est entièrement fonctionnel sur le plan technique et visuellement en très bon état. Il peut présenter de légères traces d'utilisation ou de fines rayures isolées, visibles à une distance inférieure à 30 cm. L'écran peut présenter des traces d'utilisation minimes, mais celles-ci ne doivent pas être visibles lorsque le produit est allumé.
Bon
Le produit est entièrement fonctionnel sur le plan technique, mais présente des traces d'utilisation visibles. Il peut y avoir plusieurs rayures ou marques d'usure visibles à 30 cm de distance. L'écran peut présenter des rayures, mais celles-ci ne doivent pas empêcher son utilisation lorsqu'il est allumé.
Le plus grand avantage pour les clients : Ils peuvent souvent faire beaucoup d'économies. Selon le produit, ils ne doivent parfois même pas payer la moitié du prix d'origine. Pour les fabricants aussi, c'est une situation gagnant-gagnant, car grâce au reconditionnement, ils peuvent vendre des appareils qui, en tant que retours ou retours de leasing, n'auraient autrement plus trouvé preneur. Cela limite leurs pertes.
Un autre avantage non négligeable : la durabilité. Si l'on achète constamment et exclusivement des produits neufs, les anciens appareils finissent automatiquement à la poubelle. Cela génère chaque année de nombreuses tonnes de déchets électroniques qui, s'ils ne sont pas éliminés correctement, polluent fortement les écosystèmes à cause des métaux lourds et des gaz toxiques. Les produits reconditionnés évitent les déchets et contribuent de manière décisive à la protection de l'environnement. En même temps, ils permettent d'économiser des ressources, car moins d'énergie, d'eau et d'autres matières premières sont utilisées pour la fabrication de nouveaux appareils.
Conclusion : En optant pour des produits reconditionnés, les acheteurs peuvent réaliser des économies substantielles et donner une seconde vie à un ancien appareil. Cela permet de protéger les ressources et l'environnement. Les achats de produits reconditionnés sont donc judicieux d'un point de vue économique et écologique.
Autonomie de la batterie
Étant donné que de nombreux appareils électroniques sont alimentés par une batterie et que celle-ci perd de sa capacité au fil des ans, l'idéal est de l'avoir remplacée lors de la révision générale. C'est particulièrement vrai pour les smartphones et les ordinateurs portables. Avec l'âge des appareils, le nombre de cycles de charge encore possible diminue et la durée d'une charge est parfois inférieure à une heure..
Capacité de stockage
Si les produits reconditionnés utilisent des supports de stockage, il faut absolument faire attention à la capacité. Celle-ci est en général exprimée en gigaoctets (Go) et doit correspondre à l'utilisation prévue. Demandez-vous par exemple si 450 Go sur le disque dur de votre ordinateur portable ou 8 Go sur votre smartphone vous suffisent vraiment.
Label de qualité
Dans le meilleur des cas, les produits reconditionnés sont certifiés. Le plus important dans ce contexte est le label de qualité RETEQ. Si les appareils reçoivent ce label, il s'agit de matériel professionnel de haute qualité qui a été mis à niveau lors de la remise à neuf pour atteindre le standard indiqué.
Garantie / Garantie légale
De nombreux fournisseurs assortissent leurs offres de produits reconditionnés d'une garantie de 12 mois en moyenne. Chez Conrad, vous bénéficiez de la garantie légale en cas de vente à distance et d'un droit de rétractation de 14 jours. Vous trouverez de plus amples informations dans nos conditions générales de vente (CGV).
Important à savoir : Il n'est pas obligatoire de faire une promesse de garantie.