23.08.2023
7 minutes
Améliorer le confort au travail grâce à des accessoires ergonomiques pour PC
Pour beaucoup, un bureau ou un poste de travail informatique est au cœur du travail quotidien. Les personnes passant de nombreuses heures par jour sur leur chaise devant leur ordinateur apprécient un poste de travail ergonomique. Avec un mobilier de qualité et spécialement adapté ainsi que les bons accessoires pour PC, vous obtenez un tel poste de travail ergonomique.
Au cours des dernières décennies, l'importance d'un poste de travail ergonomique s'est fortement accrue. L'accent a souvent été mis sur le mobilier et l'aménagement de l'espace, y compris les chaises, les bureaux et la bonne position assise. Cependant, ce sont souvent les petits détails qui assurent un véritable confort et une ergonomie sur le lieu de travail. Il est donc très important de ne pas sous-estimer le rôle des accessoires pour PC dans la création d'un environnement ergonomique.
Avec un tel équipement, les collaborateurs sont en général plus rapides, plus efficaces et plus motivés. Ainsi, travailler avec un équipement ergonomique n'est pas seulement bénéfique pour la santé, mais augmente également l'efficacité. Conrad vous propose une large gamme d'accessoires ergonomiques pour PC.
Importance de l’ergonomie au poste de travail
Un poste de travail ergonomique est très important pour plusieurs raisons :
Avantages pour la santé : Un poste de travail ergonomique réduit les contraintes physiques telles que les douleurs au cou, au dos et aux poignets. En adaptant le mobilier de bureau et les accessoires aux mouvements naturels du corps, il est possible d'éviter des problèmes de santé à long terme tels que les tensions musculaires ou les troubles de la vision.
Meilleur bien-être : L'ergonomie contribue à créer un environnement de travail confortable et agréable. Il en résulte un bien-être général accru et une plus grande satisfaction des collaborateurs.
Productivité accrue : Un lieu de travail axé sur l'ergonomie permet aux employés de travailler confortablement et efficacement. Cela augmente la productivité, car ils peuvent se concentrer sur leurs tâches sans être distraits par des inconvénients physiques.
Durabilité sur le long terme : Un poste de travail ergonomique favorise la santé à long terme du personnel et contribue à ce qu'il reste productif et engagé au fil des ans.
Un poste de travail ergonomique favorise la santé physique et mentale des employés, augmente la productivité et améliore la qualité de l'environnement de travail. Cela profite à la fois aux employés et aux entreprises et crée une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées.
Clavier et souris – principaux périphériques d’entrée au bureau
Souris avec propriétés ergonomiques
Le syndrome de la souris est une affection fréquente causée par l'utilisation de périphériques d'entrée non ergonomiques. C'est ici qu'interviennent les souris ergonomiques, caractérisées par leur forme spéciale. Ces souris d'ordinateur sont disponibles aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. En conséquence, la forme est inversée et la disposition des touches est également différente. Pour les gauchers, il est particulièrement avantageux d'avoir une souris ergonomique à disposition. Conrad propose ces souris de nombreux fabricants, comme par exemple Renkforce et Logitech.
Le trackball est une variante particulière de souris. Ces périphériques d'entrée ne sont pas déplacés sur la table, mais une boule mobile se trouve sur le dessus de la souris d'ordinateur. Cette boule sert à contrôler le curseur sur l'écran. L'avantage est que votre main est plus calme pendant que vous travaillez. Ce sont justement les mouvements du poignet qui entraînent des maladies chroniques. Un trackball empêche ces mouvements et préserve la santé en cas de tendinites ainsi que d'autres problèmes similaires.
La forme ergonomique et le positionnement des boutons sur les souris évitent que les doigts et le poignet ne soient poussés dans des positions non naturelles. Cela contribue à la prévention du syndrome du canal carpien (LMR) et assure un meilleur confort.
Avantages d’un clavier ergonomique
Pour tous ceux qui rédigent régulièrement de longs textes à l'ordinateur ou écrivent beaucoup de mails, un clavier de qualité est d'une valeur inestimable. L'accent est mis sur la forme ergonomique. Les périphériques de saisie traditionnels possèdent une forme droite et carrée qui ne s'adapte que partiellement à la position naturelle de la main et des doigts lors de la frappe. Cela a souvent pour conséquence que les doigts se retrouvent dans une position non naturelle et peuvent se crisper. En revanche, les claviers ergonomiques sont conçus de manière à soutenir la position naturelle de vos mains.
Les claviers ergonomiques se caractérisent par exemple par une forme inclinée. Les touches sont également disposées différemment. Ainsi, il y a une division claire au milieu. Une partie des touches est plus accessible pour la main droite, les autres pour la main gauche. Parfois, le centre est également légèrement surélevé. Cette disposition optimise les mouvements des doigts, car ils se posent naturellement à gauche et à droite du centre lors de l'écriture. Par conséquent, les touches situées au centre sont plus faciles à atteindre.
Toutes ces caractéristiques garantissent que vos mains peuvent travailler dans une position naturelle et détendue. En outre, l'utilisation de tels claviers nécessite moins de mouvements des poignets pour actionner les touches souhaitées. Même les longues journées de travail passées à taper beaucoup de texte sur l'ordinateur sont de cette manière nettement moins pénibles pour les mains et les poignets.
Importance de l’écran pour un poste de travail ergonomique
Tout comme un clavier et une souris ergonomiques, l’écran joue un rôle important dans la création d'un environnement de travail confortable et sain. L’écran est sans aucun doute un élément central de presque tous les postes de travail informatiques. Son ergonomie est d'une importance capitale pour le bien-être et la productivité des utilisateurs. Plusieurs aspects jouent un rôle essentiel à cet égard et une conception optimale en vaut la peine.
En termes d'ergonomie, le positionnement optimal de l’écran est crucial. Dans l'idéal, l'écran devrait disposer de nombreuses possibilités de réglage en hauteur et en inclinaison. Si cela n'est pas possible de manière optimale sur le lieu de travail, des supports d'écran peuvent vous aider. Vous pouvez les fixer au bureau, au mur ou au plafond. Les supports d'écran permettent une adaptation flexible aux besoins individuels et créent ainsi un environnement de travail confortable avec la meilleure vue possible sur l'écran.
Avec un positionnement correct, on évite les douleurs cervicales et dorsales, réduit les tensions oculaires et favorise une posture saine. Les reflets et l'éblouissement sont réduits, ce qui améliore la visibilité. En outre, une position correcte contribue à prévenir les problèmes de santé à long terme tels que les tensions musculaires, les troubles de la vision et les maux de tête. Une position bien étudiée de l’écran contribue donc largement à la création d'un lieu de travail agréable et productif.
Une caractéristique tout aussi importante pour les écrans de travail est la fréquence de rafraîchissement. Celle-ci indique l'intervalle auquel l'écran actualise l'image. Une fréquence élevée assure un affichage sans scintillement, ce qui est plus agréable pour les yeux. En revanche, si la fréquence de rafraîchissement est faible, les yeux se fatiguent rapidement. Cela va jusqu'au stress et aux maux de tête. Pour les écrans de bureau, il est conseillé d'utiliser au moins 60 à 75 Hertz. Les écrans pour le montage vidéo devraient en revanche avoir une fréquence de 100 Hertz.
Télécommunications du bureau moderne – avec des accessoires ergonomiques pour PC
De nos jours, la communication numérique est devenue la norme dans la plupart des bureaux. La technologie numérique vous donne plus de possibilités et de liberté. Cependant, une utilisation efficace n'est possible qu'avec les accessoires PC adéquats, disponibles chez Conrad.
Dans de nombreux bureaux, il est utile d'utiliser un micro-casque pour les télécommunications sur PC ou ordinateur portable. Il permet d'accéder confortablement aux solutions téléphoniques sur PC et aux plateformes numériques telles que Microsoft Teams. Un micro-casque se compose d'un microphone en plus des écouteurs. Celui-ci est placé sur le côté. Un arceau mobile permet d'adapter la position du microphone à ses propres besoins.
En outre, il existe toute une série de caractéristiques qui sont importantes lors du choix d'un casque. La forme du casque en fait partie, par exemple. Les écouteurs fermés sur le casque atténuent mieux les bruits parasites. Les coussinets sont également décisifs. Les casques haut de gamme sont suffisamment rembourrés et de forme ergonomique. Il est également important de pouvoir personnaliser la position du casque. De cette manière, le casque s'adapte à la forme de la tête de chacun. Ainsi, ces casques n'exercent pas de pression sur les oreilles, même après plusieurs heures.
Le type de connexion contribue également à l'ergonomie. Les variantes filaires sont classiques. Celles-ci limitent toutefois la liberté de mouvement. Avec la technique sans fil, les collaborateurs peuvent se déplacer librement pendant les entretiens. En fonction de l'activité et du poste de travail, cela peut être une caractéristique importante.
Conclusion : Ergonomie au poste de travail avec des accessoires de qualité pour PC
Un poste de travail ergonomique est plus qu'une simple mode - c'est un investissement dans la santé, le bien-être et la performance au travail. Alors que l'accent est souvent mis sur le mobilier et l'aménagement de l'espace, il ne faut pas oublier à quel point de petits ajustements dans le domaine des accessoires PC peuvent faire la différence.
L'importance de l'ergonomie sur le lieu de travail se manifeste de plusieurs manières. Les avantages pour la santé, l'amélioration du bien-être, l'augmentation de la productivité et la durabilité à long terme ne sont que quelques-uns des aspects favorisés par un poste de travail ergonomique. En choisissant soigneusement des accessoires pour PC, tels que des claviers, des souris et des écrans ergonomiques, vous créez la base d'un environnement de travail confortable et bénéfique pour la santé.
En conclusion, la combinaison d'accessoires informatiques ergonomiques et d'un aménagement de bureau bien conçu contribue de manière déterminante à améliorer le confort et la qualité du travail. Découvrez le vaste choix d'accessoires ergonomiques pour PC chez Conrad et faites de votre lieu de travail un endroit où vous vous sentez parfaitement bien.
Suivez-nous sur LinkedIn.
Saisissez l'opportunité d'en savoir plus sur les technologies, découvrez des faits passionnants et ne manquez aucune nouveauté.
Matériel de bureau
Tous les produits pour réussir au quotidien dans votre bureau.
Des services pour soutenir votre business
En plus des services de commande et de livraison premium, Conrad a développé, ces deux dernières décennies, de nombreux services, qui n’ont qu’un seul but : vous aider au quotidien.
Business+
Le pack sérénité complet pour les clients professionnels.
E-Procurement
Solutions sur mesure pour vos processus d'approvisionnement.
Commandes à terme
Planifiez vos livraisons en amont,
selon vos besoins.
Service d'étalonnage
Professionnel, bon marché, toutes marques, rapide.
Devis
Demandez en quelques étapes votre devis personnalisé.