29.08.2023
7 minutes
Balances : Diversité et applications
Les balances existent sous de nombreuses formes différentes et sont utilisées pour mesurer de petites quantités avec précision, jusqu'au milligramme, ou pour peser de grandes masses. En outre, les appareils de mesure se distinguent par la manière et les objets qu'ils peuvent peser. On trouve ainsi des balances pour l'expédition, la cuisine, le laboratoire, l'industrie et bien d'autres domaines. Dans cet article, vous en saurez plus sur les différents types de balances, leurs caractéristiques modernes et leur rôle important dans différents scénarios.
Caractéristiques des balances modernes – fonctions incluses de ces appareils de mesure
Les balances classiques ont une conception très typique. Elles possèdent une échelle analogique et parfois même des poids de tare. L'époque de ces instruments de mesure est toutefois largement révolue. Les balances modernes sont dans la plupart des cas numériques et électriques. Cela vaut indépendamment de la forme de construction et du domaine d'utilisation. Même les balances suspendues et les balances à bagages possèdent aujourd'hui des affichages numériques.
Les avantages des équipements de mesure numériques l'emportent dans la pratique. Ainsi, les résultats de mesure sont nettement plus précis. D'une part, cela s'explique parce qu'il est plus facile de lire l'échelle graduée. D'autre part, les systèmes numériques mesurent aussi plus précisément. Dans de nombreux cas, ces appareils fonctionnent sur piles. Ainsi, vous n'êtes pas dépendant d'une prise électrique pour effectuer vos mesures. Mais les appareils à usage professionnel sont également disponibles avec un raccordement au secteur. Dans ce cas, un fonctionnement fiable pendant de nombreuses heures ne pose aucun problème.
En outre, les appareils numériques présente d'autres avantages. Pour les balances microanalytiques et semi-microanalytiques, des interfaces se sont ainsi établies. Vous trouverez ces balances de laboratoire chez Conrad avec une interface USB. Cette connexion permet de transmettre les résultats de mesure directement à un ordinateur et donc à une base de données. De même, il est souvent possible de connecter directement une imprimante. De cette manière, vous recevez immédiatement les protocoles de mesure sous forme papier.
Les appareils de mesure modernes se distinguent généralement par leur grande précision. La plupart des fabricants indiquent une plage de précision de mesure. Dans des scénarios particuliers où la plus grande précision est exigée par des lois, des normes ou des directives, une étape décisive entre en jeu : l'étalonnage de l'instrument de mesure. L'utilisation d'appareils de mesure étalonnés permet non seulement de garantir la norme de qualité, mais aussi de se conformer aux exigences de précision prescrites. Les appareils de mesure étalonnés sont obligatoires dans de nombreux domaines d'application, notamment les installations électriques, les laboratoires de test et d'essai et les ateliers.
Conrad propose un service d'étalonnage complet qui répond aux normes DIN EN ISO 9001:2015 ou DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (laboratoire accrédité DAkkS/laboratoire accrédité SCS). Ce service s'étend à plus de 30 groupes d'appareils et à plus de 100 grandeurs de mesure, et quel que soit le fabricant de l'instrument de mesure concerné. Après l'étalonnage, Conrad délivre un certificat d'étalonnage qui comprend le résultat ainsi que toutes les informations pertinentes.
Balances pour l'expédition et le stockage
Dans les entrepôts et les services d'expédition, la détermination du poids des objets fait partie des tâches centrales. Le poids détermine les coûts et l'organisation de l'expédition. Comme la logistique génère des colis très divers, il existe toute une série de solutions dans ce domaine.
Cela commence par les petits pèse-lettres. Ils appartiennent à la catégorie des balances de table compactes. Vous mesurez ici le poids de la lettre à la virgule près et déterminez ainsi avec précision les frais d'envoi. Les pèse-colis sont un peu plus grands. Ils vous offrent une plus grande surface de dépôt et une plage de pesée plus large. Les balances pour colis ont généralement une capacité de charge allant jusqu'à 36 kg car c'est l'une des limites de poids de la Poste. En outre, vous trouverez également des balances pour colis avec une plage de pesée allant jusqu'à 300 kilos.
Si ce n'est pas seulement le poids qui compte, mais aussi la quantité, une balance de comptage est le bon choix. Avec une balance de comptage, vous déterminez la quantité et le poids des objets les plus divers. Ces balances déterminent d'abord le poids d'un objet. Ensuite, l'appareil enregistre le nombre de pièces ainsi que le poids total de toutes les autres pièces déposées. Les balances de comptage sont donc toujours utilisées lorsque vous souhaitez peser et compter des objets ayant le même poids. Vous pouvez par exemple peser des roulements à billes, des vis et d'autres petites pièces. Ces appareils de mesure conviennent également pour les inventaires rapides et précis.
Balances de laboratoire - mesure précise même 3 chiffres après la virgule
La gamme des balances de précision comprend des appareils compacts et extrêmement précis, conçus pour des applications où une précision maximale est indispensable. Ces balances se distinguent par leur remarquable précision de mesure, reconnaissable à leur échelle qui comporte plusieurs chiffres après le zéro. Il existe des balances de précision qui permettent d'effectuer des mesures avec une exactitude allant jusqu'à 0,001 gramme.
Les balances de laboratoire sont une autre forme de balances de précision. Celles-ci se distinguent également par leur grande précision. De plus, ces appareils sont robustes et souvent fabriqués en acier inoxydable. Ce type de balance est utilisé dans la recherche avec les matériaux les plus divers comme dans l'industrie alimentaire.
Balances suspendues – polyvalentes et robustes
Les balances suspendues se caractérisent par le fait que vous fixez la charge à un dispositif situé en dessous de la balance. Il peut s'agir par exemple d'un crochet. Elles appartiennent à la catégorie des balances à ressort. Ces systèmes vous permettent de déterminer le poids d'un objet et de son emballage.
Les balances à ressort ou suspendues permettent de mesurer de très petites charges dès dix grammes environ. Ces appareils compacts sont conçus pour être utilisés manuellement. Dans la plupart des cas, ces balances à ressort fonctionnent de manière analogique et ne nécessitent donc pas d'alimentation électrique. Vous relevez alors le poids sur une échelle graduée qui se déplace vers le bas en raison du poids. Malgré cette technique rudimentaire, les petites balances à ressort sont très précises. L'échelle graduée permet une précision allant jusqu'à 0,1 gramme.
Les pèse-bagages plus grands sont, comme leur nom le laisse supposer, conçus pour peser les bagages et objets similaires. Avec ces appareils, vous déterminez par exemple le poids des bagages lors de l'enregistrement des personnes. La plage de pesée va typiquement jusqu'à 30 kilogrammes. Il est donc toujours possible de peser à la main. Ces pèse-bagages sont également disponibles avec un affichage numérique.
Les balances à grue fonctionnent selon le même principe que les pèse-bagage. La différence est que ces instruments de mesure sont conçus pour des charges nettement plus élevées. Ils sont conçus pour une installation permanente ou une utilisation sur une machine. Ainsi, un montage sur un hangar couvert est tout aussi envisageable qu'une combinaison avec une grue.
De telles balances à grue sont conçues pour des charges importantes et sont utilisées dans l'industrie ou sur les chantiers. Les balances à grue mesurent des charges d'une tonne ou plus. Malgré ce large spectre de mesure, les balances à grue modernes sont très précises. La lisibilité de la graduation est ainsi parfois possible jusqu'à 200 grammes.
La polyvalence des balances suspendues se reflète également dans leur utilisation dans différents secteurs. Dans l'agriculture, les balances suspendues aident à peser les sacs de fourrage, les récoltes ou les animaux. Dans le commerce, elles servent à déterminer le poids des marchandises, que ce soit pour la vente ou la gestion des stocks. Dans le secteur de la construction, les balances suspendues sont également utilisées pour mesurer des matériaux ou des équipements.
Balances de cuisine – aides pour les grandes cuisines professionnelles et la cuisine domestique
Les balances de cuisine constituent une catégorie à part. Une balance dans la cuisine est indispensable pour mesurer les quantités exactes requises dans les recettes. En conséquence, ces appareils sont utilisés partout où vous manipulez des aliments. Il s'agit des cantines, des boulangeries et d'autres domaines similaires.
Une fonction importante des balances de cuisine est la tare. Celle-ci vous permet de remettre à zéro le processus de pesée en cours. Cette caractéristique est utile lorsque vous souhaitez ajouter plusieurs ingrédients à un bol. Comme la graduation mesure alors à nouveau à zéro, il est facile d'ajouter d'autres ingrédients en suivant exactement les indications de la recette.
En général, ces balances ont une plage de mesure comprise entre trois et 15 kilos. La plupart de ces ustensiles de cuisine possèdent un plateau sur lequel vous pouvez poser un bol ou une assiette. En outre, vous trouverez chez Conrad des balances cuillères numériques. Avec ces aides raffinées, vous pesez les ingrédients directement sur la cuillère. Cela est utile pour mesurer de petites quantités, comme les épices. Les balances de cuisine avec bol sont tout aussi pratiques. Lors de la pesée, le poids du bol est ignoré. Ce bol peut être retiré et servir en même temps de bol mélangeur ou pour des tâches similaires dans le traitement ultérieur.
Poids de contrôle – indispensables pour la tare
Une balance ne peut mesurer avec précision que si vous contrôlez et étalonnez régulièrement l'appareil. À cette fin, vous trouverez chez Conrad une large gamme de poids de contrôle. Ces poids sont fabriqués avec précision et possèdent un poids exact. Celui-ci est toujours indiqué sur le poids. Il est donc possible d'utiliser les poids de contrôle pour étalonner les balances.
De tels poids pour le tarage sont disponibles dans de nombreuses tailles différentes. Il existe des poids de contrôle pour les balances de précision ou de laboratoire avec un poids net de quelques grammes. Il existe également des blocs d'un poids de 20 kilogrammes ou plus pour les balances plus grandes. Les kits contenant différents poids de contrôle sont particulièrement pratiques. Vous y trouverez des poids de différentes formes et catégories de poids.
La précision dans la diversité - des balances modernes pour chaque exigence
Dans le monde des balances, la précision est la clé. Des pèse-lettres aux balances à grue, les instruments de mesure modernes offrent une variété impressionnante d'applications et de possibilités d'utilisation. Que ce soit dans les services d'expédition, dans les laboratoires, dans les cuisines ou sur les chantiers, les balances jouent un rôle important lorsqu'il s'agit de déterminer un poids précis. La technique numérique permet des mesures précises et de multiples possibilités de raccordement.
L'étalonnage garantit une précision maximale et les balances suspendues prouvent leur polyvalence dans les secteurs les plus divers. Que vous ayez besoin de peser de petites quantités ou de grandes charges, les balances modernes offrent la solution. Explorez les possibilités offertes par cette technologie et trouvez la balance adaptée à vos besoins individuels.
Des services pour soutenir votre business
En plus des services de commande et de livraison premium, Conrad a développé, ces deux dernières décennies, de nombreux services, qui n’ont qu’un seul but : vous aider au quotidien.
Business+
Le pack sérénité complet pour les clients professionnels.
E-Procurement
Solutions sur mesure pour vos processus d'approvisionnement.
Commandes à terme
Planifiez vos livraisons en amont,
selon vos besoins.
Service d'étalonnage
Professionnel, bon marché, toutes marques, rapide.
Devis
Demandez en quelques étapes votre devis personnalisé.