24.10.2023
7 minutes
iPhone 15 : Nouvelles fonctions et technologies
L'attente est terminée - le nouvel iPhone 15 est arrivé et apporte avec lui une multitude de fonctionnalités passionnantes et innovantes ! Des versions de base 15 et 15 Plus aux impressionnantes versions Pro et Pro Max, ce smartphone a quelque chose à offrir à chacun. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Dans notre article, vous découvrirez non seulement ce qui distingue l'iPhone 15 de ses prédécesseurs, mais aussi pourquoi il vaut la peine de passer par le site Conrad pour vous procurer le nouvel iPhone et ses accessoires.
Boîtier en aluminium ou titane
Le boîtier des modèles Pro n'est plus en acier inoxydable. À la place, c'est du titane qui est utilisé, complété par un cadre intérieur en aluminium. Le titane offre un très bon rapport entre la dureté et le poids. Ces modèles sont donc plus légers et offrent une meilleure prise en main que leurs prédécesseurs, notamment grâce aux bords d'écran plus étroits. Les bords arrondis des modèles Pro et de base contribuent à une haptique agréable.
Une nouvelle fonction, mais uniquement sur l'iPhone 15 Pro et Pro Max, est le bouton d'action. Il permet toujours de régler les sonneries et les notifications. Mais il est également possible de lui attribuer une fonction choisie qui se déclenche lorsque vous appuyez dessus de manière prolongée. Cela fonctionne également lorsque vous travaillez avec des applications. Choisissez pour cela une fonction que vous utilisez particulièrement souvent, par exemple l'appareil photo ou l'enregistrement vocal.
Sur les modèles de base iPhone 15 et 15 Plus, le boîtier est en aluminium et en verre mat teinté dans la masse. Il est possible de choisir parmi différentes variantes de couleurs. Tous les modèles ont un Ceramic Shield particulièrement dur sur la face avant et sont protégés contre l'eau et la poussière. L'étanchéité à l'eau dure jusqu'à 30 minutes et jusqu'à une profondeur de 6 mètres.
Écran avec Dynamic Island
Chaque iPhone 15 possède un écran Super Retina XDR. Sur les modèles Plus et Pro Max, celui-ci est légèrement plus grand (6,7 pouces) que sur les deux autres variantes (6,1 pouces). Les fonctions supplémentaires pour l'iPhone 15 Pro et Pro Max sont la technologie ProMotion et l'Always-On-Display. ProMotion signifie que les taux de rafraîchissement sont adaptés de manière flexible à la puissance graphique requise. Pendant un jeu avec de nombreux mouvements, vous pouvez ainsi profiter d'une fréquence jusqu'à 120 Hz et économiser de l'énergie lors d'applications plus calmes. Un écran "always-on" affiche toujours les informations les plus importantes sur l'écran de verrouillage. La nuit, il s'assombrit et lorsque vous retournez le smartphone ou le mettez dans votre poche, il s'assombrit automatiquement.
La fonction Dynamic Island n'était disponible que pour les versions Pro de l'iPhone 14. Désormais, elle fait partie de chaque iPhone 15. Sous forme de barre située en haut de l'écran, dans la zone de l'ancienne encoche Face-ID. Elle affiche des informations actuelles comme la progression du chargement, le suivi de livraison des repas commandés ou la chanson jouée. Si nécessaire, elle peut être agrandie.
Caméra 48 MP avec zoom optique multiple et fonctions intelligentes
L’appareil photo principal de l'iPhone 15 permet de prendre des photos avec une résolution allant jusqu'à 48 mégapixels. Pour cela, un réglage séparé est toutefois nécessaire, car par défaut, les photos sont créées avec 24 mégapixels. Un zoom 0,5x de qualité optique pour l'effet grand angle est également disponible dans tous les cas. Selon le modèle, il existe encore d'autres options pour le zoom optique : 1x, 2x ou 3x. L'iPhone 15 Plus Max permet même un zoom 5x, le plus puissant qu'un iPhone ait jamais eu
Les caméras offrent quelques fonctions intelligentes, comme le mode Action, qui stabilise les images floues. Et avec le mode cinéma 4K, vous pouvez faire la mise au point sur un sujet particulier. Dans des conditions d'éclairage défavorables, Smart HDR garantit de bons résultats et, dans des environnements sombres, le mode nuit s'active automatiquement. Pour le mode portrait, l'appareil photo ne reconnaît pas seulement les personnes, mais aussi les chats et les chiens. Les modèles Pro permettent d'enregistrer des vidéos spatiales. Pour les selfies et les appels FaceTime, la caméra frontale se focalise automatiquement sur vous.
Autres caractéristiques techniques de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Pro
Le chargement s'effectue via le port USB-C standard. Avec une charge, un iPhone 15 peut lire jusqu'à 20 heures de vidéo et un iPhone 15 Pro Max jusqu'à 29 heures. Les chargeurs adaptés sont disponibles chez Conrad. Vous y trouverez également les AirPods et l'Apple Watch, que vous pouvez recharger au besoin via votre iPhone 15. Pour le transfert de données, les modèles de base prennent en charge l'USB 2 et les versions Pro l'USB 3. Entre les appareils Apple, vous pouvez également transférer des données sans fil via AirDrop. Pour la connexion WiFi, les modèles de base utilisent le Wi-Fi 6 et les modèles Pro le Wi-Fi 6E. Ce dernier est le Wi-Fi le plus rapide à ce jour pour un iPhone.
Les modèles de base sont équipés d'une puce A16 Bionic. Le GPU fonctionne ainsi jusqu'à 40 % plus rapidement que celui de l'iPhone 12. Les versions Pro contiennent une puce A17 Pro, ce qui signifie que le GPU est jusqu'à 70 % plus rapide que celui de l'iPhone 12 Pro. Il s'agit des meilleures performances graphiques d'un iPhone à ce jour. Ce faisant, il est possible d'obtenir des images haute résolution tout en consommant moins d'énergie. Pour les joueurs, il est intéressant de savoir que le ray tracing accéléré par le matériel est utilisé pour des simulations de lumière réalistes.
Les différents modèles sont disponibles avec différentes tailles de mémoire. Ainsi, les variantes de base de l'iPhone 15 et 15 plus peuvent être achetées avec 128, 256 ou 512 gigaoctets de mémoire. Pour les modèles Pro, il existe en outre une option de mémoire d'un teraoctet.
Sécurité et accessibilité avec le smartphone d'Apple
Comme les modèles précédents, les iPhones de cette série permettent des aides spéciales dans les situations d'urgence. Vous pouvez ainsi passer un appel d'urgence par satellite si vous n'êtes pas connecté au réseau. Dans une telle situation, vous recevez des instructions sous forme de questions simples. Une autre fonction, qui n'est pas nouvelle non plus, est la détection d'accident. À l'aide de capteurs et d'algorithmes de mouvement, le smartphone reconnaît les indices d'un accident et lance automatiquement un appel d'urgence. Parmi ces signes, on trouve le changement brusque de direction ou de vitesse.
Comme jusqu'à présent, les fonctions pour l'accessibilité incluses ont été étendues en partie. Ainsi, l'affichage de polices et de symboles agrandis est possible sur l'écran d'accueil. La fonction "Pointer et parler" facilite l'utilisation lorsque la vue est limitée. Dans ce cas, vous pouvez également utiliser VoiceOver pour vous faire expliquer exactement ce qui est affiché à l'écran. Vous ne recevez pas seulement des textes lus à haute voix, mais vous pouvez aussi obtenir des descriptions très précises. Il est également possible de taper du texte et de le faire prononcer. Si une perte de la parole est envisageable, il est possible de générer une voix artificielle qui ressemble à la sienne, par exemple pour les appels.
iOS 17
Il y a encore d'autres fonctions qui ont été ajoutées ou modifiées. En outre, le nouvel iPhone est livré avec le système d'exploitation iOS 17, qui apporte également des nouveautés. En voici quelques exemples :
-
Maison : iOS 17 prend désormais en charge les connexions basées sur des threads pour les appareils domotiques. Cela permet à ces appareils de communiquer entre eux et d'échanger des informations sans avoir besoin d'un hub ou d'une passerelle.
-
Santé mentale : L’application Santé a été étendue avec de nouvelles fonctions pour la santé mentale. Il s'agit notamment d'outils de gestion du stress et d'amélioration du sommeil.
-
Accessibilité : Le nouveau système d'exploitation offre aux personnes souffrant de troubles cognitifs une interface personnalisable qui facilite l'utilisation de l'iPhone. Les personnes qui ne peuvent pas parler peuvent utiliser la synthèse vocale en direct pour faire lire leurs mots en personne ou lors d'appels téléphoniques et d'appels FaceTime.
-
Affiche de contact : iOS 17 permet aux utilisateurs de créer des affiches de contact. Elles s'affichent lors des appels et contiennent des informations telles que la photo du contact, son numéro de téléphone et son lieu de résidence.
-
Appli Fitness : L'application Fitness de l'iPhone a été revue et offre à présent de nouvelles fonctions pour accroître la motivation. Il s'agit notamment d'une nouvelle zone pour les temps forts et de la possibilité de partager les progrès avec des ami(e)s.
-
Avertissement en cas de contenus sensibles : iOS 17 avertit les utilisateurs de contenus sensibles dans des messages et des fichiers AirDrop. Il s'agit notamment de violence, de pornographie et de discours de haine.
-
Recherche visuelle : iOS 17 offre une nouvelle fonction de recherche visuelle. Cette fonction permet aux utilisateurs d’identifier des objets dans des photos en les photographiant avec la caméra.
-
Navigation privée : iOS 17 améliore la navigation privée en verrouillant les fenêtres inutilisées du navigateur.
-
Mode de blocage : Le mode de blocage a été étendu et offre désormais davantage de possibilités pour bloquer les appels et les messages indésirables.
Conclusion
Avec des caractéristiques impressionnantes telles qu'un boîtier robuste en titane et en aluminium, un écran innovant Dynamic Island et un appareil photo puissant de 48 mégapixels doté de fonctions intelligentes, Apple a prouvé une fois de plus sa supériorité en matière de technologie mobile.
Mais l'iPhone 15 n'est pas seulement un chef-d'œuvre technique, c'est aussi une déclaration en matière de durabilité. Ainsi, Apple utilise 100 % de cobalt recyclé pour la fabrication de la batterie et 75 % d'aluminium recyclé pour le boîtier. L'emballage n'est pas entouré d'un film plastique, mais se compose à 99 % de fibres issues du recyclage ou de la gestion responsable des forêts.
L’iPhone 15 et différents accessoires sont disponibles chez Conrad. De même, vous trouverez dans l'assortiment d'autres produits Apple comme les iPads, les iMacs, les AirPods ou les Watches.
Des services pour soutenir votre business
En plus des services de commande et de livraison premium, Conrad a développé, ces deux dernières décennies, de nombreux services, qui n’ont qu’un seul but : vous aider au quotidien.
Business+
Le pack sérénité complet pour les clients professionnels.
E-Procurement
Solutions sur mesure pour vos processus d'approvisionnement.
Commandes à terme
Planifiez vos livraisons en amont,
selon vos besoins.
Service d'étalonnage
Professionnel, bon marché, toutes marques, rapide.
Devis
Demandez en quelques étapes votre devis personnalisé.