Viele junge Leute entscheiden sich für eine elektrotechnische Ausbildung. Technische Berufe stehen nach wie vor hoch im Kurs. Sicherheit bei der Ausbildung ist die wichtigste Eigenschaft, die die Messtechnik in der Ausbildung erfüllen muss. Messmittel von VOLTCRAFT sind mit innovativen Sicherheitsfeatures ausgestattet, besonders erwähnenswert ist hierbei die VC-200 Multimeterserie von VOLTCRAFT. Messbuchsennavigator und ein Batteriefach, das sich bei angeschlossenen Messleitungen nicht öffnen lässt, sind nur kleine Aspekte die diese Multimeterserie zu einen der sichersten Multimeter in der Ausbildung machen.
Passgenaue Lösungen für die Praxis sowie innovative Entwicklungen für anwenderfreundliche Bedienung erlauben den effizienten Einsatz der Produkte. Damit Sie sich auf Ihre Ausbildung konzentrieren können.
Energie- und Gebäudetechnik im Handwerk & Betriebstechnik in der Industrie
Bei Messtechnik für zukünftige Spezialistinnen und Spezialisten sollte besonderes Augenmerk auf Sicherheit gelegt werden. Die Prüfung der Spannungsfreiheit mit Multimetern oder zweipoligen Spannungsprüfern will gelernt sein.
Fehlersuche bei technischen Anlagen und bei der Hausverteilung können nur mit fundierten Grundkenntnissen fachgerecht ausgeführt werden. VOLTCRAFT bietet hierfür sichere Multimeter mit unterschiedlichen Messfunktionen an. Je nach Fachrichtung kann hier das perfekt passende Multimeter ausgewählt werden.
Sicherheits- und Komfortfunktionen der Multimeter VC-200er Serie
Zweipolige Spannungsprüfer mit TÜV GS Prüfzeichen
Kontaktlos. Sicher. Präzise.
Stromzangen für die Erfassung von Gleich- und Wechselströmen. Ohne den Leiter auftrennen zu müssen, können mit der Stromzange die Ströme sicher gemessen werden.
Bei der Strommessung muss der Stromkreis üblicherweise aufgebrochen werden - es sei denn, man verwendet eine Stromzange.
Mit geeigneter Messtechnik erfolgreich die Ausbildung meistern. Durchdachte Messtechnik erspart Zeit und Fehler sind schneller lokalisiert. Frustfrei und motiviert die Messtechnik erleben.
Stromversorgung und Signalerzeugung
Eine kleine Auswahl an Geräten für Labor Arbeitsplätze. Geeignet für verschiedene Ausbildungsrichtungen.
Spannungs- und Signalprüfung
Labor Messgeräte für den typischen Einsatz an Arbeitsplätzen in der Ausbildung.
Das Auto ist nach wie vor die wichtigiste Mobilitätsform. Daraus resultiert eine vielzahl an Berufen in diesen Bereich. In modernen Fahrzeugen wird immer mehr Elektronik verbaut und eine Fehlersuche wird immer komplexer. Auch die Messtechnik muss auf die gestiegenen Anforderungen reagieren und mit geeigneter Messtechnik passende Lösungen bereitstellen. So ist es nicht aussergewöhnlich das schon in der Ausbildung mit Oszilloskopen gearbeitet wird, um z. B Einspritz- oder Zündsignale von mehreren Zylindern im zeitlichen Verlauf darzustellen. Auch Bussysteme z. B. CAN-Bus werden in Fahrzeugen zur Kommunikation zwischen Elektronikkomponenten vermehrt eingesetzt und auch dieser kann über entsprechende Oszilloskope betrachtet und ausgewertet werden.
Handmultimeter mit Messfunktionen speziell für die Kfz-Technik.
- Extrem robust und wasserdicht (IP67)
- Temperaturmessung
- Motordrehzahl und Schliesswinkel
- Umfangreiche Impulsmessfunktionen
- Frequenz- und Kapazitätsmessfunktion
4-Kanal Digital-Speicher-Oszilloskop mit 150MHz Bandbreite.
- 4-Kanäle für gleichzeitige Darstellung von vier Einspritz- oder Zündsignalen
- Umfangreiche mathematische Funktionen (z. B. Impulsbreite oder Verzögerung zwischen den Kanälen)
- PC-Software zur Datenanalyse
Moderne Messtechnik für ein attraktives Ausbildungsumfeld
Klimaanlagenservice, bei hohen Aussentemperaturen sehr gefragt in den Werkstätten. Zur Fehlersuche wird häufig zuerst die Temperatur an den Luftdüsen, bei aktivierter Klimaanlage, gemessen. Einfach und präzise kann dies mit dem VOLTCRAFT Kombigerät DT-8820 erfolgen. Temperatur, Luftfeuchte, Schallpegel und Lux können mit nur einem Gerät gemessen werden. Die Temperaturmessung erfolgt per Fühler mit Handgriff. Das Kombimessgerät ersetzt vier Einzelgeräte und schont Platzreserven in kleinen Werkstätten.
VOLTCRAFT BS-702SE+IP Endoskop mit zwei Kameras
Eine Front- und eine seitliche Kamera machen das Endoskop zur ersten Wahl bei der Zylinderprüfung. Nicht nur der Kolben, sondern auch die Zylinderwandung kann durch die zweite seitliche Kamera überprüft und bewertet werden. Beiliegende Aufsätze wie Spiegel, Magnet oder Haken erweitern den Einsatzbereich im täglichen Werkstatteinsatz. Das Livebild kann nicht nur betrachtet sondern als Video aufgezeichnet werden und für Schulungszwecke oder spätere Analysen verwendet werden.
Messtechnik für den universellen Einsatz im Kfz-Handwerk. Interessant für die Ausbildung ist im speziellen die Wärmebildkamera WB-80. Hier kann visuell die Funktion des Kühlkreislaufes demonstriert werden.
Zuverlässiges Messzubehör für eine profesionelle Fehlersuche in der Fahrzeugelektronik
VOLTCRAFT Oszilloskop DSO-111 SE
Das DSO-111 SE wurde entwickelt für die schulische Ausbildung. Einfachste Bedienung macht es dem Anwender, auch bei unregelmässiger Verwendung, leicht das Gerät in Betrieb zu nehmen. Keine Tastenflut und versteckte Menüeinstellungen für einen reibungslosen Betrieb in Schule und Berufsschule.
- 10 MHz Bandbreite, 1 Kanal
- Hohe Aktualisierungsrate von 130.000 wfms/s
VOLTCRAFT VC-5080 Analog-Multimeter
Widerstandsänderungen oder eine langsam pulsierende Gleichspannung können mit einem Zeigerinstrument perfekt dargestellt werden. Die lineare oder logarithmische Charakteristik eines Potis lässt sich nicht leichter erklären als mit einer einfachen Skala mit Zeiger. Optimal für Ausbildung und Schule.
- Äusserst robustes Spannband-Messwerk
- Hohe Eingangsimpedanz bei allen Spannungsmessbereichen
Die neuen Modelle der VC100 Serie mit einem klar ablesbaren Display. Je nach Modell sind unterschiedliche Messfunktionen eingebaut. Aber alle Multimeter dieser Serie verfügen über ein EBTN-Display mit bestechenden Kontrast und über einen berührungslosen Spannungstester (NCV). Besonders bei grösseren Klassen, in Schule oder Ausbildungsstätte, kann das Display hervorragend bis in die letzte Reihe hinein fehlerfrei abgelesen werden.
Verschleissindikator bei Sicherheitsmessleitungen
VOLTCRAFT Sicherheitsmessleitungen sind doppelt isoliert. Die zwei Isolierschichten sind in unterschiedlichen Farben ausgeführt. Sollte nun die oberste Schicht durch Hitze z. B. Lötkolben oder durch eine scharfe Kante beschädigt worden sein, so wird die zweite Isolierschicht in anderer Farbe sichtbar. Dadurch können beschädigte Messleitungen sofort erkannt und entsorgt werden. Einfach aber effektiv um Gefahren vom Anwender fernzuhalten.