Energie tanken
Ein leerer Akku im Smartphone oder Tablet ist immer ärgerlich. Dabei gibt es heute eine Vielzahl von kabellosen Geräte-Klassen mit USB Ladebuchsen:
- Notebooks
- Action Cams
- Arbeitsleuchten
- Kopfhörer
- Funkgeräte
Der USB Anschluss etabliert sich als einheitlicher Ladeanschluss. Mit USB-C ist heute schnelles Laden bis 100 Watt Leistung möglich.
Zeitvorteil beim Laden mit unterschiedlichen Technologien.
Laden ist lästig, denn es kostet Zeit. Deshalb haben sich in den letzten Jahren Schnellladetechnologien für Mobile Geräte etabliert.
Durchgesetzt haben sich zunächst zwei Technologien. Quick Charge (QC) und Power Delivery (PD). Während Quick Charge vor allem bei Herstellern von Android Geräten verwendet wird, ist Power Delivery im USB Standard intergriert und breiter aufgestellt.
Beide Konzepte funktionieren ähnlich und sind seit der letzten Revision auch kompatibel. Zunächst findet eine Kommunikation zwischen Ladegerät und Endgerät statt. Wer bist Du? Was kannst Du? Wieviel Power vertägst Du? USB bietet standardmässig nur 5V. Um in kürzerer Zeit mehr Energie transferieren zu können, braucht es höhere Spannungen. Aktuell werden bis zu 20V und bis zu 5A bereitgestellt. Maximal können mit beiden Standards bis zu 100 Watt Ladeleistung genutzt werden. Der USB-C Anschluss hat sich hier als einheitlicher Steckverbinder durchgesetzt.
Nicht jedes Endgerät benötigt die maximale Leistung. Es wird nur das gegeben, was auf der anderen Seite auch verlangt wird. Immer im Optimum möglichst schnell zu laden und damit Zeit zu sparen. Ladegeräte mit weniger Leistung sind deutlich günstiger. Sie Laden dennoch schneller als mit stardard USB Ladegeräten, erreichen aber nicht die schnellste Ladezeit.
Zusatz Akkus mit universellem USB Ladeanschluss helfen immer dann aus der Patsche, wenn gerade keine Steckdose in der Nähe ist. PD Powerbanks mit 20V Ausgangsspannung können selbst Notebooks schnellladen.
Solar Powerbanks verhindern die Selbstentladung und sind dadurch immer voll, wenn sie gebraucht werden. Aufgrund der relativ kleinen Solarfläche, dauert das Laden mit Sonnenlicht unverhältnismässig lange.
KFZ Energiestationen sind gewissermassen grosse Powerbanks für den Anlasser, falls die Autobatterie schlapp macht. USB Ausgänge zum Laden von mobilen Geräten sind ebenfalls vorhanden.
Geräte mit Schnellladetechnik nutzen überwiegend den USB-C Anschluss. Für einige Smartphones mit Quick Charge Technologie sind auch herkömmliche USB Anschlüsse üblich.
Aktuelle Apple Produkte mit Lightning Anschluss nutzen ebenfalls Power Delivery. Deshalb befindet sich i.d.R. ein USB-C zu Lightning Kabel im Lieferumfang. Mit herkömmlichen USB Kabeln geht es auch - aber langsamer.
An Voltcraft Netzteile mit mehr als einem USB Port können gleichzeitig mehrere Geräte geladen werden, jedoch steht nicht immer bei allen Ports die gleiche Leistung zur Verfügung. Details dazu finden Sie in der Dokumentation.
Mehr Spannung, mehr Geschwindigkeit.
USB-C Endgerät und Ladegerät einigen sich automatisch auf die maximale Ladespannung. Dies gilt für alle Geräte mit Quick Charge oder Power Delivery, um die Ladezeit so kurz wie möglich zu halten. Auch das Betanken von Powerbanks geht damit viel schneller.
Nicht jedes Endgeräte ist für 20 Volt ausgelegt. USB-C Ladegeräte mit geringerer Spannung sind preiswerter.
Es kann nichts passieren. Es wird sich immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt. Auch das USB-C Kabel meldet mit den Chips in den Steckern die maximale Leistung. Kabel für 100 Watt sind generell für maximales Schnellladen geeignet.
USB Ladetechnik in Fahrzeugen über den Bordnetzstecker - bekannt auch als Zigarettenanzünder, bieten meistens eine effizientere Ladeleistung, als im KFZ verbaute USB Buchsen.
Nicht alle Notebooks haben bereits eine USB-C Ladebuchse. VOLTCRAFT liefert eine Reihe von Notebook Netzteilen mit herkömmlichen Ladebuchsen. Als Ersatz- oder Zweitnetzteil für die Steckdose, oder gleich mit einem KFZ-Anschluss. Die Ladespannung kann in den meisten Fällen individuell eingestellt werden und passende Adapter gibt es zum Nachrüsten.
Universal Steckernetzteile
Kleingeräte aller Art mit herkömmlichen Rund-Steckverbindern können mit besonders energiesparenden Netzteilen bestens versorgt werden.
VOLTCRAFT hat dafür eigens eine neue Netzteilserie mit besonders stabiler Ausgangsspannung und maximal niedriger Leerlauf-Leistung entwickelt.
Die Ausgangsspannung ist einstellbar. Verschiedene Leistungsklassen sind lieferbar, ebenso Modelle mit offenen Kabelenden.
Unser Tipp: Bitte ermitteln Sie vor Auswahl des Ersatznetzteils anhand des alten Netzteils, oder des Verbrauchers, die Spannungsart (Gleich- oder Wechselspannung), die Stromaufnahme, die Polung (z. B. + innen oder aussen am Hohlstecker), die Spannungshöhe und die Abmessungen bzw. Bauform des Steckers.
Soll nur ein Stecker getauscht oder adaptiert werden kann auf vorkonfektionierte Anschlusskabel, Verlängerungskabel oder Adapter von VOLTCRAFT zurückgegriffen werden. Dies schont nicht nur die Umwelt sondern auch Ihren Geldbeutel. Alle die ihre Verbraucher ausschalten wollen, um den Standby-Verbrauch zu senken, können den Niedervoltadapter mit Zwischenschalter verwenden.