La surface de la Terre est recouverte d'eau à 71 pour cent et seulement trois pour cent de cette eau sont constitués d'eau douce. Sur ces trois pour cent, deux tiers sont dépendants (comme dans les hautes montagnes). Nous devons donc faire attention au peu qui reste. Les appareils de mesure électroniques destinés à contrôler la qualité de l'eau sont une aide précieuse. Nous présentons ci-dessous la gamme de mesure VOLTCRAFT actuels pour l'analyse de l'eau et expliquons les paramètres qui peuvent être déterminés avec ces appareils de mesure. Les solutions de mesure pour l'analyse de l'air et du sol sont également abordées afin d'assurer la sécurité et la croissance.
Des solutions parfaitement adaptées à la pratique ainsi que des innovations facilitant la manipulation permettent une utilisation efficace des produits. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur votre travail.
Déterminer la turbidité dans les liquides
La turbidité dans les liquides est due à des particules dont l'absorption ou l'indice de réfraction diffère de celui du milieu dans lequel elles se trouvent. Grâce à des méthodes de mesure optiques, la turbidité peut être déterminée et comparée selon différentes unités de mesure. Le turbidimètre NTU-600 de VOLTCRAFT permet de déterminer optiquement la turbidité d'un échantillon et d'analyser les données de mesure via un microprocesseur. Les valeurs mesurées sont ensuite affichées de façon bien lisible sur un écran. Le NTU-600 peut sortir les valeurs mesurées en NTU, FTU et EBC et mettre à disposition de l'utilisateur l'unité de mesure nécessaire en appuyant sur une touche. La méthode de mesure du NTU-600 est conforme à la norme ISO-7027 et les valeurs mesurées peuvent être enregistrées dans 150 emplacements de mémoire, ce qui est suffisant pour des séries de mesures plus importantes.
Acide ou basique - détermination du pH
Un indicateur important de la qualité de l’eau est le pH. Celui-ci est aussi souvent nécessaire comme valeur de base pour d'autres mesures (p. ex. teneur en chlore dans les piscines). L'échelle de mesure du pH s'étend de 0 à 14. Lorsque le pH est égal à 7, il s'agit du point neutre de l'échelle de mesure, la plage de 0 à 7 correspond à la zone acide et entre 7 et 14, c'est la la zone alcaline ou basique. Les domaines d’application s’étendent de la médecine à la construction (p. ex. la qualité du béton), en passant par la gestion des bassins, les aquariums, les piscines, les tests de qualité de l'eau et les travaux de laboratoire jusqu'à la production industrielle.
Pourquoi la conductivité est-elle si importante pour déterminer la qualité de l’eau ?
La conductivité de l'eau indique le nombre de particules conductrices. Plus le nombre de particules conductrices est élevé, plus la conductivité est importante, ce qui est un premier indice de pollution de l'échantillon d'eau. D'autres mesures de contrôle de la qualité de l'eau devraient être engagées pour plus de certitude car une conductivité plus élevée peut également être due à des minéraux qui ne présentent pas de risque pour la santé. La conductivité est déterminée par des électrodes, le flux de courant est mesuré par une électrode électrique et une électrode de mesure et le résultat est donné en microsiemens par centimètre. La conductivité donne également des informations sur la dureté de l'eau - plus la conductivité est élevée, plus la dureté de l'eau est importante.
Valeurs typiques de conductivité :
Eau distillée 1 µS/ cm - 20 µS/ cm
Eau de pluie 30 µS/ cm - 60 µS/ cm
Eau potable 100 µS/ cm - 1000 µS/ cm
Détermination simple de l'oxygène dissous dans l'eau
Lors du contrôle de l'eau, c'est surtout la teneur en oxygène qui est un paramètre important et déterminant lorsqu'il s'agit d'étangs peuplés de poissons. Le premier signe d'un manque d'oxygène, même sans appareils de mesure électroniques, est la croissance d'algues. C'est au plus tard à ce moment-là qu'il faut procéder à une mesure de l'oxygène dans l'eau, afin de connaître l'état de l'eau à l'aide d'instruments de mesure précis. Les appareils de mesure de l'oxygène de VOLTCRAFT sont également des instruments de contrôle précieux pour les propriétaires privés de bassins de jardin, qui peuvent ainsi prendre à temps des mesures d'oxygénation.
Dosage optimal des désinfectants
Dans les piscines publiques ou privées, la désinfection de l'eau au chlore est une pratique courante. Tandis que les établissements publics sont généralement équipés d'installations de dosage automatiques, les particuliers procèdent encore souvent à un dosage manuel. VOLTCRAFT propose le CLB-600 pour vérifier la teneur en chlore. Il fonctionne selon la méthode de mesure DPD et peut déterminer le chlore libre et la teneur totale en chlore. Deux bandelettes réactives différentes permettent d'initier la procédure de test correspondante. Les bandelettes sont mises en éventail dans l'échantillon pendant environ 20 secondes, puis retirées. L'échantillon est ensuite placé dans l'appareil et l'analyse photométrique est lancée en appuyant sur une touche. Selon la méthode de mesure choisie, FCL (chlore libre) ou TCL (teneur totale en chlore), la valeur mesurée s'affiche à l'écran après un court laps de temps. Celle-ci peut être enregistrée dans l'un des 150 emplacements de mémoire et être utilisée pour des mesures comparatives ultérieures. Pour obtenir la valeur de la teneur en chlore associée, il suffit de soustraire la valeur du chlore libre (FCL) de la teneur totale en chlore (TCL).
Déterminer le potentiel redox de manière fiable
Un potentiel d'oxydoréduction (redox) peut être mesuré entre deux électrodes, une électrode en métal précieux (comme le platine) et une électrode de référence (comme l'argent) en les plongeant dans un liquide. La valeur redox est une mesure de l'effet germicide et s'exprime en mV (millivolts). Plus la tension mesurée est élevée, meilleur est le rapport entre l'oxydant (par exemple le désinfectant) et le réducteur (les impuretés), ce qui permet de réduire le temps de désinfection. Comme pour le chlore, la valeur redox dépend du pH et ce dernier devrait toujours être déterminé en premier lors de séries de mesures et également être documenté. Avec le testeur redox ORP-01, la mesure du potentiel redox est simple, rapide et peu coûteuse. En cas de besoin, il est possible d'obtenir des sondes de remplacement et des réactifs redox, disponibles immédiatement en stock.
Appareils de mesure combinés pour l’analyse de l’eau
VOLTCRAFT propose des appareils de mesure combinés pour l’analyse de l’eau disponibles en différentes variantes, afin que vous ayez toujours sous la main l'appareil de mesure adapté à vos exigences. Le tableau ci-dessous permet à toute personne intéressée de se faire une idée rapide de l'appareil de mesure qui prend en charge tel ou tel paramètre d'analyse et qui représente la solution optimale pour ses exigences. Couvrir toutes les exigences de mesure avec un seul appareil de mesure.
Appareil de mesure | PH | Conductivité | Redox | Température | Particules dissoutes (TDS) | Salinité |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLTCRAFT WM-500 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
VOLTCRAFT KBM-100 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
VOLTCRAFT KBM-700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VOLTCRAFT PHT-200 | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
VOLTCRAFT KBM-600 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
VOLTCRAFT KBM-80 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
VOLTCRAFT KBM-90 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Déterminer simplement l’humidité de l’air et la température ambiantes
Les critères importants pour l'analyse de l'air sont le taux d'humidité et la température de l'air. Cela peut se faire à l'aide d'appareils manuels pratiques, particulièrement utiles si les appareils peuvent mesurer les deux paramètres. Si l'humidité de l'air dans les bureaux, les ateliers de fabrication ou les entrepôts est supérieure ou inférieure aux valeurs limites, des mesures de déshumidification ou d'humidification peuvent être prises immédiatement, ce qui permet de garantir un climat intérieur sain. Indirectement, la température et l'humidité permettent également de déterminer le point de rosée et d'éviter dès le départ la formation de moisissures nocives pour la santé.
Vérifier le pH du sol
De nombreuses espèces végétales ont besoin d'un sol présentant un certain pH pour pouvoir absorber les nutriments en quantité suffisante. Certaines espèces végétales préfèrent les sols acides (comme les rhododendrons) et pour ajuster le pH du sol de manière optimale, il faut d'abord déterminer la valeur du pH du sol. Avec un pH-mètre électronique, cette opération est assez simple et précise. Pour l'horticulture professionnelle ou le jardinage amateur, c'est un outil important qui permet d'éviter d'emblée le dépérissement des plantes.
Dioxyde de carbone - Monoxyde de carbone - Gaz
Inoffensif ou danger mortel.
Le dioxyde de carbone (CO2) présent dans l’air est essentiel p. ex. pour les plantes. Un excès de CO2 favorise toutefois l’effet de serre et peut provoquer une gêne pour l'homme dans les intérieurs.
Le monoxyde de carbone (CO) présent dans l’air est déjà toxique voire mortel même en très faibles concentrations. Il est nécessaire dans l'industrie chimique pour toute une série de processus de transformation et se forme également, par exemple, lors de combustions incomplètes.
Le gaz naturel / le butane / le propane présent dans l’air en concentrations critiques constitue un risque d’explosion.
Teneur en dioxyde de carbone (CO2) dans l’air intérieur
Le dioxyde de carbone ou CO2 n'est certes pas massivement nocif pour la santé, mais il peut néanmoins provoquer des maux de tête et des vertiges en cas de forte concentration dans l'air ambiant. Au cours de la pandémie, les appareils fixes de mesure du CO2 ont pris de plus en plus d'importance. Afin de détecter approximativement la charge virale de l'air ambiant, la valeur du CO2 est ici utilisée comme référence pour déclencher un renouvellement de l'air intérieur (en aérant par exemple) lorsque les valeurs limites fixées sont dépassées. VOLTCRAFT propose des appareils muraux et de table, des appareils portatifs pour une utilisation mobile et des colonnes de signalisation de CO2, ces dernières étant destinées à être fixées dans les cantines, les bureaux en open space ou les ateliers de fabrication pour que toutes les personnes présentes puissent visualiser concrètement la teneur en CO2 de l'air ambiant. Le CO-100 avec sortie de relais est particulièrement adapté pour signaler automatiquement la nécessité de renouveler l'air (par exemple, par des lanterneaux motorisés).
La sécurité avant tout. Mesurer même les plus faibles concentrations de monoxyde de carbone (CO) et détecter les fuites de gaz.
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz sans odeur et saveur qui peut être facilement détecté à l'aide d'appareils électroniques de mesure du monoxyde de carbone. Il peut se former en cas de combustion insuffisante de matières carbonées (comme le fioul, le gaz ou le bois) et d'un apport insuffisant d'oxygène. Une arrivée d'air ou des tuyaux d'évacuation défectueux peuvent être détectés à temps grâce à des contrôles réguliers et les dégâts peuvent être réparés.
VOLTCRAFT GD-3000 Détecteur de fuites de gaz pour un contrôle rapide et simple des réservoirs de gaz liquide, des cuisinières à gaz et des réchauds de camping fonctionnant au gaz. Le détecteur de gaz du GD-3000 réagit de manière sensible au gaz naturel (GNL) et au butane/propane (GPL) et signale les fuites de gaz par un signal optique et acoustique.