La passion pour la haute technologie fiable, depuis 40 ans. Aujourd'hui, VOLTCRAFT propose une large gamme d'appareils de mesure, d'alimentations et produits de charge.
Les batteries ou accumulateurs prennent de plus en plus d'importance. Au début, il s'agissait d'accus ronds destinés à réduire la consommation des piles et les coûts associés. Puis ce fut l'avènement des appareils mobiles, notamment des smartphones. La soif de puissance a contraint l'industrie à développer de nouvelles technologies de batteries afin de pouvoir stocker de plus grandes quantités d'énergie dans des batteries de plus en plus petites. Aujourd'hui, ce sont les moteurs électriques et les solutions tampons pour la production d'électricité renouvelable.
La prise de conscience écologique actuelle stimule désormais l'utilisation de cellules rondes - pour la seconde fois dans l'histoire. Avec des densités d'énergie dépassant les technologies des générations d'accumulateurs précédentes. VOLTCRAFT utilise une technologie de charge intelligente, commandée par processeur, pour charger rapidement, en douceur et efficacement les types d'accumulateurs les plus modernes mais aussi les accumulateurs classiques.
Depuis 2022, VOLTCRAFT propose directement des piles et accus haute performance de dernière génération.
Autres chargeurs VOLTCRAFT - également pour les formats spéciaux
Charger les piles boutons avec le chargeur de piles boutons ou tester, entretenir, charger et maintenir la charge des blocs 9V dans le P9-4. Pour les usages intensifs, nous recommandons le chargeur de piles rondes BC16 avec des emplacements pour 16 piles de type mignon ou micro.
Tous les chargeurs proposent offrent une coupure de charge fiable et des dispositifs de sécurité étendus pour permettre aux accumulateurs utilisés de supporter un nombre élevé de cycles de charge.
Uniquement pour les applications professionnelles
ALC-8500 Expert - La classe supérieure pour ceux qui en veulent plus !
Le chargeur multifonction ALC-8500 Expert a été conçu pour les utilisateurs exigeants. Presque toutes les technologies d'accumulateurs peuvent être chargées, déchargées, formées ou testées. La mesure précise de la résistance interne à quatre conducteurs permet un contrôle exact de l'état de la batterie. De nombreux paramètres peuvent être réglés par l'utilisateur, par exemple la tension de fin de charge, la tension de fin de décharge, le seuil moins-delta-U pour les batteries NiCd et NiMH, le nombre de cycles et bien d'autres encore. L'enregistreur de données intégré permet de documenter les processus de charge et de les lire via USB. Grâce au protocole d'interface ouvert, l'ALC-8500 peut être intégré dans vos propres applications.
Les accus haute performance VOLTCRAFT sont classés en deux catégories.
Accu. Nombre massif de cycles de charge jusqu'à 5'000x - mais avec une légère autodécharge. Pour les applications puissantes en utilisation continue. Reconnaissable à la tête verte avec une gaine noire.
Accu Endurance. Très faible autodécharge comme une pile mais rechargeable. Avec des cycles de charge jusqu'à 1'000x. Parfait comme réserve d'énergie. Reconnaissable à la tête vert-jaune fluo avec une gaine noire.
Absence totale d'attributs issus de la publicité pour les lessives : Ultra, Extreme, Power. VOLTCRAFT mise sur une indication véritable de la capacité en mAh. Claire, nette et précise.
Le nec plus ultra pour l'industrie - une puissance inégalable.
Puissance, longévité et qualité - Les piles industrielles VOLTCRAFT répondent les exigences d'un usage industriel. Une technologie alcaline supérieure et une densité énergétique élevée garantissent une utilisation de longue durée des piles haute performance. Reconnaissables à leur tête rouge et gaine rouge.
Envie de plus de puissance ? Les piles au lithium VOLTCRAFT Extreme Power d'une capacité allant jusqu'à 1100 mAh vont au-delà de vos attentes. Technologie au lithium-sulfure de fer. Tension élevée de la cellule. Autodécharge minimale. Et large éventail d'applications. Remarquable par sa tête jaune et sa gaine rouge.
Emballage incroyablement écologique.
Sans plastique. Tout le monde le constate et le ressent.
Seules les piles boutons doivent continuer à être placées dans le blister en plastique. Pour protéger nos enfants contre l'ingestion de piles boutons. L'emballage des piles boutons est conçu de telle sorte qu'il ne peut être ouvert que par des adolescents et des adultes.
Testeurs de piles fiables VOLTCRAFT. Epuiser la capacité jusqu'au bout.
Un testeur de piles précis, qui charge également les piles à tester, permet de déterminer la capacité résiduelle de chaque pile. Le testeur de piles BT-501 est idéal pour cette tâche. Il permet également de tester les piles rechargeables et de nombreux autres types de piles. Le BT-501 indique la tension de l'accu et la capacité en % et détermine également la résistance interne de la cellule.
La valeur mesurée de la résistance interne permet de tirer d'autres conclusions sur l'état de la cellule. En général, plus la résistance interne est faible, meilleurs sont l'état et la capacité encore disponible.
Chargeurs pour charger les batteries au plomb en les préservant
Les chargeurs de batteries au plomb VOLTCRAFT pour les batteries 2V, 6V, 12V et 24V sont à différents courants de charge afin d'assurer une adaptation optimale à la batterie à charger. Le chargeur BC-10 offre quelques raffinements techniques comme la fonction de rafraîchissement, la charge de maintien, un courant de charge élevé (10A à 12V et 5A à 24V) et la reconnaissance automatique de la batterie. Mais il n'a pas que des atouts techniques, le confort a également été pris en compte.
Des pinces crocodile et des anneaux de levage sont fournis. Les anneaux de levage peuvent être séparés du chargeur par un système de connexion. La partie restante de la fiche est isolée et peut rester sur la batterie. Lors de la prochaine charge, il suffit de brancher le chargeur et sans devoir le visser ou le dévisser.
L'hiver prochain arrive à grands pas et l'automne est le moment idéal pour tester la batterie de démarrage de votre véhicule. Une puissance de démarrage insuffisante de la batterie peut entraîner des problèmes inutiles par temps froid. Mais il ne faut pas seulement tester la batterie, mais aussi l'intensité absorbée par le démarreur et le bon fonctionnement de l'alternateur ou du système de charge.
Avec les testeurs de batterie précis de VOLTCRAFT, cette opération de contrôle peut être effectuée facilement et en toute sécurité. Les systèmes de charge défectueux peuvent être décelés car la batterie n'est pas toujours responsable des problèmes de démarrage. Il n'est plus nécessaire de remplacer la batterie et votre budget est préservé.
Chargeurs automatiques pour auto - Une batterie bien chargée pour affronter les intempéries
C'est surtout pendant les mois d'hiver que les batteries de démarrage des véhicules utilisés occasionnellement sont fortement sollicitées. Recharger la batterie à temps permet d'éviter les problèmes de démarrage et des pannes justement quand le véhicule doit être utilisé de toute urgence. Avec un chargeur automatique, la charge est particulièrement respectueuse de la batterie et la plupart du temps, une fonction de régénération est également intégrée pour raviver les batteries faibles.
Le modèle haut de gamme de VOLTCRAFT porte le nom de VC-AL 1600 et convient aux batteries de démarrage d'une capacité minimale de 30Ah. Avec un courant de charge de 16A, une charge rapide est garantie et l'appareil dispose en outre d'une fonction booster. Grâce à cette fonction, même les batteries dont la décharge est très profonde peuvent être régénérées et activées pour absorber le courant de charge.
Chargeurs intelligents pour smartphone, tablette et ordinateur portable
Que vous ayez besoin d'un chargeur avec un port USB-C ou USB-A ou d'une sortie ou de plusieurs sorties de charge, compatible Power-Delivery ou Qualcomm, chez VOLTCRAFT, vos besoins de charge seront satisfaits.
Le chargeur VOLTCRAFT UC-2ACX002 est particulièrement performant avec sa sortie USB-C (max. 45W) et sa sortie USB-A (max. 18W). Ceux qui préfèrent une charge rapide et qui possèdent un terminal intelligent compatible Power Delivery jusqu'à 45W peuvent ici réduire nettement le temps de charge.
Powerbanks - Pour étendre la liberté mobile
Recharger rapidement en voyage ? Sans problème avec les powerbanks. VOLTCRAFT propose différents modèles de powerbanks avec différentes caractéristiques, capacités et divers systèmes de charge.
La powerbank WPB-10000 à induction avec chargement sans fil et 10W (Qi-charging) ou la powerbank PD60W d'une puissance de chargement de 60W sur la sortie USB-C (Power delivery) sont particulièrement pratiques pour tous ceux qui préfèrent un temps de chargement rapide.
Spécial pour les ordinateurs portables
Bloc d'alimentation défectueux ou perdu ? Vous trouverez ici des blocs d'alimentation USB-C économiques et performants dans les classes de puissance 45W, 90W et 100W. Les blocs d'alimentation peuvent également servir de deuxième bloc d'alimentation, par exemple le bloc d'alimentation original pour le bureau à domicile et le deuxième bloc d'alimentation pour l'alimentation électrique au bureau.
Les trois blocs d'alimentation sont compatibles Power Delivery et s'adaptent ainsi de manière optimale à l'appareil final. Charger de manière sûre, rapide et efficace les ordinateurs portables, les PC et les tablettes.
Notre conseil :
Veuillez vérifier si votre appareil est compatible Power Delivery ou Qualcomm et déterminer la tension et le courant de charge maximum possibles pour votre appareil. Ce n'est qu'avec ces informations qu'une sélection de produits adaptée est possible. De même, le câble de charge doit également accepter les paramètres de charge du chargeur. Comme les technologies de charge mentionnées ci-dessus sont des systèmes de charge rapide actifs, il existe une communication de données entre le terminal - le câble de charge - le chargeur. Ce n'est que si tous les composants sont adaptés à la puissance de charge que l'on peut éviter qu'avec un chargeur PD de 45W, le terminal ne soit chargé qu'avec 10W (p.ex. câble de charge non compatible PD).