Les vacances sont la plus belle période de l'année et, en particulier pendant les mois d'été, les vacanciers partent à la découverte de nouveaux horizons. Dernièrement, les vacances en camping ont la cote. Que ce soit en tente, en camping-car ou en van aménagé soi-même, la tendance ne faiblit pas. Afin de garantir une alimentation électrique correcte à tout moment, VOLTCRAFT propose une multitude de produits pour rendre l'expérience du camping plus agréable. De l'onduleur au chargeur 12V pour ordinateur portable, en passant par la batterie externe mobile, pour que votre système GPS soit toujours prêt à l'emploi lorsque vous partez en randonnée. Détendez-vous, nous proposons les produits adéquats pour une alimentation électrique parfaite.
Des solutions parfaitement adaptées à la pratique ainsi que des innovations pour une utilisation conviviale et une utilisation efficace des produits. Pour que vous puissiez vous concentrer sur vos loisirs.
Même en déplacement, on a souvent besoin d'une tension secteur de 230V pour faire fonctionner des appareils dotés d'un seul raccord secteur. Charger des batteries de vélo électrique pour explorer les environs sur le lieu de vacances ou fournir la tension complète à bord du camping-car. Les onduleurs sinusoïdaux génèrent à la sortie une tension sinusoïdale correspondant à la forme de tension de la prise de courant domestique. Même les consommateurs sensibles comme les blocs d'alimentation à découpage du téléviseur, de l'ordinateur portable et du récepteur satellite peuvent être utilisés sans crainte avec un onduleur sinusoïdal.
Bien entendu, la puissance de sortie de l'onduleur doit être adaptée aux consommateurs. VOLTCRAFT propose des onduleurs avec différentes tensions d'entrée (12V et 24V) et puissances de sortie pour fournir le convertisseur de tension adapté à chaque utilisation.
Onduleur sinusoïdal à tension d'entrée de 24V - idéal pour une tension à bord de 24V (poids lourd) ou pour le montage en série de deux batteries solaires à 12V.
Les onduleurs délivrant une tension de sortie modifiée sont nettement moins chers qu'un onduleur sinusoïdal. Grâce à un circuit plus simple, le schéma électronique peut rester compact et la reproduction complexe d'une onde sinusoïdale n'est pas nécessaire pour les onduleurs à tension de sortie modifiée. Mais il en résulte également un inconvénient pour ces signaux de sortie.
Les consommateurs dont l'entrée est équipée d'alimentations à découpage s'accommodent mal de cette forme de tension et peuvent même endommager les appareils. C'est pourquoi nous recommandons de n'utiliser des onduleurs à tension modifiée que pour des consommateurs robustes tels que des lampes à incandescence, des appareils de chauffage, des perceuses ou des machines à café, etc.
Onduleur à onde sinusoïdale modifiée et tension d'entrée de 12V..
Onduleur à onde sinusoïdale modifiée et tension d'entrée de 24V.
Kits de câbles prêts à raccorder, pour relier la batterie et l'onduleur, en différentes longueurs et sections. Veuillez noter que les kits de raccordement ne comportent pas de fusible, à acheter en option.
Télécommande pour onduleur :
Petits et discrets mais avec un grand effet. Les onduleurs de la série SWD peuvent être activés et désactivés à l'aide de cette télécommande. La télécommande et l'onduleur peuvent être reliés par un câble de 4 m de long. Il est possible d'éteindre l'onduleur confortablement depuis le siège du conducteur et les précieuses réserves de puissance sont préservées.
Télécommande pour onduleur adaptée aux modèles suivants :
Voltcraft SWD-300/24
Voltcraft SWD-300/12
Voltcraft SWD-600/24
Voltcraft SWD-600/12
Voltcraft SWD-1200/24
Voltcraft SWD-1200/12
Voltcraft SWD-2000/24
Voltcraft SWD-2000/12
Equipement de mesure pour le démontage et le dépannage
Les multimètres sont des outils universels lorsqu'il s'agit de mesurer des grandeurs électriques. Il est possible de détecter les fusibles défectueux, d'attribuer les câbles par un contrôle de continuité ou de vérifier la bonne alimentation en tension de l'onduleur nouvellement installé et de garantir une sécurité de fonctionnement élevée. VOLTCRAFT propose à cet effet le multimètre portatif VC-151, qui constitue le parfait modèle d'entrée de gamme grâce à son écran clairement lisible.
La pince ampèremétrique VC-337 SE est destinée à des courants continus jusqu'à 40A et la spécificité est la mâchoire assez étroite de la pince. Dans un véhicule, un bus ou un camping-car, c'est la pince ampèremétrique idéale pour mesurer le courant dans des endroits exigus. Les appareils qui consomment du courant lorsque le contact est coupé et qui déchargent la batterie peuvent ainsi être démasqués. Il est également possible de déterminer la consommation de courant des petits onduleurs (jusqu'à 400 W environ) et de calculer leur rendement.
Les testeurs de tension bipolaires sont incontournables dans le domaine de l'électricité automobile et sont indispensables pour la localisation des pannes dans le système électrique. VOLTCRAFT propose également l'appareil de mesure adapté à cette utilisation sous la forme du VOLTCRAFT AET-100. Les tensions continues dans la plage 5V-48V peuvent être mesurées, la plage 48V est particulièrement intéressante pour les propriétaires de vélos électriques afin de vérifier la tension de la batterie. La prise de tension peut se faire soit par la pointe supérieure, soit par la pointe inférieure, cette dernière étant destinée au contrôle à travers la gaine isolante du câble.
Si, lors d'un essai ou d'un grand voyage, la batterie de démarrage s'est trop déchargée et qu'il n'est plus possible de démarrer, les systèmes de démarrage rapide sont très utiles. Ces produits comportent une batterie à haute intensité qui transmet sa puissance à la batterie de démarrage via des pinces et une nouvelle tentative de démarrage permet ensuite réussir. Certains modèles sont dotés de fonctions supplémentaires pour les situations d'urgence, comme une lampe de poche, un chargeur USB ou un voyant lumineux.
Chargeurs pour la batterie de démarrage et la batterie embarquée :
Testeurs de batterie pour contrôler la batterie de démarrage :
Pour les appareils qui se chargent par USB, l'emploi d'un bloc d'alimentation USB pour l'allume-cigare est la méthode la plus efficace. Il n'est pas nécessaire de convertir la tension de bord de 12V/DC en 230 V/AC (par exemple un onduleur) et une simple conversion DC/DC s'effectue de 12V à 5V via le bloc d'alimentation USB.
Comme chaque Ah de la batterie est précieux, notamment pour la production de tension mobile, il convient d'utiliser la source de tension idéale en fonction du consommateur afin d'obtenir un rendement maximal.
Les blocs d'alimentation USB pour l'allume-cigare ont une tension d'entrée de 12V (auto). Avec l'actuel chargeur USB VOLTCRAFT VC100WC-3, il est également possible de charger des ordinateurs portables avec une puissance de charge max de 100W par le port USB-C.
Recharger facilement les ordinateurs portables sur la route via l'allume-cigare. C'est possible en toute sécurité et sans problème avec la série SMP de VOLTCRAFT. Les appareils présentent différentes tensions de sortie ainsi que des prises de connexion et de fiches très variées afin de garantir la plus grande compatibilité possible avec la plupart des ordinateurs portables.
Convertisseurs de tension continue pour les applications les plus diverses. Convertir la tension de 24V en 12V ou inversement dans différentes classes de puissance ou générer une tension continue stabilisée de 9V à partir de la tension de bord de 12V pour alimenter une console de jeux, aucun problème avec les convertisseurs DC/DC de VOLTCRAFT.
Que vous souhaitiez recharger votre liseuse à la plage, votre GPS de vélo pour la grande randonnée ou tout simplement votre smartphone de manière mobile, les powerbanks sont le premier choix. Pour tous les appareils compatibles Power Delivery ou Quick-Charge, nous vous recommandons la powerbank VOLTCRAFT VC-201C qui, avec une puissance de charge maximale de 45W, peut recharger vos appareils très rapidement.