Processus d’approvisionnement » Optimisation des phases des achats
Publié le : 20.12.2021 | Durée de lecture : 8 minutes
Un achat spontané, tel qu'il peut se produire de temps à autre dans la sphère privée, est généralement motivé par l'émotion et n'a que très peu de rapport avec les besoins réels. C'est pourquoi les achats spontanés à des fins commerciales doivent être évités autant que possible. Dans les entreprises, l'achat des biens et des marchandises nécessaires doit se faire en flux tendu afin d'éviter les pertes de production et de ne pas interrompre la chaîne d'approvisionnement des clients.
Pour s'en assurer, toutes les entreprises, sociétés et institutions disposent de ce que l'on appelle des processus d'achat, qui régissent précisément l'achat de matériel et de prestations de services.
Pour pouvoir illustrer le processus d'achat, nous allons d'abord étudier une petite entreprise où la numérisation ne joue pas encore un rôle fondamental.
Autres guides relatifs aux thèmes E-Procurement
Les travailleurs indépendants dans le secteur de l'artisanat connaissent en général très bien les matériaux faciles à travailler et les outils nécessaires. De plus, ils ont une idée très concrète de la qualité requise et ont une parfaite connaissance des prix.
Dans leurs petites entreprises, ils décident eux-mêmes des commandes à venir et peuvent organiser l'achat des matériaux nécessaires en conséquence. Une fois que tout a été commandé ou récupéré, les bons de livraison doivent être classés et les factures prises en compte dans la comptabilité.
Il est d'autant plus remarquable que toutes ces différentes activités se déroulent très souvent en couple.
Ce qui semble assez gérable et presque intuitif pour une entreprise unipersonnelle devient plus complexe lorsque l'entreprise est grande.
En effet, dans ce cas, les opérations et la planification nécessaires à l'achat de matériel et de services ne sont plus entre les mains d'une seule personne.
Comme plusieurs employés sont impliqués dans l'achat, il est indispensable de mettre en place un processus d'achat interne auquel tous les collaborateurs doivent se conformer. Ce processus se compose de plusieurs étapes qui dépendent de la structure et de la taille de l'entreprise.
Nous avons listé pour vous ci-après les principales composantes d'un processus d'approvisionnement :
Si l'on examine de plus près les points énumérés ci-dessus, on se rend vite compte du temps et des ressources que l'approvisionnement mobilise en interne. Même si la numérisation est déjà élevée et donc très avancée pour les différents processus et flux de travail.
Mais cela ne concerne pas uniquement l'achat de biens coûteux et de grande valeur. Même les petites choses comme les outils à main, les produits d'entretien et les lubrifiants ou les fournitures de bureau doivent passer par le processus d'achat complet avant de pouvoir être achetées. Dans ce cas, la valeur des marchandises ne représente souvent qu'une petite fraction des frais de gestion réellement encourus.
La solution : en passant à l'e-procurement, les processus d'achat et d'approvisionnement peuvent être très facilement automatisés et accélérés.
Les processus d'approvisionnement automatisés montrent leur avantage chaque fois que des pièces sont nécessaires à court terme, ce qui peut éventuellement entraîner une perte de production ou un retard de commande.
On y parvient essentiellement grâce à un processus d'achat entièrement numérique, dans lequel des autorisations individuelles et différents droits d'accès aux groupes de marchandises sont attribués. La mise en œuvre dans les systèmes ERP (Enterprise Resource Planning) ou d'approvisionnement existants peut se faire via un e-catalogue statique sous forme de fichier à importer ou via une interface OCI. Ainsi, les présentations de produits peuvent être reliées rapidement et facilement aux processus d'achat standardisés existants et des commandes peuvent être générées sans grand effort. Celles-ci sont ensuite transmises au fournisseur par échange de données informatisé (EDI pour Electronic Data Interchange). De la même manière, mais dans le sens inverse, la facturation du fournisseur se fait directement à la comptabilité (Procure-to-Pay).
Si l'entreprise ne dispose pas encore d'un système d'approvisionnement ou d'un ERP, Conrad Electronic propose avec CSP une solution Smart Procure astucieuse, qui ne nécessite qu'un navigateur web récent.
Quelle que soit la taille de l'entreprise, de plus en plus de sociétés et d'entreprises reconnaissent aujourd'hui les avantages d'optimiser leur processus d'achat via l'e-procurement.
En se connectant à la Conrad Sourcing Platform, il existe en outre l'avantage de la consolidation des fournisseurs.
Si une grande partie des besoins opérationnels de l'entreprise peut être couverte de manière fiable par une seule source d'approvisionnement, la charge administrative liée au processus d'achat est encore une fois considérablement réduite.
Avantages des processus d'approvisionnement avec e-procurement :
- Grâce à des formulaires prédéfinis, dont certains sont remplis automatiquement, les demandes d'achat récurrentes peuvent être simplifiées et énormément accélérées.
- Des étapes et des choix prédéfinis réduisent dès le départ les éventuelles erreurs lors de l'acquisition.
- L'attribution d'autorisations de commande et de centres de coûts individuels permet de passer et de traiter rapidement les commandes sans avoir à procéder à des validations compliquées.
- Les collaborateurs autorisés de différents services sont activement impliqués dans le processus d'achat et peuvent couvrir simultanément et de manière autonome les besoins de leur entreprise.
- Les petits articles peuvent être demandés facilement et avec un minimum de processus.
- Les règles d'achat internes à l'entreprise sont respectées sans exception et les commandes auprès de fournisseurs sans contrat-cadre ne sont pas possibles.
- Des limites de budget variables empêchent de commander des marchandises trop chères.
- Grâce à la transparence, il est possible de contrôler facilement et à tout moment les commandes en cours et les commandes déjà passées.
- De la définition des besoins à l'archivage des factures, le traitement se fait électroniquement sans rupture de média. Il n'est pas nécessaire d'imprimer des informations et de les saisir à nouveau manuellement dans le système par la suite.
- La limitation du choix des produits des fournisseurs empêche que des produits non pertinents pour l'entreprise puissent être commandés sans autorisation.
Selon la BME, ces mesures permettent de réduire les coûts des processus d'approvisionnement d'environ 30% en moyenne.
Des processus d'achat qui fonctionnent bien jouent un rôle décisif dans le succès d'une entreprise. Le service des achats n'a pas seulement pour mission de régler l'interaction entre l'entreprise elle-même et les fournisseurs externes, mais aussi d'assurer le bon fonctionnement des processus d'achat. Un processus d'approvisionnement optimisé garantit que les biens nécessaires sont rapidement mis à disposition par le fournisseur concerné. Ceci est particulièrement important dans le processus d'approvisionnement opérationnel, lorsque des pièces de rechange importantes sont nécessaires à court terme, par exemple pour les équipements de production. Mais en même temps, il ne faut pas que les ressources financières soient immobilisées par un stock trop important. Grâce à l'e-procurement, les achats ou la gestion des achats peuvent optimiser efficacement les processus au sein de l'entreprise et veiller à ce que la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire la chaîne de livraison au client, soit beaucoup plus robuste.